Welche Arten von Gasen kann man mit einer OGI-Kamera sehen?


FLIR-Gaswarnkameras können Ihnen helfen, hunderte unsichtbarer Gase schnell und sicher zu erkennen, aber nicht jede Art von Gas kann mit optischer Gasbildgebung (OGI) visualisiert werden. Wenn Sie wissen, welche Gasarten erkannt werden, können Sie die richtige OGI-Kamera auswählen und ein Spezialist für deren Betrieb werden.
Die optische Gasbildgebung verwendet eine spektral gefilterte Wärmebildkamera, um ansonsten unsichtbare Gaslecks zu visualisieren. Sie misst die Infrarotstrahlung, die ein Gasvolumen durchdringt. Jedes Gas hat seine eigenen spektralen Absorptionseigenschaften und viele Gasverbindungen absorbieren etwas Infrarotenergie, jedoch nur innerhalb eines bestimmten engen Wellenlängenbereichs.
In diesem sehr schmalen Bereich, der auf ein bestimmtes Gas eingestellt ist, können OGI-Kameras anzeigen, wo eine Gasfahne vorhanden ist (die typischerweise wie eine Rauchwolke aussieht), indem sie verhindern, dass die Energie den IR-Detektor erreicht. In dieser Wolke wird Energie mit einer bestimmten Wellenlänge vom Gas absorbiert.

Da OGI-Kameras Gas als Mangel an Infrarotenergie visualisieren, können sie nur Gase abbilden, die Infrarotstrahlung im gefilterten Bandpass absorbieren: Gase, die im gefilterten Bandpass kein IR absorbieren, bleiben dagegen unsichtbar. Edelgase wie Helium, aber auch Sauerstoff und Stickstoff, lassen sich zum Beispiel nicht direkt darstellen.
Hunderte anderer Industriegase absorbieren jedoch Infrarotenergie und können mit OGI visualisiert werden. Die meisten Kohlenwasserstoffe (zum Beispiel Benzol, Butan und Methan) absorbieren Strahlung nahe der Wellenlänge von 3,3 μm (Mikrometer) und können mit einer Kamera wie der FLIR GFx320 visualisiert werden. Schwefelhexafluorid (SF6) absorbiert Energie in der Nähe von 10,6 μm und kann mit einer Kamera wie der FLIR GF306 erkannt werden.
Selbst wenn eine Kamera ein bestimmtes Gas darstellen kann, kann sie das nicht für andere Gase, deren Infrarot-Absorptionseigenschaften völlig anders sind. Daher bietet FLIR ein Portfolio mit OGI-Kameras für die Erkennung einer Vielzahl von Gasen an. Anhand dieses Diagramms können Sie ermitteln, welche FLIR-Kameras des GF-Modells sich am besten für Ihre Anwendung eignen.
Erfahren Sie mehr über FLIR OGI-Lösungen: flir.com/ogi