„Bauinspektoren verwenden bereits seit Jahrzehnten FLIR-Wärmebildkameras zur Energieprüfung, aber die Investitionskosten halten viele Bau- und Installationsunternehmen vom Kauf ab. Doch in den letzten Jahren sind vermehrt preisgünstige Modelle auf den Markt gekommen. Einer der Bauexperten, der die Gelegenheit genutzt hat, ist Björn Blomgren vom Unternehmen Hammarstedts mit Sitz in Nybro, Schweden. „Als ich die Kamera gekauft habe, hatte ich Angst, dass ich sie nicht häufig genug nutzen werden, um die Investition zu rechtfertigen, aber es stellte sich schon sehr bald heraus, dass dies überhaupt kein Problem war. Im Laufe der Zeit habe ich immer mehr Wege gefunden, die FLIR-Wärmebildkamera einzusetzen. Sie ist wirklich sehr vielseitig einsetzbar.“
„Ich hatte bereits etwas Erfahrung mit Wärmebildkameras, da ich in der Vergangenheit als industrieller Wartungstechniker gearbeitet habe. Die Wärmebildkameras, die ich in dieser Zeit verwendet habe, waren jedoch groß, unhandlich und viel zu teuer für einen Bauexperten.“, erinnert sich Blomgren. „Aus diesem Grund habe ich nie eine Wärmebildkamera gekauft, auch wenn ich immer schon wusste, dass sie eine große Bereicherung wäre.“
Vor einigen Jahren hörte Blomgren jedoch von der FLIR-i5-Wärmebildkamera – einem preisgünstigen Einsteigermodell, das genau in sein Budget passte. „Es gab einfach keinen Grund mehr, der gegen einen Kauf einer Wärmebildkamera sprach. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Kauf getätigt habe, da sie wirklich nützlich und vielseitig einsetzbar ist.“
Mit einer Auflösung von 80 x 80 Pixeln und einer thermische Empfindlichkeit von 0,10 °C stattet die FLIR i5 Bauexperten mit einer Wärmebildlösung aus, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Zusammen mit ihren Pendants i3 und i7 ist die FLIR i5 einer der kleinsten, leichtesten und preisgünstigsten Wärmebildkameras auf dem Markt. Mit ihrer Benutzerfreundlichkeit erfordert es nur Grundlagenkenntnisse, um die Wärmebilder zu erhalten, die Ihnen direkt die thermischen Informationen liefern, die Sie benötigen.
Wärmebilduntersuchungen helfen beim Verkauf von Häusern
Blomgren verwendet seine FLIR-i5-Wärmebildkamera überwiegend für Gebäudeinspektionen. „In Schweden ist es gesetzlich vorgeschrieben, eine Dokumentation des Energieverbrauchs eines Hauses vorzulegen, bevor es an einen neuen Eigentümer verkauft wird. Dies schließt nicht notwendigerweise eine Energieprüfung ein, daher handelt es sich in einigen Fällen nur um eine Liste von Zahlen, welche den Energieverbrauch des Vorbesitzers zeigen. Meiner Meinung nach ist es jedoch ein gutes Verkaufsargument für das Haus, wenn auch eine richtige Energieprüfung vorliegt. Aus diesem Grund habe ich begonnen, diese Dienstleistung anzubieten. Und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der sich gedacht hat, dass eine solche Energieprüfung ein gutes Verkaufsargument darstellt. Daher haben mich schon viele Hauseigentümer, die ihr Haus verkaufen möchten, engagiert – und die Zahl der Anfragen steigt.“
Laut Blomgren ist der Energieprüfdienst für Hausverkäufer auch eine gute Werbung. „Wenn man guten Service mit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen liefert, dann neigen Verkäufer und Käufer des Hauses auch dazu, erneut Kontakt aufzunehmen, wenn es ein gebäudebezogenes Problem gibt. Aber das passiert natürlich nur, wenn der gelieferte Service wirklich gut ist. Weist ein Haus Defekte auf, die ich bei der Untersuchung nicht erkannt habe, dann ist das natürlich schlecht für meinen Ruf. Daher stelle ich immer sicher, dass jede Prüfung sorgfältig und gründlich durchgeführt wird.“
Große Anwendungsbandbreite
Gebäudeinspektionen werden überwiegend im Winter durchgeführt, da ein ausreichender Temperaturunterschied zwischen den Innen- und Außentemperaturen erforderlich ist, um Isolationsmängel erkennen zu können. Vor diesem Hintergrund hatte Blomgren Sorge, dass die FLIR-i5-Kamera die Hälfte des Jahres nicht genutzt werden würde. Rückblickend ist er froh, dass dies nicht der Fall war. „Es gibt eine wirklich große Bandbreite an Anwendungen, für die man diese Kamera verwenden kann. Ich kann viel mehr damit tun als nur Gebäudeinspektionen.“
Die naheliegendste Verwendung der Kamera für ein Unternehmen, das sich auf Gebäude und HLK-Anlagen (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) spezialisiert hat, ist die HLK-Wartung. „Bei jeder HLK-Anlage, die wir installieren, führen wir vor Lieferung eine thermografische Untersuchung durch, um zu bestätigen, dass alles einwandfrei funktioniert. Dem Kunden diesen Bericht zeigen zu können, ist ein großer Vorteil.“
Validieren von Beanstandungen und Aufspüren von Fehlern
Manchmal wird Blomgren auch gerufen, wenn es Beanstandungen gibt. „Mit der Wärmebildkamera kann man direkt sehen, ob an dieser Beanstandung etwas Wahres dran ist. Ein aktuelles Beispiel für diese Verwendung der FLIR-i5-Wärmebildkamera ereignete sich bei einem Universitätsgebäude in der Nähe. „Dort wurde eine neue HLK-Anlage von einem anderen Unternehmen installiert, aber es gab Beschwerden darüber, dass die Räume zu warm oder zu kalt seien. Aus diesem Grund bat mich die Universität um Hilfe. Ich führte eine thermografische Untersuchung der Räumlichkeiten durch und fand heraus, dass Probleme mit der Luftzirkulation vorlagen. Diese verursachten, dass bestimmte Bereiche zu warm wurden, während andere kalt blieben. Auf Grundlage meiner Inspektion konnte das Problem dann behoben werden.“
Ein weiteres sehr offensichtliches Beispiel für die Verwendung der Wärmebildkamera ist die Fußbodenheizung. „Liegt ein Leck in der Fußbodenheizung vor, ist es sehr einfach, dieses mit der Wärmebildkamera aufzuspüren, ohne beispielsweise den gesamten Boden öffnen zu müssen. Das spart nicht nur Zeit und Aufwand, sondern natürlich auch Geld.“ Es sind jedoch nicht nur Lecks in der Fußbodenheizung, die laut Blomgren mit der FLIR-i5-Wärmebildkamera aufgespürt werden können. „Es gab auch Fälle, in denen Rohrleitungen undicht waren und einen Wasserschaden verursachten. Mit der Wärmebildkamera konnte ich das Leck schneller und ohne Öffnen der Wände finden könnte. Dies ermöglichte es dem Klempner, die Reparaturen genauer zu koordinieren.“
Kühleinheiten
Hammarstedts ist das führende Dienstleistungsunternehmen im Südosten Schwedens, das innovative Lösungen im Bereich von Heizung, Lüftung, Energie- und Prozessautomatisierung liefert. Zudem stellen Blomgrens Kollegen Komplettlösungen für die Kühlanlagen und kühlen Lagerräume in Supermärkten zur Verfügung. Haben diese Probleme mit ihrer Installation, bitten seine Kollegen ihn häufig um Hilfe. „Mit der FLIR-i5-Wärmebildkamera kann man sehr schnell herausfinden, ob ein Problem bei Isolierung vorliegt. Dies kann ganzjährig geprüft werden, da üblicherweise ein großer Temperaturunterschied zwischen dem Inneren der Kühleinheit und der Raumtemperatur außerhalb der Einheit besteht.“
Insgesamt ist Blomgren überaus zufrieden mit seiner FLIR-i5-Wärmebildkamera. „Die i5 Wärmebildkamera bietet definitiv eine hinreichende Bildqualität für diese Anwendungen. Ich verwende diese Kamera so oft in diesem Bereich, dass ich überlege, mir eine neue Wärmebildkamera von FLIR Systems zuzulegen. Vielleicht eine Wärmebildkamera der FLIR E-Serie oder B-Serie, ich bin mir noch nicht sicher. Aber es wird auf jeden Fall eine Kamera von FLIR. So viel ist sicher. Kein anderer Anbieter liefert dieselbe Kombination aus benutzerfreundlichem Design, Wärmebildleistung und günstigen Preisen, wie FLIR Systems sie anbietet.“