In Krankenhäusern ist die Klimasteuerung von entscheidender Bedeutung, um sowohl die gebotene Hygiene als auch den Komfort für alle Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten. Deshalb haben die Wartungstechniker eines schwedischen Krankenhauses eine FLIR-Wärmebildkamera angeschafft, um das Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystem (HLK) zu überprüfen und instand zu halten. Die FLIR-Wärmebildkamera hat sich jedoch nicht nur dafür als ideales Instrument erwiesen, sondern auch bei der Überprüfung der Gebäude-Wärmeisolierung und bei den regelmäßigen Wartungsinspektionen der elektrischen Anlagen des Krankenhauses. Für die Wartungstechniker hat sich die FLIR-Wärmebildkamera inzwischen in jeder Hinsicht bezahlt gemacht.
„Die Kamera liefert uns die richtigen Informationen und ermöglicht es uns, fundierte Entscheidungen über die Wartung der HLK-Anlage und die Fehlersuche bei allen Arten von Gebäudeproblemen zu treffen“, sagt einer der Krankenhaustechniker. „Die Lufttemperatur im Krankenhaus sollte 22 °C und die aus den Lüftungskanälen 18 °C betragen. In bestimmten Teilen des Gebäudes sind Thermometer installiert, die Daten für die von uns verwendete automatisierte HLK-Anlage liefern. So haben wir einen allgemeinen Überblick, aber wenn wir genauere Informationen über die Luftströme und Temperaturverteilung in einem Raum benötigen, brauchen wir die FLIR-Wärmebildkamera.“
„Manchmal beschweren sich Patienten, dass das Zimmer zu heiß oder zu kalt ist“, fügt er hinzu. „Mit der Wärmebildkamera können wir schnell feststellen, ob in diesem Zimmer tatsächlich etwas nicht stimmt. Wenn alles in Ordnung ist, können wir auf dem Bildschirm der Wärmebildkamera dem Patienten sofort zeigen, dass die Temperaturen im Wärmebild völlig normal sind. Und wenn ein Fehler vorliegt, hilft uns die FLIR-Wärmebildkamera, das Problem schnell zu finden und eine schnelle Reparatur durchzuführen."
Operationssaal
Einige Krankenzimmer erfordern eine noch detailliertere Überwachung, wie z. B. der Operationssaal. „Für verschiedene Operationen sind unterschiedliche Umgebungstemperaturen erforderlich. Ebenso muss die Luftzirkulation genau kontrolliert werden, um eine Kontamination mit luftübertragenen Krankheitserregern zu verhindern. Deshalb überprüfen und überwachen wir regelmäßig die HLK-Anlagen der Operationssäle mit der FLIR-Wärmebildkamera.“
Die beiden Techniker stellen manchmal in der HLK-Anlage des Krankenhauses verstopfte Heizkörper und zugesetzte Lüftungskanäle fest. „Wir können mit der Kamera aber noch viel mehr messen, wie z. B. die Sicherungsschränke und mechanischen Komponenten der Lüftungsanlage auf Fehler prüfen; prüfen, ob der Fernwärmeverbund das Warmwasser auf die richtige Temperatur abkühlt; und auch die Temperatur der Stützbatterien im Serverraum.“
Isolationsdefekte
Bei einem jüngsten Bauprojekt wurden große Teile des Gebäudes renoviert. Mit der FLIR-Wärmebildkamera wurde überprüft, ob die Isolierung einwandfrei funktioniert. „Inspektionen mit der FLIR-Wärmebildkamera zeigten, dass an den Fensterbänken Wärme austritt und die Isolierung im Dachgeschoss unzureichend war. Wir haben auch festgestellt, dass einige der Heizkörper nicht korrekt installiert waren. Diese Mängel wurden anhand der Informationen der Wärmebildkontrollen behoben, um sicherzustellen, dass die neu renovierten Gebäudeteile einwandfrei isoliert sind.“
Wärmebildtechnik im Vergleich zur Punkt-Pyrometertechnik
Nach Ansicht der Techniker des Krankenhauses ist die Wärmebildkamera eine großartige Ergänzung ihres Werkzeugsortiments. „Bevor wir diese Wärmebildkamera hatten, mussten wir unsere Wartungsinspektionen auf Kontaktmessungen stützen.“ „Wir mussten entweder warme Komponenten manuell berühren oder ein Punkt-Pyrometer einsetzen. Nach unserer Erfahrung ist keine dieser Methoden so schnell, effektiv und genau wie eine Wärmebildkamera.“
Wärmebildkameras bieten wichtige Vorteile gegenüber Punkt-Pyrometern. „Der Messpunkt liefert nur den Wert einer kleinen Fläche. Für Inspektionen ist diese Technik sehr arbeitsintensiv und liefert nicht den Überblick, den eine Wärmebildkamera bietet. Auf einem Wärmebild können Sie sofort einen ganzen Bereich nach heißen oder kalten Stellen scannen und sofort sehen, wo es Probleme gibt.“
Die Details können variieren, aber ein Punkt-Pyrometer ähnelt im Grunde einer Wärmebildkamera mit einem Pixel, da es die Temperatur nur eines Punktes anzeigt. Eine FLIR-Wärmebildkamera liefert die gleichen genauen Temperaturwerte, aber sie liefert Ihnen nicht nur einen, sondern Tausende von Temperaturwerten auf einmal. Daher können mit einem Punkt-Pyrometer sehr einfach wichtige Informationen übersehen werden. „Das Punkt-Pyrometer liefert einen Wert. Die Wärmebildkamera zeigt ein Bild der gesamten Fläche. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Man sieht sofort die Temperaturverteilung im gesamten Bereich und erkennt schnell Probleme, die sonst unbemerkt bleiben würden.“
Vielseitig einsetzbar
Als sie das erste Mal eine Wärmebildkamera in Aktion sahen, war klar, dass sie sich eine besorgen mussten. „Es begann damit, dass wir einen externen Berater für die elektrische Wartung beauftragten, der eine FLIR-Wärmebildkamera verwendete. Wir erkannten sofort, dass dieses vielseitige Werkzeug für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen in unserem Krankenhaus eingesetzt werden konnte, und kauften eine FLIR-BCAM-Wärmebildkamera von einem lokalen Händler.“
Die FLIR-BCAM-Wärmebildkamera wird derzeit nicht von FLIR vertrieben. Ihr moderner Nachfolger ist die FLIR-Ebx-Serie. Die Ebx-Modelle von FLIR haben eine Bildqualität von bis zu 320 x 240 Pixel und verfügen über alle notwendigen Funktionen, damit Sie fundierte Gebäudeentscheidungen treffen, wie z. B. integrierte Isolations- und Taupunktalarme. Die Kameras sind speziell für Gebäudeinspektionen wie z. B. Heizungs- und Kühlungsprobleme, Luftströmung, Feuchtigkeitserkennung, Isolationsprobleme und andere wärmebedingte Gebäudeprobleme entwickelt worden.