FLIR Wärmebildkamera hilft beim Aufspüren von Wasserleck in italienischem Swimmingpool

Dem Verwalter einer Ferienwohnung auf der italienischen Insel Sardinien fiel ein Problem mit dem Swimmingpool auf: Er war undicht. Und zwar sehr undicht. Der Pool verlor fast 19.000 Liter Wasser pro Tag. Diese Ferienwohnung liegt im Ort Porto Rotondo an der Costa Smeralda, der nordöstlichen Küste Sardiniens. Bei dieser Gegend handelt es sich um ein sehr beliebtes – und daher auch sehr teures – Urlaubsziel. Die Entdeckung machte der Verwalter am Anfang des Sommers, genau vor Beginn der Hochsaison. Daher musste das Problem vor Ankunft der ersten Gäste schnellstmöglich behoben werden.

Aus diesem Grund heuerte der Verwalter einen Thermografie-Berater an: Fabrizio Contino vom sardinischen Beratungsunternehmen Termografia Express. „Wir vermuteten, dass sich das Leck in den Rohren befand, die den Pool automatisch reinigen und stetig Schlamm und Schmutz absaugen. Aber diese 60 cm großen Rohre lagen überall um den Pool herum, daher mussten wir herausfinden, wo genau die Rohre undicht waren.“

Zeit und Geld sparen

Die herkömmliche Methode zum Aufspüren eines Lecks wäre das Öffnen der gepflasterten Poolumrandung und das Ausgraben der Schlammrohrleitungen. Dies kam für uns jedoch nicht infrage. Es hätte einfach zu lange gedauert, und zahlenden Kunden wäre bei dieser Methode der Zugang zum Pool aufgrund der Reparaturen verwehrt gewesen. „Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, eine thermografische Untersuchung der Poolumgebung durchzuführen.“

Die Sonne als Scheinwerfer

Eine erste Untersuchung wies nicht ausreichend ausschlaggebende Anzeichen für ein Leck auf, daher ging Contino noch einen Schritt weiter. Er verstopfte die Düse des Pool-Reinigungssystems und setzte damit das Wasser in den Rohren unter Druck. „Die gepflasterte Poolumrandung war von der Sonne aufgewärmt, daher vermuteten wir, dass das Wasserleck an der Austrittsstelle die Umrandung abkühlt. Nach zwei Stunden Wartezeit führten wir eine zweite Untersuchung durch und sahen uns die Unterschiede zwischen den beiden an. Und genau, wie wir gedacht hatten, lagen uns bei der zweiten Untersuchung zwei auffällige Bereiche vor, die auf den Wärmebildern kühler aussahen. Man kann also sagen, dass wir die Sonne als Infrarotscheinwerfer genutzt haben.“

Die Bestätigung

Contino wies die Reparaturarbeiter an, an den beiden mutmaßlichen Stellen die Bepflasterung zu öffnen und die Rohre auszugraben. „Diese Maßnahme zeigte, dass Teile der Rohrleitung an diesen Stellen gerissen oder beschädigt waren. Dies bestätigte die Funde der thermografischen Untersuchung und zeigte sehr deutlich, dass diese Methode zu einer genauen Lokalisierung der Probleme führte.“

FLIR E60

Bei der von Contino verwendeten Wärmebildkamera bei dieser Untersuchung handelte es sich um die FLIR E60 Wärmebildkamera. Ihr Mikrobolometer-Detektor generiert Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln und einer besseren thermische Empfindlichkeit als 0,05 °C. Die hochdetaillierten Wärmebilder zeigen alle temperaturabhängigen Probleme – unabhängig von ihrer Größe. Mit leistungsstarken Funktionen wie Bild-in-Bild und Wärmefusion wird die FLIR E60 von vielen Thermografen als das perfekte Werkzeug für thermografische Untersuchungen betrachtet.

WLAN-Konnektivität

„Mir gefällt besonders die Tatsache, dass ich direkt in der Kamera berichte erstellen kann“, gibt Contino an. „Mit den neuen Wärmebildkameras von FLIR verfügen Sie sogar über WLAN-Konnektivität, sodass Sie dem Kunden die Ergebnisse direkt vorlegen können. Das ist wirklich ein großer Pluspunkt. Dies ermöglicht es mir, nicht nur dem Kunden, sondern auch dem für die Reparaturen verantwortlichen Auftragnehmer die genaue Position anzugeben.“

Durch die präzise Lokalisierung und unmittelbare Kommunikation des Problems konnten die Reparaturen zügig durchgeführt werden, und der Pool stand vor Ankunft der Gäste wieder zur Verfügung. „Die Verwendung einer thermografischen Untersuchung mit meiner FLIR-E60-Wärmebildkamera hat Zeit, Aufwand und Geld gespart.“

Neben dem Sparen von Zeit und Geld half dies laut Contino auch dabei, den guten Ruf der Ferienanlage zu wahren. „Die Alternative wäre gewesen, den Rand des Pools aufzubrechen. Dadurch wäre für die Bewohner der Ferienwohnung eine Nutzung lange Zeit nicht möglich gewesen. Dies hätte viel Geld gekostet, und noch wichtiger, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Zeit, die der Verwalter der Anlage einfach nicht hatte, da die Ankunft zahlender Gäste unmittelbar bevorstand. Aufgrund der schnellen und effektiven Reparaturen, die durch die thermografische Untersuchung möglich gemacht wurden, konnte der Pool bei Ankunft der Gäste direkt wieder genutzt werden. Ohne die Untersuchung wäre dies mit Sicherheit nicht möglich gewesen.“

Vielseitig einsetzbar

Laut Contino ist dies nur einer von vielen Fällen, in denen sich die FLIR-E60-Wärmebildkamera bewährt hat. „Sie ist wirklich ein tolles Werkzeug. Man kann sie für viele Anwendungen nutzen. Ich verwende sie für die Überwachung von hydraulischen Systemen, elektrischen Systemen, Motoren und mechanischen Systeme, aber auch für Gebäudeuntersuchungen und Photovoltaikanlagen. Manchmal stellen mich sogar Tierärzte als Berater an und ich arbeite auch mit einigen medizinischen Einrichtungen zusammen. Die Kamera ist wirklich äußerst vielseitig einsetzbar.“

Contino ist vom benutzerfreundlichen

Design der FLIR-E60-Wärmebildkamera überzeugt, aber er betont auch, dass mehr zur Thermografie gehört als nur eine gute Kamera. „Es ist natürlich sehr wichtig, dass man auch weiß, was man tut. Daher ist es äußerst wichtig, dass FLIR Systems auch erstklassige Schulungen zu seinen erstklassigen Produkten anbietet. Ich habe einen Kurs am ITC gemacht und bin nun ein zertifizierter Thermograf der Stufe 1. Ich glaube nicht, dass ich ohne eine solche Schulung in der Lage gewesen wäre, dem Verwalter dieser Ferienanlage bei der Behebung seines Problems so schnell und präzise helfen zu können.“

Back to top