Wärmebildkameras helfen Italiens kulturelles Erbe zu erhalten

Ein wichtiger Teil des italienischen Kulturerbes ist seine historische Architektur, daher ist eine fortlaufende gute Instandhaltung dieser Gebäude eine entscheidende Voraussetzung für deren langfristige Erhaltung. Beispielsweise möchte niemand, dass die Kathedrale von Gravina in Puglia zu einer Ruine verkommt. Deshalb untersucht das im italienischen Altamura ansässige Unternehmen IR HotSpot historische Gebäude mit einer FLIR-Wärmebildkamera auf Wasserschäden und andere bauliche Mängel. Mit den aus thermografischen Untersuchungen mit einer FLIR-Wärmebildkamera gewonnenen Daten ist die Erhaltung dieser Sehenswürdigkeiten der italienischen Kultur garantiert.

Aufgrund seiner reichhaltigen Geschichte kann Italien auf viele Perlen historischer Architektur zurückblicken. Weltweit ist Italien wohl das Land mit der reichhaltigsten Architekturgeschichte. Viele Italiener sind stolz auf ihr kulturelles Erbe. Deshalb hat die Thermografie-Beratungsagentur IR HotSpot ihren thermografischen Vermessungsservice für historische Gebäude eingeführt.

„Wärmebildkameras sind ein hervorragendes Instrument für die Fehlererkennung in historischen Gebäuden“, erklärt Rosario Piergianni, Thermografie-Experte bei IR HotSpot. „Es gibt viele verschiedene Gebäudeprobleme, die mit der Wärmebildtechnik erkannt werden können, und das Tolle daran ist, dass für das Gebäude kein Risiko besteht. Sie ist ein zerstörungsfreies Verfahren, also absolut sicher.“

Wärmebildkameras erfassen elektromagnetische Strahlung im Infrarotspektrum, die von der gesamten Materie in Abhängigkeit von ihrer Temperatur abgestrahlt wird. Die Bordelektronik erzeugt anhand der erfassten Intensität der Infrarotstrahlung ein Wärmebild und berechnet die Temperaturen. Dies bedeutet, dass jeder Pixel im Wärmebild für eine kontaktlose Temperaturmessung steht. Mit einer Wärmebildkamera können Risse im Untergrund, Wasserschäden und viele andere bauliche Probleme aufgespürt werden. Sie zeichnet Strahlung auf, es wird keine Strahlung abgegeben. Das bedeutet, dass keine Gefahr einer Gebäudebeschädigung besteht. „Fresken und Skulpturen sind oft sehr zerbrechlich, daher können sie durch regelmäßige Gebäudeinspektionen beschädigt werden. Das ist einer der Gründe, warum wir die Thermografie einsetzen.“

Extrem empfindlich

Das bedeutet, dass die Kamera extrem empfindlich sein muss, so Piergianni. „Da die aufzuspürenden Temperaturunterschiede sehr gering sind, wird eine Wärmebildkamera benötigt, die auch kleinste Temperaturänderungen und -unterschiede erfassen kann. Deshalb haben wir uns für eine FLIR-Wärmebildkamera entschieden. Wir haben mehrere Modelle verschiedener Hersteller von Wärmebildkameras verglichen, und die Kameras von FLIR haben einfach eine bessere Bildqualität als die der Mitbewerber.“

Das FLIR-Wärmebildkameramodell, für das sich Piergianni entschieden hat, ist die FLIR SC660. Dieses fortschrittliche Wärmebildkameramodell umfasst einen ungekühlten Mikrobolometer-Detektor, der scharfe Wärmebilder mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln und einer thermischen Empfindlichkeit von 30 mK (0,03 °C) erzeugt. „Wir haben diese Kamera nicht nur gewählt, weil sie kleinste thermische Unterschiede erkennt, visualisiert und quantifiziert, sondern auch wegen der zusätzlichen integrierten Funktionen. Während der Inspektion können wir Sprachkommentare aufnehmen, weshalb wir weniger Zeit für das Schreiben von Notizen benötigen. Jedes aufgezeichnete Wärmebild enthält auch seine GPS-Koordinaten, die automatisch in die Metadaten eingebettet sind und die Sortierung der Bilder wesentlich vereinfacht. Mithilfe von „Thermal Fusion“ und „Picture-in-Picture“ können wir die Lage von Defekten bei der Nachbearbeitung unserer Daten besser bestimmen und unsere Berichte überzeugender gestalten.“

Viele Probleme, eine Lösung

Mit der Wärmebildkamera FLIR SC660 finden die Thermografie-Experten von IR HotSpot eine Vielzahl von Gebäudeproblemen, erklärt Piergianni. „Wir können Feuchtigkeit durch Kondensation oder kapillaren Aufstieg feststellen. Diese kann den Putz oder das Fresko beschädigen. Wir können auch Schimmelpilze unter der Oberfläche erkennen. Mit der Wärmebildkamera können auch die Haftung zwischen Putz und Untergrund überprüft oder versteckte Risse und Füllungen entdeckt sowie frühere Renovierungen und versteckte Strukturen ausfindig gemacht werden, aber auch Schäden, die z. B. durch ein Erdbeben verursacht wurden. Wir untersuchen konvektive Luftströmungen um Kunstwerke herum, die im unkontrollierten Zustand zu einer Verschlechterung des Kunstwerks führen können, und geben Ratschläge für Veränderungen bei Heizungs- und Lüftungssystemen, um dies zu vermeiden. Wir untersuchen auch den Zersetzungsprozess von Baustoffen, insbesondere des Kalksandsteins oder Dünenkalksteins, der häufig in historischen Gebäuden in dieser Region verwendet wurde. An den Außenseiten von Gebäuden prüfen wir auch den Aufbau von durch Verschmutzung verursachten anthropogenen Oberflächenablagerungen.“

Um alle diese Inspektionen durchführen zu können, haben Piergianni und sein Kollege Vito Basile Schulungskurse im Infrared Training Center (ITC) absolviert. „Wir müssen genau wissen, was wir tun, besonders bei den komplizierten Inspektionen, die wir durchführen. Ohne die nötigen Kenntnisse über die Thermophysik und die Grenzen und Möglichkeiten der Wärmebildtechnik werden wahrscheinlich Fehleinschätzungen getroffen.“ FLIR Systems bietet Schulungen in Zusammenarbeit mit dem ITC an. Die Teilnehmer können Zertifikate in den Levels 1, 2 und 3 erlangen. Sowohl Piergianni als auch Basile sind ITC Level 2 zertifiziert.

Software

„Diese Diagnosetechnik hilft uns, Sanierungen besser zu leiten und die Effizienz von Sanierungsprojekten von Anfang bis Ende zu verbessern“, erklärt Piergianni weiter. „Die erweiterten Funktionen der FLIR-Wärmebildkamera SC660 helfen dabei, große Bereiche schnell zu scannen und zu beurteilen, was restauriert werden kann. Die FLIR-Software ermöglicht es uns, unsere Befunde genau zu analysieren und die Ergebnisse unseren Kunden weiterzugeben. Wir verwenden „FLIR BuildIR“ zur Untersuchung und zum Vergleich von Wärmebildern, „FLIR Reporter“ zur Erstellung von Berichten und „FLIR ResearchIR“ zur Analyse von Wärmebild-Videos. Unsere gesamte FLIR-Software ist sehr intuitiv und einfach zu bedienen und erleichtert die präzise Interpretation von Wärmebildern.

Piergianni ist mit seiner Wahl für eine FLIR-Wärmebildkamera sehr zufrieden. „FLIR liefert nicht nur ein ausgezeichnetes Produkt, auch die Software und der Kundenservice sind hervorragend. Kein anderer Anbieter von Wärmebildkameras bietet diese Qualität und diesen Service.“

Back to top