Stärkere, nachhaltige Verpackungen durch Inspektion des Heißklebers

Die globale Getränkeindustrie produziert täglich Millionen von Produkten. Offene oder beschädigte Verpackungen können ein ernstes Sicherheitsproblem darstellen und zu Kundenreklamationen oder Produktrückrufen führen.

Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung und immer mehr Hersteller reduzieren den Kunststoffanteil ihrer Produkte. Um die Stabilität von Verpackungen und Paletten mit nachhaltigen Alternativen zu gewährleisten, ist ein neuer Ansatz für die automatische Qualitätskontrolle erforderlich.

Der im Vereinigten Königreich ansässige Integrator Bytronic installierte bei einer globalen Brauerei kürzlich ein neues, automatisiertes optisches Inspektionssystem an einer kunststofffreien Multipack-Fertigungslinie, das Wärmebildkameras von Teledyne FLIR nutzt.

Die große Herausforderung bestand darin, Ausfallzeiten sowie fehlerhafte Verpackungen zu verhindern und zugleich auf Kunststoffverpackungen zu verzichten.

Das System mit der Bezeichnung „HotSpot“ kombiniert die Teledyne FLIR A50-Wärmebildkamera (ehemals A35) mit Smart Sensor mit einer intelligenten Softwareprogrammierung, um den Auftrag von Heißkleber auf Multipack-Kartons zu überprüfen.

Stabilität kunststofffreier Verpackungen mit thermischen Inspektionen garantieren

Die Teledyne FLIR A50-Kamera (ehemals A35) mit Smart Sensor wurde für die Zustandsüberwachung entwickelt. Mit den kamerainternen Analysefunktionen lassen sich Temperaturmessungen und -analysen ganz einfach ohne einen PC durchführen.

Das HotSpot-System erfasst durch den Karton ein Wärmebild mit der Klebstoffposition, mit dessen Hilfe festgestellt werden kann, ob der Klebstoff in der richtigen Menge, an der richtigen Stelle und mit der richtigen Temperatur aufgetragen wurde.

Es macht Bediener auf Abweichungen beim Klebstoffauftrag aufmerksam, damit fehlerhafte Produkte erkannt werden, bevor sie die Produktionslinie verlassen. So wird verhindert, dass die Verpackungen vor Ort oder während des Transports zusammenfallen oder reißen.

Produktrückrufe verhindern

Abfülllinien laufen häufig im Dauerbetrieb – in diesem Fall werden bis zu 60 Multipacks pro Minute hergestellt. Diese mit hoher Geschwindigkeit ablaufenden Vorgänge erfordern neueste Hochgeschwindigkeits-Inspektionsmethoden.

Bei traditionellen manuellen Prüfungen in regelmäßigen Abständen können durch menschliches Versagen fehlerhafte Produkte übersehen werden.

Mit den Teledyne FLIR Wärmebildkameras über der Linie, die das Siegel jeder einzelnen Packung prüfen, bietet das HotSpot-System eine schnelle und zerstörungsfreie Inline-Inspektion der Unversehrtheit von Verpackungen.

HotSpot ist so erfolgreich im Einsatz, dass es in weniger als zwei Jahren bereits von einer Testlinie auf fünf neue und nachgerüstete Fertigungslinien erweitert wurde. Das System wird nun standardmäßig an jeder neuen Linie installiert.

 

Zugehörige Artikel

Anwendungsbericht

Wärmebildtechnik in der Lebensmittelindustrie

Read more
Back to top