Kalibrierung von Wärmebildkameras


Im Bereich der berührungslosen Temperaturmessung zeichnen sich Wärmebildkameras aus, da sie in der Lage sind, Infrarot sichtbar zu machen. Hinter ihrer Fähigkeit, ein Wärmebild zu erstellen, steckt mit der Kalibrierung jedoch ein schwieriger Prozess. Sie ist ein entscheidender Schritt, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Temperaturmesswerte zu gewährleisten.
Wärmebildkameras wie die von FLIR erfassen Infrarotenergie, die von Objekten abgegeben wird. Diese einzigartige Fähigkeit ermöglicht es ihnen, die Temperatur zu messen, ohne das Objekt zu berühren. Das ist ein großer Vorteil in verschiedenen Branchen, von der Inspektion elektrischer Geräte bis zur Diagnose von Gebäudestörungen.

Eine genaue Temperaturmessung ist jedoch nicht einfach. Die eingehende Infrarotenergie stammt nicht nur von dem zu messenden Objekt, sondern umfasst auch Reflexionen von den internen Komponenten der Kamera und deren interne Temperaturschwankungen. Um diese Herausforderungen zu meistern, durchlaufen Wärmebildkameras einen sorgfältigen Kalibrierungs- und Justierprozess.
FLIR, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wärmebildtechnik, bietet eine hochwertige Kalibrierung. Unsere Servicelabore verwenden spezielle Geräte und Methoden, um die Leistung von Wärmebildkameras präzise anzupassen und zu validieren.
Der Kalibrierungs- und Justierprozess beginnt mit der Einheitlichkeit des Bildes und stellt sicher, dass alle Pixel über den Imager der Kamera konsistent auf Infrarotenergie reagieren. Danach korreliert die eingehende Energie mit bekannten Temperaturpunkten in einer kontrollierten Umgebung. Diese Daten werden verwendet, um ein Messmodell zu erstellen, das auf das einzigartige Objektiv, den Filter und den Temperaturbereich jeder Kamera zugeschnitten ist.

Zum Schluss wird die eingestellte Wärmebildkamera einem strengen Testschema unterzogen, bei dem ihre Messwerte mit kalibrierten Standards verglichen werden, die als schwarze Körper bezeichnet werden. Das ist die Kalibrierung. Dabei wird überprüft, ob die Kamera die spezifizierten Genauigkeits- und Leistungsanforderungen erfüllt.
Die Kalibrierung in Verbindung mit einem Kalibrierungszertifikat kann nur von FLIR bereitgestellt werden und ist Teil der Servicepläne FLIR Care und FLIR Protect.
Ein Kalibrierungszertifikat dient als offizielles Dokument, das die Genauigkeit und Zuverlässigkeit einer Wärmebildkamera bestätigt. Es enthält detaillierte Informationen über den Kalibrierungsprozess, einschließlich der Messkorrektur für jedes Temperaturniveau und Unsicherheiten, die mit den Messwerten verbunden sind.
Während technische Spezifikationen von Herstellern eine Anleitung zur erwarteten Genauigkeit bieten, können nur detaillierte Kalibrierungszertifikate konkrete Nachweise der Kameraleistung liefern. Darüber hinaus helfen Kalibrierungszertifikate den Benutzern, etwaige Abweichungen in der Kameraleistung im Laufe der Zeit zu berücksichtigen.
Selbsttests können zwar grobe Hinweise auf die Leistung einer Wärmebildkamera liefern, können jedoch nicht die regelmäßige Kalibrierung durch ein zertifiziertes Labor ersetzen. Selbsttests umfassen in der Regel die Messung von Referenzzielen, z. B. Eis und kochendes Wasser. Die Beziehung zwischen Temperatur und Infrarotenergie ist jedoch nicht linear, was bedeutet, dass für eine genaue Kalibrierung ein größerer Bereich von Temperaturpunkten erforderlich ist.
Um die Integrität der thermischen Daten zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Kalibrierung unerlässlich. FLIR empfiehlt eine jährliche Kalibrierung für die meisten Anwendungen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kamera präzise und zuverlässig arbeitet und Entscheidungsträger sich auf ihre Messwerte verlassen können.
Die Kalibrierung der Wärmebildkamera ist nicht nur eine technische Anforderung, sondern ein integraler Bestandteil des Wärmebildgebungsprozesses. Durch die Gewährleistung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Wärmemessungen ermöglicht die Kalibrierung Fachleuten in verschiedenen Bereichen, auf der Grundlage präziser Temperaturdaten fundierte Entscheidungen zu treffen und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.