Wie weit können Sie mit einer Wärmebildkamera messen?

Eine Frage, die Thermographen oft stellen, ist: „Bis in welche Entfernung kann ich mit meiner Wärmebildkamera Ziele messen?“ Die Antwort auf diese Frage ist kompliziert, aber im Wesentlichen hängt die Entfernung, die Sie messen können, von der Auflösung und vom Sichtfeld (FOV) Ihrer Kamera ab. Eine Kamera mit einer höheren Auflösung bringt Ihnen mehr Pixel vom Ziel, das Sie messen wollen, und verbessert die Genauigkeit sogar aus einiger Entfernung. Ein schmales Sichtfeld – etwa 6° – vergrößert entfernte Objekte und nimmt wiederum mehr Pixel von entfernten Zielen auf.

Wenn Sie mit einer Wärmebildkamera die Temperatur messen, sollten Sie mindestens 3 × 3 Pixel von Ihrem Ziel erhalten, damit Sie eine genaue Messung erhalten. Als Faustregel sollte die Fläche, die Sie messen wollen, das Messwerkzeug für die Punktgröße auf Ihrer Kamera überfüllen. Aber nur weil Sie etwas in Ihrem Sucher sehen können, heißt das noch NICHT, dass Sie es genau messen können.

vault-elbow-joint-JPEG-(Print---300-dpi).jpg

Das zu messende Ziel sollte mindestens 3 × 3 Pixel groß sein und das Punktmesswerkzeug überfüllen.

Woher wissen Sie, ob Sie ein Ziel genau messen können? Die Details werden in unserem Artikel Zum Verständnis des Verhältnisses von Abstand zu Größe erklärt, der beschreibt, wie berechnet wird, wie weit man von einem Ziel einer bestimmten Größe entfernt sein und trotzdem eine genaue Temperaturmessung erhalten kann. Diese Berechnung erfordert etwas Kopfarbeit, für viele Anwendungen ist es aber nicht nötig, sich mit der komplizierten Mathematik zu befassen.

Wann ist es wichtig, das Verhältnis von Abstand zu Größe zu berechnen, und wann kann man das eher auslassen?

Entfernungs-Anwendungen

Bei Anwendungen der folgenden Arten werden Fernmessungen im Allgemeinen erforderlich sein:

  • Inspektion von Dächern oder anderen hohen Objekten vom Boden aus
  • Überwachung von Stromleitungen
  • Überwachung von Umspannwerken und Überlandleitungen
  • Überwachung und Kartierung mithilfe von Drohnen
  • Inspektion von Solaranlagen mithilfe von Drohnen
  • Entfernungsmessungen, wenn es gefährlich oder unpraktisch ist, näher an das Ziel heranzukommen

Für solche Anwendungen ist es wahrscheinlich erforderlich, das Verhältnis Abstand:Größe Ihrer Kamera zu berechnen, damit Sie mindestens 3 × 3 Pixel von Ihrem Ziel erhalten.

Sonstige Anwendungen

Bei Anwendungen der folgenden Arten werden Fernmessungen im Allgemeinen nicht erforderlich sein:

  • Untersuchung eines Hauses oder Gebäudes von innen auf Undichtigkeiten, fehlende Isolation usw.
  • Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen
  • Untersuchung eines Sicherungskastens oder sonstiger Elektroninstallationen im Haus
  • Überwachung von Transformatoren, Motoren usw. in Situationen, in denen man sich den Geräten sicher nähern kann
  • Wartung und Reparatur von Fahrzeugen
  • Messungen an großen Zielen, wenn leicht sichergestellt werden kann, dass das Ziel mehr als 3 × 3 Pixel ausfüllt

Beachten Sie bitte, dass die Zoomfunktion Ihrer Wärmebildkamera nur die Pixel vergrößert: Sie können damit kleine Ziele NICHT besser messen. Wenn das Ziel besonders klein ist, können Sie ihm ggf. näher kommen, damit Sie mindestens 3 × 3 Pixel messen können. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und sich nicht Umgebungen oder Geräten anzunähern, wenn dies nicht sicher ist.

E95_Thermal_IR_0025_Substation-JPEG (Web – 72 dpi).jpg

Mit der Zoomfunktion können Sie kleine Ziele NICHT besser messen. Wenn es nicht möglich ist, näher an das Ziel heranzukommen, ist eine Kamera und/oder ein Teleobjektiv mit höherer Auflösung erforderlich.

Wenn Sie entschieden haben, dass Sie Abstandsmessungen durchführen müssen, was für eine Wärmebildkamera brauchen Sie dann? Und welche Wärmebildkameras eignen sich nicht für Ihre Anwendung?

Präzisionskameras der Einstiegsklasse

Der Begriff „Einstiegsklasse“ bezieht sich auf Kameras mit niedrigerer Auflösung, wie z. B. die Kameras FLIR C3, FLIR ONE oder günstigere Kameras der Ex-Serie. Diese Kameras eignen sich hervorragend für bestimmte Anwendungen, wenn Sie Ihrem Ziel nahe kommen können, und insbesondere, wenn der interessierende Temperaturunterschied offensichtlich ist. Optionen mit niedrigerer Auflösung sollten nicht für Abstandsmessungen verwendet werden, insbesondere wenn es für Ihre Anwendung wichtig ist, genaue Temperaturmessungen zu erhalten.

Kameras für Fernmessungen

Kameras mit höherer Auflösung, z. B. die der Serien T und Exx von FLIR sind für Messungen in der Ferne besser geeignet. Zu den Kameras, die sich besonders für Fernmessungen eignen, gehören die FLIR T840 und die FLIR T860, die für Temperaturmessungen an kleinen Zielen aus der Ferne optional mit Teleobjektiven erhältlich sind.

In unserem Artikel Zum Verständnis des Verhältnisses von Abstand zu Größe erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie Temperaturmessungen aus der Ferne vornehmen.

Related articles

Fundamentals

Wie wirkt sich der Emissionsgrad auf die Wärmebildgebung aus?

Read more
Fundamentals

Tipps für Wärmebildkameras zur Vermeidung häufiger Fehler bei Hausinspektionen

Read more
Back to top