Tipps für Wärmebildkameras zur Vermeidung häufiger Fehler bei Hausinspektionen
Wärmebildkameras sind erstaunliche Werkzeuge, die versteckte Probleme aufdecken können, die mit anderen Technologien nicht erkannt werden können, wie etwa Wasserlecks, das Eindringen von Wärme oder Kälte oder Schädlinge. Es ist jedoch nicht immer einfach zu verstehen, was man bei der Wärmebildgebung sieht, selbst für Personen mit Fachkenntnissen in den Bereichen Gebäudeinspektion, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik oder elektrische Systeme. Wenn Sie eine Wärmebildkamera gekauft haben oder darüber nachdenken, Ihr Inspektionsprogramm um die Wärmebildgebung zu erweitern, achten Sie unbedingt darauf, diese häufigen Fehler zu vermeiden.
Fehler Nr. 1: Fehlinterpretation von Bildern
Bei der Inspektion eines Hauses mit einer FLIR-Kamera, beispielsweise einer FLIR One Edge Pro oder einer FLIR C5, werden Sie feststellen, dass Sie kalte Stellen, Hot Spots und Muster finden, die möglicherweise keinen Sinn ergeben und leicht falsch interpretiert werden können. Das richtige Interpretieren von Wärmebildern und das Erkennen von feuchten Bereichen, Luftlecks, potenziellen Schimmelproblemen, Wasserlecks, Termiten- und anderen Schädlingsbefällen, fehlender Isolierung und anderen Problemen erfordert Übung.
Tipps:
Nicht alle kalten Stellen oder Hot Spots stellen Probleme dar. Seien Sie vorsichtig, bevor Sie ein Urteil fällen – die Fehldiagnose eines Problems kann kostspielige, destruktive Maßnahmen nach sich ziehen, die beweisen, dass Sie Unrecht hatten.
Treffen Sie vor Ort keine vorschnellen Entscheidungen. Wenn Sie sich insbesondere am Anfang bei etwas nicht sicher sind, nehmen Sie Ihre Bilder mit in Ihr Büro und sehen Sie sie sich auf einem großen Bildschirm an, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen und etwas in einen Bericht schreiben.
Erheben Sie keine zusätzlichen Gebühren und werben Sie nicht damit, dass Sie Wärmebildanalysen in Ihre Berichte aufnehmen, solange Sie sich nicht sicher sind. Sie steigern den Wert, indem Sie zu den Punkten, bei denen Sie sich sicher sind, einige Anmerkungen hinzufügen.
Nutzen Sie die integrierten Funktionen von FLIR Ignite, mit denen Sie Bilder von Ihrer über WLAN verbundenen FLIR-Kamera direkt hochladen, organisieren und freigeben können. So sind Ihre Daten jederzeit sicher an einem Ort gespeichert und Sie können von jedem Gerät aus problemlos darauf zugreifen.
Investieren Sie in Berichtssoftware wie FLIR Thermal Studio, die Bearbeitungs-, Mess- und Analysetools bietet, mit denen sich Ihre Bilder leichter interpretieren lassen.
Informieren Sie sich über die Interpretation von Wärmebildern, bevor Sie Untersuchungen mit einer Wärmebildkamera durchführen. Eine ITC-Zertifizierung ist ein guter Anfang und es stehen auch zahlreiche kostenlose Online-Schulungen zur Verfügung.
Das sieht nach einem schwerwiegenden Wasserleck im Dach oder im zweiten Stock dieses Hauses aus. Oder ist das kalte Luft? Oder ist es eine undichte HLK-Entlüftung?
Fehler Nr. 2: Temperaturmessfehler
Beim Erfassen einer genauen Temperaturmessung können leicht Fehler passieren. FLIR-Produkte, die für die Hausinspektion entwickelt wurden, weisen normalerweise eine Messgenauigkeit im Bereich von ±2 % auf, aber bestimmte Materialien (wie glänzendes Metall) können die von Ihrer Kamera angezeigte Temperatur stark beeinflussen. Wenn Sie nicht wissen, wie Emissionsgrad, Entfernung und andere Faktoren Ihre Kamera beeinflussen, sollten Sie sich nicht auf Ihre Temperaturmessungen verlassen.
Tipps:
Informieren Sie sich gründlich darüber, wie Sie den Emissionsgrad korrigieren können, wenn Sie Temperaturmessungen vornehmen müssen. Die Wissenschaft des Emissionsgrads wird in einem Thermografiekurs Level I erklärt.
Beachten Sie insbesondere, dass die Temperatur glänzender Objekte, beispielsweise poliertes Metall, aufgrund des geringen Emissionsgrads von Ihrer Wärmebildkamera nicht genau gemessen werden kann. Allerdings ist es oft möglich, den Emissionsgrad von Zielen mit relativ einfachen und kostengünstigen Mitteln zu erhöhen.
Beachten Sie, dass Kameras mit einem weiten Sichtfeld für die Messung nahe gelegener Objekte optimiert sind. Wenn Sie die Temperatur eines kleinen Ziels aus der Entfernung messen müssen, sollten Sie eine Kamera mit einem engeren Sichtfeld in Betracht ziehen.
Die meisten elektrischen Geräte werden unter Belastung heiß. Das bloße Erkennen eines Hot Spots muss also nicht automatisch ein Hinweis auf ein Problem sein. Informieren Sie sich über die Temperatur, die das betrachtete Gerät haben sollte, wenn es ordnungsgemäß funktioniert.
Wow, dieser Schalter sieht heiß aus. Ist das ein Problem?
Fehler Nr. 3: Kennen Sie die Grenzen Ihres Werkzeugs
Es wäre großartig, wenn die FLIR ONE Pro alle möglichen Thermografie-Anforderungen erfüllen könnte. Obwohl Einsteigerkameras wie die FLIR ONE und FLIR C5 großartige Werkzeuge sind, haben sie ihre Grenzen. Wie bei den meisten Werkzeugen sind Sie sowohl durch die Technologie selbst als auch durch Ihr Wissen, wie Sie diese nutzen, eingeschränkt. Der Umgang mit einer Wärmebildkamera braucht Zeit und manche Anwendungen erfordern möglicherweise eine leistungsstärkere Kamera, wie die E8 Pro.
Tipps:
Bedenken Sie, dass Kameras der Einstiegsklasse einen Unterschied der Oberflächentemperatur auf einer gestrichenen Wand (oder einer anderen Oberfläche mit hohem Emissionsgrad) von etwa 1,5°°C erkennen. Professionelle Kameras haben eine Genauigkeit von bis zu 0,02°°C.
Bestimmte Anwendungen, wie etwa das Erkennen von Feuchtigkeitsproblemen mithilfe der Wärmebildgebung, erfordern eine leistungsstärkere Kamera, die geringfügige Temperaturunterschiede erkennen kann.
Versuchen Sie, wenn möglich, eine Kamera zu kaufen, die Ihren Anforderungen langfristig gerecht wird. Mit einer Einsteigerkamera kommen Sie weit. Wenn Sie jedoch wissen, dass Sie für Ihre Anwendungen eine Hochleistungskamera benötigen, können Sie Geld sparen, wenn Sie sich von Anfang an für diese Kamera entscheiden.
Dieses Bild eines Termitenbefalls erfordert eine hohe Empfindlichkeit und Auflösung, da die Schädlinge bereits bei geringen Temperaturunterschieden zu erkennen sind.
Der beste Weg, Fehler bei der Diagnose von Problemen in einem Haus zu vermeiden, ist die Ausbildung zum zertifizierten Thermografen. Das Infrared Training Center (ITC) bietet Kurse an, die sich mit der Wissenschaft der Thermografie, bewährten Vorgehensweisen beim Einsatz einer Wärmebildkamera und der korrekten Interpretation von Bildern befassen. Darüber hinaus stellt es Online-Ressourcen und Support zur Verfügung.
Related articles
How To
So lässt sich ein Wasserleck mit Wärmebildtechnik erkennen