Wärmebildkameras zeigen Ihnen, wie Ihr Zuhause bei einer Hitzewelle kühl bleibt


Hohe Rekordtemperaturen erinnern uns daran, wie schwierig es sein kann, während einer Hitzewelle für eine angenehm kühle Temperatur im Haus zu sorgen – egal wie viele Ventilatoren eingeschaltet sind oder wie hoch die Klimaanlage eingestellt ist. Wenn es schwierig ist, die Temperatur in Ihrem Zuhause zu senken, haben Sie vielleicht mit unsichtbaren Gebäudeunterhaltungsproblemen zu kämpfen. Mithilfe einer Wärmebildkamera erfahren Sie, was Sie tun sollten, um in Ihrem Zuhause eine angenehm kühle Temperatur in heißen Sommern sicherzustellen.
Beheben Sie Luftlecks in Ihrem Zuhause
Ein hinreichender Luftaustausch ist wichtig für Ihren Komfort, die Gesundheit und die Sicherheit. Doch die meisten Gebäude haben eine weitaus höhere Luftleckage als notwendig. Die Grundursache ist häufig eine schlechte Gebäudeplanung und -konstruktion. Diese führen zu Luftleckagen durch Schornsteine, Dachböden, Wandlüfter und schlecht abgedichtete Türen, sodass kalte Luft entweichen und warme Luft eindringen kann.
Die Quelle dieser Luftleckagen ist manchmal nur äußerst schwer aufspürbar. Mit einer Wärmebildkamera können Sie die Bewegung von warmer einströmender Luft und kalter ausströmender Luft sehen und so Leckagen erkennen.

Luftaustritt durch schlecht abgedichtete Tür.
Fehlende Isolierung anbringen
Ist eine Isolierung nicht dazu da, ein Gebäude vor Kälte zu schützen anstatt vor Wärme? Die Isolierung in Ihrem Zuhause dient eigentlich beiden Zwecken. Die Isolierung soll den Wärmetransfer verhindern und Wärme sowohl daran hindern, in das Gebäude einzuströmen als auch aus dem Gebäude auszuströmen. Wenn die Temperatur in Ihrem Zuhause auf einen angemessenen Wert gesenkt werden kann, wird durch eine sachgemäße Isolierung sichergestellt, dass diese Temperatur beibehalten wird, ohne dass rund um die Uhr die Klimaanlage laufen muss.
Wärmebildkameras zeigen, wo die Isolierung eventuell ausgebessert werden muss, da ansonsten Wärme in Ihr Zuhause eindringt.

Isolierung, die sich verschoben hat, sodass Wärme durch die Zimmerdecke eindringen kann.
Alte oder einfach verglaste Fenster austauschen
Das US-amerikanische Department of Energy schätzt, dass die Hitzeeinwirkung und der Wärmeverlust durch Fenster 25 bis 30 % der Wohnraumbeheizung und des Kühlenergieverbrauchs ausmacht. Ältere, einfach verglaste Fenster, vor allem solche mit schlechter Isolierung um den Fensterrahmen herum, haben besonders hohe Energieverluste zur Folge.
Wenn eine Wärmebildkamera aufzeigt, dass Ihre Fenster eine hohe Wärmeübertragung begünstigen, können langfristig Kosten gespart werden, wenn diese durch energieeffizientere Fenster ersetzt werden.

Fenster mit schlechter Energieeffizienz sorgen für eine hohe Wärmeübertragung.
Durch ein professionell durchgeführtes Energie-Audit in Ihrem Zuhause kann zuverlässig bestimmt werden, wie Sie für angenehm niedrige Temperaturen sorgen können. Mithilfe von Wärmebildkameras ermitteln Prüfer, wo Wärme eindringen kann, sodass Sie hilfreiche Ratschläge zu den sinnvollsten Verbesserungen und Reparaturen erhalten. Auch Heimwerker können preisgünstige Wärmebildkameras zur Hand nehmen, um nach Luftlecks und Bereichen mit Energieverlusten zu suchen. Entdecken Sie die FLIR TG165, FLIR C3 oder FLIR E8 für professionelle Baudiagnostik- und Instandhaltungslösungen.