Was versteht man unter einer Abweichungskorrektur (Non-Uniformity Correction, NUC)?

Die korrekte Durchführung einer Abweichungskorrektur führt zu einer höheren Bildqualität.

Wenn Sie sich fragen, warum Ihr Wärmebild manchmal einfriert und die Kamera ein Klickgeräusch macht, besteht kein Grund zur Sorge, da die Kamera einzig eine Abweichungskorrektur durchführt. Warum tut sie das?

Die Abweichungskorrektur (Non-Uniformity Correction, NUC) gleicht geringfügige Abweichungen des Detektors aus, die auftreten, wenn sich der Ort und die Umgebung ändern. Grundsätzlich kann die Eigenerwärmung der Kamera die Temperaturmessungen beeinträchtigen. Um die Genauigkeit der Bildgebung zu verbessern, misst die Kamera die IR-Strahlung ihrer eigenen Optik und passt das Bild dann auf der Grundlage dieser Messwerte an. Die Abweichungskorrektur passt die Verstärkung und den Offset für jedes Pixel an und erzeugt so ein qualitativ hochwertigeres und genaueres Bild.

Bei einer Abweichungskorrektur schließt sich der Kameraverschluss zwischen Optik und Detektor, wodurch es zu einem Klickgeräusch kommt und der Bildfluss vorübergehend eingefroren wird. Der Verschluss dient als flache Referenzquelle für den Detektor, um sich selbst zu kalibrieren und thermisch zu stabilisieren.

Dies passiert regelmäßig bei ungekühlten Infrarotkameras, aber auch gelegentlich bei gekühlten Infrarotmodellen, und wird auch als Flachfeldkorrektur (Flat Field Correction, FFC) bezeichnet.

Wann führt die Kamera eine Abweichungskorrektur durch?

Beim ersten Start führt die Kamera häufig eine Abweichungskorrektur durch. Wenn sich die Kamera erwärmt und eine stabile Betriebstemperatur erreicht, wird seltener eine Abweichungskorrektur durchgeführt. Sie können zwar etwa 20 Sekunden nach dem Einschalten der Kamera ein Wärmebild erhalten, die meisten Wärmebildkameras benötigen jedoch mindestens 20 Minuten Aufwärmzeit in einer stabilen Umgebung, um eine optimale Genauigkeit bei der Temperaturmessung zu erzielen.

Die Kamera führt Abweichungskorrekturen grundsätzlich automatisch durch, aber Sie können diese Funktion auch manuell aktivieren, bevor Sie eine wichtige Temperatur messen oder ein kritisches Bild aufnehmen. Dies trägt dazu bei, maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

Kann ich die Abweichungskorrektur so steuern, dass sie nicht zur falschen Zeit auftritt?

Wie oben erwähnt, ist die Abweichungskorrektur wichtig für die Optimierung der Temperaturmesswerte. Ohne Abweichungskorrektur besteht das Risiko, dass instabile Temperaturmesswerte angezeigt werden. Die Abweichungskorrektur kann bei den meisten Kompaktkameras nicht deaktiviert werden, aber bei den meisten automatisierten Modellen sowie Modellen für den wissenschaftlichen Gebrauch kann die Abweichungskorrektur vom automatischen in den manuellen Modus versetzt werden. So können Sie genau steuern, wann die Kamera eine Abweichungskorrektur durchführt, sei es über Software- oder Hardwareimpulse. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den manuellen Modus einstellen.

Zugehörige Artikel

Grundlagen

Wie kalibriert man eine Wärmebildkamera?

Read more
Back to top