Welches ist die richtige handgeführte Wärmebildkamera für Sie?


Die entscheidenden Faktoren bei der Wahl der am besten geeigneten Wärmebildkamera für die Werkzeugtasche sind der Verwendungszweck der Kamera und die Häufigkeit der geplanten Nutzung. Schließlich reichen die Preise für FLIR Wärmebildkameras für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz von wenigen hundert US-Dollar bis hin zu hohen fünfstelligen Beträgen, mit erheblichen Leistungssprüngen dazwischen. Die richtige handgeführte Wärmebildkamera bietet die Funktionen und Möglichkeiten, die der Benutzer benötigt, zu einem Preis, den er sich leisten kann.
Da es Dutzende von Spezifikationen gibt, die man zwischen den Kameras vergleichen kann, ist es wichtig zu verstehen, welche bei der Bewertung der verschiedenen von FLIR angebotenen Wärmekameraserien am hilfreichsten sind.
Hier sind vier der wichtigsten Faktoren, die zu berücksichtigen sind:
Vor diesem Hintergrund stellen wir im Folgenden drei handgeführte Wärmebildkameramodelle vor, die mit ihren Preisen und Funktionen einen guten Ausgangspunkt für die Wahl der am besten geeigneten Kamera für die eigenen Bedürfnisse darstellen: die FLIR E96, die FLIR E8 Pro und die FLIR C5.

Da die Auflösung häufig den größten Einfluss auf den Preis einer bestimmten Kamera hat, ist es wichtig, sich über die Art der erforderlichen Auflösung Gedanken zu machen und darüber hinaus über die Fähigkeit, die Kamera auf nahe und weiter entfernte Beobachtungspunkte zu fokussieren.
Die FLIR E96 bietet die beste Auflösung für eine handgeführte Wärmebildkamera mit Pistolengriff. Sie ist außerdem die erste Kamera mit 640 × 480 echter Wärmebildauflösung, die für 13.549 US-Dollar in diesem Formfaktor erhältlich ist. Schließlich bedeuten mehr Pixel mehr Details, die eine genauere Temperaturmessung für alle möglichen Zielarten ermöglichen.
Um diese Auflösung optimal nutzen zu können, bietet die E96 eine Reihe von Wechselobjektiven, die automatisch kalibriert werden können und dynamische Fokussierungsoptionen bieten. Dank der drei optionalen FLIR AutoCalTM-Objektiven, die vom Teleobjektiv (14°) bis zum Weitwinkelobjektiv (42°) reichen, bietet die Kamera eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen.
Des Weiteren verfügt die E96 über ein austauschbares Batteriesystem mit hoher Kapazität, das größtmögliche Flexibilität für den ganztägigen Einsatz bietet.
Die FLIR E8 Pro hat einen ähnlichen Pistolengriff wie die E96 und bietet eine gute Mischung an Funktionen zu einem Bruchteil des Preises: 3.499 US-Dollar. Der reduzierte Preis bedeutet auch eine geringere Auflösung des Detektors mit einer echten thermischen Auflösung von 320 × 240 und die fehlende Möglichkeit, den Fokus einzustellen. Das feste 45°-Objektiv bietet ein angemessenes Sichtfeld für Inspektionen im Nahbereich, kann aber nicht gegen ein anderes Objektiv ausgetauscht werden. Die E8 Pro bietet dem Benutzer jedoch die Möglichkeit, die Akkus zum externen Aufladen auszutauschen, was für den ganztägigen Einsatz unabdingbar ist, und ermöglicht gleichzeitig einen sehr hohen Temperaturbereich für eine Vielzahl von Hochtemperaturinspektionen von -20°C bis 550°C (-4°F bis 1022°F).
Die Einschränkungen der E8 machen dieses Gerät zu einer guten Wahl für diejenigen, die eine hochwertige, robuste Handkamera benötigen, aber keine Inspektionen über große Entfernungen durchführen müssen, bei denen ein engeres Sichtfeld und die Möglichkeit der Fokuseinstellung erforderlich sind.

Die FLIR C5 ist zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zur E8 und E96 für 599 US-Dollar erhältlich. Mit einer echten thermischen Auflösung von 160 × 120 bietet dieses Gerät einen kompakten Formfaktor im Point-and-Shoot-Stil mit einem Touchscreen, der auch mit Handschuhen funktioniert und dabei problemlos in die Tasche passt.
Trotz der geringen Größe ist das Gerät robust genug, um Stürze aus zwei Metern Höhe zu überstehen und schützt seine Komponenten vor Staub und Schmutz, wie sie auf einer typischen Baustelle vorkommen.
Für alle, die derzeit eine FLIR ONE Pro verwenden, ist die C5 ein großartiges Upgrade, da der Akku deutlich länger hält (4 Stunden mit einer Ladung) und eine Standby-Zeit von ca. 30 Tagen für den schnellen, aber unregelmäßigen Einsatz im Nahbereich bietet und gleichzeitig über ein robustes Gehäuse und Wi-Fi-Konnektivität verfügt.
Sie sind sich noch nicht sicher, welche Kamera die richtige ist? Vertiefen Sie Ihre Überlegungen mit den zusätzlichen Spezifikationen der Wärmebildkamera, die Sie vor dem Kauf kennen sollten.