Surefire-Erfolg: FLIR Thermokameras unterstützen Frauen und Feuerwehrleute

FLIR hat kürzlich Zugang zu seinen Hochleistungs-Wärmebildkameras der K-Serie gewährt, als Hunderte von weiblichen Feuerwehrleuten sich bei einer großen Schulungsveranstaltung in Mexiko versammelten. Rund 460 Frauen aus verschiedenen Bundesstaaten Mexikos nahmen an der Veranstaltung teil, die alle ihre Thermographie-Fähigkeiten und Notfallreaktionsfähigkeiten verbessern wollten – mit ein wenig Hilfe der fortschrittlichen FLIR-Technologie.

Statistiken, die von Rescue Intellitech veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass weniger als 10 % der Feuerwehrleute weltweit Frauen sind. Leider gehört Mexiko zu den Menschen mit noch weniger als dieser Durchschnittszahl, wobei die Regierung nur 5,53 % ihrer Feuerwehrleute als Frauen bekannt gibt. Das Land verfolgt jedoch einen proaktiven Ansatz, um die Situation anzugehen, wie auf dem mexikanischen Regional Firefighters Congress 2025 nachgewiesen wurde.

Dieses Jahr fand die Veranstaltung im zentralen Bundesstaat Tlaxcala statt und zog Feuerwehrleute aus dem ganzen Land an. Der Kongress veranstaltete verschiedene Konferenzen, Wettbewerbe und Schulungsworkshops mit über 450 Frauen, die ihr Fachwissen in der Brandbekämpfung verbessern wollten. Dieser große Kongress wurde vom mexikanischen Ministerium für Sicherheit und Zivilschutz unterstützt, einer Bundesregierung, die für die Überwachung der öffentlichen Sicherheit verantwortlich ist.

Mexico Women Firefighters 2 in der Größe.jpg

Der Kongress zielte darauf ab, die Fähigkeiten von Frauen bei der Reaktion auf Brände, Rettungsmaßnahmen und andere Arten von Notfällen zu stärken und zu entwickeln. Vor allem eine Demonstration von Fahrzeugfeuerlöschtechniken durch geschultes Personal hob die Grundlagen und Grundlagen der Notfallmaßnahmen hervor. Die Schulung behandelte relevante Themen wie Thermographie und Branduntersuchung. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Wärmebildlösungen stellte FLIR die Kameratechnologie der Veranstaltung zur Verfügung.

Weibliche Feuerwehrleute erhielten eine praktische taktische Schulung – einschließlich der Live-Fahrzeugfeuerdemonstration – mit Wärmebildkameras der FLIR K-Serie. Ausgestattet mit fortschrittlichen Modellen wie dem funktionsreichen FLIR K65 bestand das Ziel darin, ihr Verständnis für verschiedene wichtige Funktionen wie die FLIR Flexible Scene Enhancement (FSX™)-Technologie zu erweitern.

Mexico Women Firefighters 5 in der Größe.jpg

Die leistungsstarken Bildverarbeitungsalgorithmen hinter der FSX-Technologie helfen Feuerwehrleuten, kontrastarme Ziele auch in Szenen mit weiten Temperaturbereichen zu sehen. Das Ergebnis ist ein ultrascharfes, fein strukturiertes Bild, das subtilere Details zeigt und es Feuerwehrleuten ermöglicht, Objekte, Pfade und andere Funktionen leichter zu erkennen und so eine schnellere und bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen, wenn Sekunden zählen.

Auch der Low-Gain-/High-Gain-Modus des K65 regte das Interesse an der Veranstaltung an, was es Benutzern ermöglicht, den Temperaturmessbereich und die Bildempfindlichkeit einfach anzupassen. Grundlagen wie das Lesen von Wärmemustern und die Verwendung des K65, um durch den Rauch zu sehen, waren ebenfalls zentrale Trainingsaktivitäten.

Teresa Gonzalez, Key Account Manager für Lateinamerika bei FLIR, wurde von Mexikos Director of Firefighters zusammen mit der mexikanischen Staatsregierung eingeladen, um das weibliche Team zu schulen und zu sprechen. Sie sagte: „Es war mir eine Ehre, diese unglaublichen Frauen in der Verwendung von Wärmebildkamera-Technologie für die Brandbekämpfung zu schulen. Ich konnte ein Bewusstsein und Bewusstsein für die möglichen Gefahren vermitteln, die Feuerwehrleute täglich erleben, und wie unsere ausgezeichneten Wärmebildkameras bei diesen Begegnungen zusätzliche Sicherheit und Unterstützung bieten.“

Mexico Women Firefighters 4 in der Größe.jpg

Das allgemeine Feedback von der Veranstaltung war, dass alle Frauen begeistert waren, FLIR-Wärmebildkameras zu verwenden, die ihnen dabei halfen, das bloße Auge zu übertreffen und durch Rauch zu sehen – entscheidend für ihre täglichen Brandschutzaufgaben.

Sowohl auf staatlicher als auch auf nationaler Ebene bekräftigt Mexiko eindeutig sein Engagement für die Ausbildung, Anerkennung und Stärkung der Rolle von Frauen in Feuerwehrrollen. FLIR ist stolz darauf, eine so wichtige Sache zu unterstützen, indem es diese Art von Schulung anbietet. Weibliche Befähigung, nicht nur in der öffentlichen Sicherheit, sondern auch in anderen traditionell männlich dominierten Sektoren wie Automobil, Verteidigung, Schifffahrt, Sicherheit und dem professionellen Handel – ist von größter Bedeutung, da sie das Wirtschaftswachstum fördert, vielfältigere Perspektiven fördert und den sozialen Fortschritt fördert, indem sie Barrieren dekonstruiert und die Gleichstellung der Geschlechter fördert.

Zugehörige Artikel

Auswahl einer Kamera

10 Jahre Hilfe bei der Brandbekämpfung

Read more
Anwendungsbericht

Teledyne-FLIR-Kameras retten Leben bei Brand in Stockholm

Read more
Back to top