Flir hilft, Waldbrände in Süditalien zu verhindern
Die Triton™ PT-Series HD-Thermokameras sind das Herzstück der Bemühungen, die Wälder des Alta Murgia Park in Apulien, Italien, zu schützen.

Die Triton™ PT-Series HD-Thermokameras sind das Herzstück der Bemühungen, die Wälder des Alta Murgia Park in Apulien, Italien, zu schützen.

Die Apulien-Region Süditaliens bietet zweifellose Schönheit, darunter 25.000 Hektar Wald. Die Erhaltung der natürlichen Ressourcen der Region, insbesondere innerhalb des dünn besiedelten Gebiets von Le Murge, ist für Regierungsbehörden keine leichte Aufgabe, was zum Teil auf das komplexe Gelände, die hohen Temperaturen und den knappen Sommerregen zurückzuführen ist. Spontane und künstliche Waldbrände bedrohen das Ökosystem Apuliens stark.
Trotz der Bemühungen von Freiwilligen und Fachleuten, das Gebiet zu schützen, verursachen mehrere Brandfälle jedes Jahr erhebliche Schäden an den natürlichen Ressourcen und der Wirtschaft. Infolgedessen hat die Regionalagentur für Bewässerung und Waldaktivitäten (ARIF) von Apulien Fernsteuerungstechnologien implementiert, um die Bemühungen von Freiwilligen und Mitarbeitern zu ergänzen und Waldbrände unter Kontrolle zu halten.

Waldbrände sind eine der ernsthaftesten Bedrohungen für das Ökosystem in der italienischen Region Apulien.
Waldbrände zu erkennen ist keine leichte Aufgabe. Ausbrüche können an Orten beginnen, die von Graten oder Böschungen verdeckt werden, und sich oft ausbreiten, bevor menschliche Ausschau halten können. Auf der Suche nach einer effektiven und wirtschaftlichen Lösung rief das ARIF nach fortschrittlichen Waldüberwachungssystemen, was zu Angeboten von fünf verschiedenen Unternehmen führte.
Nach einer langen Analysephase wurde CAE, ein Systemintegrator mit umfangreicher Erfahrung im Umweltschutz, als idealer Partner für die Implementierung eines Netzwerks von Wärmebildkameras für die Brandfrüherkennung ausgewählt.
„Die besten Technologien, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind, nutzen“, sagt Luca Papandrea, Operations Manager bei CAE, „wir haben eine Lösung vorgeschlagen, die Flir-Kameras und unser eigenes softwarebasiertes Kernprogramm umfasst, das vom spanischen Unternehmen SR7 entwickelt wurde, das bereits erfolgreich in anderen Projekten im Ausland eingesetzt wurde.“
Anstatt „radiometrische“ Wärmebildkameras zu verwenden, die in der Lage sind, die Temperatur von Objekten in einer Entfernung ohne physischen Kontakt bereitzustellen, wählte CAE „thermographische“ Wärmebildkameras. Video von den Kameras wird mit intelligenter Software analysiert, die Brände in ihren frühesten Stadien erkennt, ohne dass sichtbarer Rauch oder Flammen erforderlich sind.
Die HD-Kameras der Flir PT-Serie sind eine Schlüsselkomponente zur Brandbekämpfung in der Region.
Die Daten der Kameras werden an ein Betriebszentrum gestreamt, in dem die Software die Daten kontinuierlich verarbeitet, das Gebiet automatisch überwacht (mit einem GIS-System in den Computern des Zentrums zugeordnet) und das Personal mit einem Alarm benachrichtigt, wenn Anomalien auftreten.
CAE installierte sechs komplette Stationen, die jeweils mit einer Thermo-/Sichtlichtkamera der Flir Triton™ PT-Series HD, einer Wetterstation und einer Solarenergieanlage ausgestattet waren. Jede Station verfügt auch über ein Übertragungssystem, das aus einem speziell entwickelten Mikrowellenkommunikationsnetzwerk sowie einem Backup-Netzwerk auf dem UHF-Band und GPRS besteht.
„Jede Station deckt einen Radius von etwa 15 Kilometern ab“, erklärt Papandrea. „Das komplette Netzwerk, das auch zwei Repeater umfasst, ermöglicht es uns, den gesamten Bereich von Upper Murgia zu überwachen. Dank unserer Erfahrung im Zivilverteidigungssektor konnten wir ein redundantes und betriebsbereites System ohne Unterbrechung implementieren. An der Forschungsfront arbeiten wir mit der Universität von Calabria zusammen, um die Dynamik der Brandausbreitung weiter zu untersuchen.“

Insgesamt wurden sechs Stationen installiert, von denen jede mit einer Triton PT-Series HD, einer Wetterstation, einem Solarenergie-Array und einem Mikrowellen-Übertragungssystem ausgestattet ist.
Die Kameras arbeiten mit programmierten Bewegungen und überwachen das Gebiet mit Infrarot- und Sichtlichtbildgebung. Jedes Anzeichen von Problemen löst innerhalb einer besetzten Steuerzentrale visuelle und akustische Alarme aus. Bediener, die Livebilder beobachten und Momente vor dem Ereignis überprüfen, können dann entscheiden, ob sie den Alarm bestätigen und die Teams in der Region kontaktieren.
Das integrierte Wärmebildsystem hat bereits Tausende von Morgen Wald auf der ganzen Welt eingespart. „Dies ist das erste Mal, dass es in Italien eingeführt wurde“, sagt Papandrea. „Die ersten Tests bestätigen, dass die regionale Behörde durch die Wahl unserer Lösung einen innovativen und weitsichtigen Ansatz gewählt hat. Das System hat sich als zuverlässig erwiesen, indem es Fehlalarme auf ein Minimum reduziert und gezeigt hat, dass es auch in der Interventionsphase sehr effektiv ist – tatsächlich ermöglicht die Software es, die Richtung der Brandausbreitung vorherzusagen, um den Eingriff der Teams vor Ort zu leiten.“

Das System hat bereits hervorragende Ergebnisse erzielt, was Wälder für zukünftige Generationen spart.
Während die bestehende Lösung bereits früh erfolgreich war, wird das System zukünftige Fortschritte ermöglichen. Dazu können Fahrzeuge mit Wärmebildkameras oder Premium-Überwachungsstationen mit gekühlten Hochleistungs-Wärmebildkameras wie der Triton PT-Series HD gehören.