Die greifbaren Vorteile von FLIR Nexus

ignacio.jpgWährend viele Sicherheitsexperten immer mehr auf FLIR Nexus aufmerksam werden, sind einige nach wie vor nicht klar, welche konkreten Vorteile diese fortschrittliche Innovation bieten kann. Wer könnte also besser ein paar wichtige Erkenntnisse liefern als der FLIR Security Software Architect und der Allround-Nexus-Guru Ignacio Vilches Rojo?

FLIR Nexus: Was ist es und welche konkreten Vorteile bietet es in Thermographieanwendungen?

Eine gute Möglichkeit, FLIR Nexus zu verstehen, ist es, zunächst die zentralen Herausforderungen zu verstehen, mit denen Sicherheitsmanager heute konfrontiert sind. Laut Ignacio ist hier der primäre Bedarf an mehr Situationsbewusstsein. „Dazu gehört das Verständnis eines bestimmten Umstands, das Sammeln und Analysieren relevanter Informationen und das Treffen fundierter Entscheidungen, um mögliche Risiken anzugehen“, erklärt er.

Wenn man an ein herkömmliches Design für die Perimetersicherheit denkt, erwarten viele, dass das System eine Vielzahl von Erkennungs- und Datenverarbeitungstechnologien umfasst.

FLIR arbeitet typischerweise mit Kunden zusammen, um eine virtuelle Barriere zu schaffen, die eine Kombination aus thermischen und sichtbaren Kameras und Radar umfasst, die dann mit Erkennungsanalysen gekoppelt werden. Diese Kameras arbeiten zusammen und verwenden Nexus als Kommunikationsprotokoll und liefern genaue Informationen, um Menschen, Tiere oder Fahrzeuge zu verfolgen. Aber es gibt hier einen wichtigen Punkt:

„Es ist die Handlung, die auf eine Perimeterverletzung folgt, die bestimmt, wie ein Sicherheitsteam reagieren sollte. Leider sehen wir hier Lücken in den Sicherheitssystemdesigns, was letztendlich bedeutet, dass der Betreiber kein vollständiges Situationsbewusstsein hat.“

Situation lesen

Nexus ist eine Software und ein proprietäres Kommunikationsprotokoll, das dabei hilft, die Lücke zwischen Geräten und Systemen zu schließen und ein umfassenderes Verständnis der Umgebung außerhalb und innerhalb eines Sicherheitsperimeters zu gewährleisten.

Um ein hohes Maß an Situationsbewusstsein zu erreichen, benötigt ein Kunde typischerweise eine Form von fortschrittlicher Software, die die von verschiedenen Sensoren präsentierten Geodaten sammelt, bevor die richtigen Übergaben koordiniert werden, wenn sich das Ziel bewegt. FLIR Nexus erfüllt dieses Ziel auf andere Weise. Die Lösung ermöglicht es Edge-Geräten, in einem Server-/Client-Format zu kommunizieren, ohne dass eine Software oder ein Server in der Mitte erforderlich ist, wodurch die Betriebskosten reduziert werden.

FLIR Nexus-Geräte erleichtern die einfache Installation, da alle Edge-Geräte in Echtzeit kommunizieren und nur eine einfache Konfiguration erfordern.

„In Kombination mit unseren Kameraanalysen zur Erkennung kann Nexus Ziele an der Edge identifizieren, lokalisieren und verfolgen“, sagt Ignacio. „Als potenzielle Bedrohung durch die Szene übertragen Nexus-fähige Geräte die Geodaten an andere Nexus-Geräte und bieten nahtlose Übergaben für die kontinuierliche Verfolgung. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Sie ein vollständiges Situationsbewusstsein haben, um fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Ein weiterer Vorteil ist, dass Nexus es Kunden ermöglicht, ihre Abdeckung über große Bereiche mit weniger Geräten zu erweitern, was die Bereitstellung eines umfassenden Situationsbewusstseins weitaus erschwinglicher macht.

Der Nexus-Unterschied

Die modulare Architektur von Nexus ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal des Marktes. Sein strategischer Bausteinansatz bildet eine robuste, mehrschichtige und vollständig integrierte Sicherheitslösung. Immer die gleiche Basisstruktur zu verwenden, um die optimale Lösung zu schaffen, stellt die Abwärtskompatibilität sicher und vereinfacht die Durchführung zukünftiger Ergänzungen oder Änderungen, auch wenn sie viele Jahre später stattfinden. Diese Art der Zukunftssicherheit stellt sicher, dass Nexus seine beträchtlichen Leistungsvorteile beibehält.

„Durch die Kombination von thermischer, sichtbarer und bodenbasierter Radarbildgebung mit der Klassifizierungsanalyse von FLIR hilft der mehrschichtige Nexus, über eine große Reichweite und unter allen Wetterbedingungen zu erkennen, zu identifizieren, zu verfolgen und zu handeln“, sagt Ignacio. „Besonders können Sie Bedrohungen in Echtzeit erkennen, was für eine schnelle Reaktion und die Fähigkeit, sich angesichts von Sicherheitsverletzungen kontinuierlich anzupassen, wichtig ist.“

Während viele andere Kommunikationsprotokolle existieren, von denen einige offen sind, wurden die meisten vor der weit verbreiteten Einführung von Thermographieprozessen im Sicherheitsbereich entwickelt und definiert. Zu diesem Zeitpunkt konzentrierten sich Entwickler stattdessen auf Kameras mit sichtbarem Spektrum.

„Derzeit ist Nexus das einzige Protokoll, das den Zugriff auf alle verschiedenen Funktionen und Einstellungen ermöglicht, die erforderlich sind, um eine hohe Integration mit FLIR-Sensoren zu erreichen und Ihnen das beste Bild zu bieten. Insbesondere wird die Kamera per Definition zu einem Server, da sie Funktionen bietet, mit denen sie verbunden und verwendet werden kann. Es wird auch ein Client anderer Kameras, die das Nexus-Protokoll verwenden. Ich betrachte dies als weiteres Unterscheidungsmerkmal, das es uns ermöglicht, Nexus-Funktionen für die Verwendung durch die Kameras selbst wirklich zu „explodieren“, wodurch wir Zugang zu einer ganz neuen Welt von Möglichkeiten erhalten.“

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

Sehen Sie sich das FLIR Nexus Bundle an und erfahren Sie, wie es die Perimetersicherheit verbessern kann.

FLIR_Line_Ironbow.png

Ein Gefühl von Raum

Ein gutes Beispiel ist die Integration von Radar. Durch die Erkennung von Radaren als Punkte im Raum (Breiten- und Längengrad) können sie auf einer Karte angezeigt, mit Kameras auf sie gerichtet oder einfach Alarme bereitgestellt werden – ein großer Vorteil in der Sicherheit.

„Warum kein „Fenster“ aus einem Video erstellen und Objekte durch Breiten- und Längengradkoordinaten in der realen Welt erscheinen lassen“, erklärt Ignacio. „Es erforderte fortschrittliche Mathematik, und man braucht eine gute Kalibrierung, um die Genauigkeit sicherzustellen, aber die Verwendung von Nexus bedeutet letztendlich, dass ein Ziel im Video jetzt ein Ziel in der realen Welt wird, in der Dinge passieren und sinnvoll sind. Ein Objekt auf einer Karte zu sehen bedeutet, dass Sie es wirklich sehen, wenn es sich zu Ihnen bewegt. Es hat mehr Bedeutung.“

Er fügt hinzu: „Nexus ist die Software ... ist das Protokoll ... ist eine Art zu arbeiten. Es ist weit mehr als nur ein Übersetzer, wie einige Leute denken, weil es auch Geodaten liefert. Sicherlich kann externe Software manchmal eine Verbesserung bieten, da Sie eine riesige Karte haben könnten, auf der alle Videos gehostet werden. Wir versuchen nicht, dies durch Nexus zu ersetzen, sondern möchten einfach die Benutzererfahrung in Bezug auf Situationsbewusstsein verbessern, was derzeit ein großer Faktor für den Sicherheitsmarkt ist.“

Nexus bietet einen klaren Weg zur Verbesserung der Echtzeitüberwachung und Datenanalyse, und FLIR verfolgt seit einiger Zeit denselben Ansatz.

„Nexus unterstützt eine Mischung aus Frage-Antwort-Kommunikation neben einem parallelen Informationsstrom, der asynchron geliefert wird. Systembetreiber erhalten daher den Echtzeitstatus aller Vorgänge – dank Nexus und der riesigen Menge an Informationen für jedes Gerät. Nexus bietet beispielsweise das Sichtfeld der Kamera und die Position ihrer Schwenk- und Neigungsfunktion in Echtzeit. Es ist noch keine sehr gemeinsame Fähigkeit auf dem Markt, aber die Ersteller von Nexus waren vor fast 20 Jahren unglaubliche Visionäre und konnten die zukünftigen Bedürfnisse des heutigen Marktes sehen.“

Natürlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die gleichen Ergebnisse oder Alarme zu erzielen, aber Nexus macht es einfacher.

„Für mich geht es beim Wert nicht so sehr um das Ergebnis, sondern darum, wie einfach es ist, dieses Ergebnis zu erreichen“, sagt Ignacio.

Globale Auswirkungen

Die Auswirkungen, die FLIR Nexus bereits auf die Wärmebildgebung und Betriebssicherheit in globalen Anwendungen hat, sind beträchtlich.

„Nur Nexus ist in der Lage, die breite Palette von Funktionen bereitzustellen, die für die verschiedenen Sensortypen erforderlich sind“, sagt Ignacio. „FLIR-Algorithmen liefern Kunden Bilder, die scharf und präzise sind – ohne Artefakte [unerwünschte/falsche Merkmale] – und sich kontinuierlich an die Szene anpassen. Es ähnelt einer ständigen Anpassung der Werte, um sicherzustellen, dass der Sensor immer das beste Bild erzeugt. Nexus ermöglicht die Konfiguration der spezifischen Einstellungen, die erforderlich sind, damit diese Algorithmen funktionieren.“

FLIR ist einer der wenigen Marktteilnehmer, der Sensoren und Geräte für alle Arten von Anwendungen herstellt und intelligente Bildgebungs-, thermische und visuelle Technologien sowie fortschrittliche Analysen integriert, um Menschen, Vermögenswerte und Betriebsabläufe zu schützen – Tag und Nacht, in jedem Zustand. Das proprietäre Nexus-Protokoll ermöglicht es FLIR-Geräten, an der Edge in Echtzeit miteinander zu kommunizieren und so ein genaues Situationsbewusstsein zu liefern.

Ignacio kommt zu dem Schluss: „Es gibt heute eine Fülle von Optionen, wenn es um Analysen geht. Fragen Sie sich jedoch, ob die Analyse wirklich dazu beiträgt, Ihren Perimeter zu sichern, oder erzeugen sie einfach Fehlalarme, die die Gesamtlösung weniger effektiv machen? Unsere Nexus-fähigen Geräte helfen Ihnen, eine vereinfachte Lösung zu geringeren Kosten zu erstellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die dem Bediener bereitgestellten Informationen relevant und genau sind.“

Zugehörige Artikel

Was ist FLIR Nexus und warum ist es wichtig?

Read more
Back to top