Teledyne FLIR hilft dabei, den Luftraum um die kritische schwedische Infrastruktur frei von Drohnen zu halten


Da Drohnen für ein breiteres Publikum kommerziell verfügbar werden, wird eine effektive Drohnenerkennung und -überwachung immer wichtiger, insbesondere für kritische Infrastrukturen und Standorte wie Kraftwerke, Versorgungszentren und Flughäfen.
Eine effektive und genaue Drohnenerkennung ist jedoch eine Herausforderung. Im Gegensatz zur landgestützten Überwachung und Ortung muss bei der Ortung in der Luft ein viel größeres, kuppelförmiges Gebiet abgedeckt werden, in dem es keine echten Bezugspunkte gibt. Außerdem sind die heutigen Drohnen schnell und klein und können ein unberechenbares Flugverhalten zeigen. Visuelle Ortungssysteme stellen eine zusätzliche Herausforderung dar, da sie Objekte unter variablen Himmels- und Wetterbedingungen erkennen müssen.

Der FLIR Ranger HDC MR nutzt Wärmebildtechnologie, um Bedrohungen unter allen Bedingungen zu erkennen, auch bei Nacht, schlechter Sicht und schlechtem Wetter wie Nebel, Regen und Wolken.
Teledyne FLIR lieferte kürzlich ein robustes Drohnenerkennungssystem an einen schwedischen Kunden im Bereich kritischer Infrastrukturen. Das Anfang 2022 abgeschlossene Projekt wurde auch durch den langjährigen Vertriebs- und Integrationspartner von Teledyne FLIR, CCTV-Systems AB, ermöglicht, ein Unternehmen, das seit 1982 im Bereich der Videoüberwachungssysteme tätig ist. Genau wie Teledyne FLIR verfügt auch CCTV-Systems AB über umfangreiche Erfahrungen bei der Bereitstellung von Bedrohungserkennungssystemen für Industrie- und Sicherheitsbereiche in der ganzen Welt.
Teledyne FLIR bot ein integriertes Drohnenerkennungssystem an, das auf Radar und einer Kombination aus thermischen und sichtbaren Sensoren basiert. Das System verwendet eine sogenannte Zielschwenk-Funktion. Datei tastet ein Radar den Himmel kontinuierlich ab, ortet Drohnen aus großer Entfernung und richtet die FLIR PTZ-Kamera automatisch auf die genaue Position der erkannten Drohne aus. Daraufhin verfolgt die Kamera das sich bewegende Objekt mithilfe ihres Schwenk-/Neigemechanismus weiter.

Das FLIR Ranger R8SS-3D Radar kann Objekte in einem Umkreis von drei Kilometern orten und bis zu 500 Drohnenziele gleichzeitig verfolgen, während es die Erkennung von Vögeln effektiv herausfiltert.
„Heute ist Teledyne FLIR das einzige Unternehmen, das eine integrierte Gesamtlösung für diese Anwendung anbieten kann“, so Johan Eklund, Geschäftsführer der CCTVSystems AB. „Das Radar, das duale thermische und sichtbare PTZ-System und die Softwareplattform des Unternehmens sind nahtlos integriert und bilden ein leistungsstarkes Überwachungssystem. Außerdem wurden alle Komponenten des Systems gründlich getestet und haben sich in der Praxis bewährt.“
„Wir haben das Glück, mit CCTV Systems AB einen derart engagierten und kompetenten Partner zu haben“, so William Turner, Verkaufsleiter für Nordeuropa bei Teledyne FLIR. „Mit diesem Projekt wurde Neuland betreten, denn es galt, die komplexen Anforderungen eines anspruchsvollen Kunden zu erfüllen, was Johan und seinem Team ein hohes Maß an technischem Know-how und Kundenorientierung abverlangte.“
Das System umfasst das FLIR Ranger R8SS-3D Radar, das Objekte in einem Umkreis von drei Kilometern orten und bis zu 500 Drohnenziele gleichzeitig verfolgen kann, während es die Erkennung von Vögeln effektiv herausfiltert. Das R8SS-3D bietet eine vollständige hemisphärische Ortung und ist in der Lage, den Erfassungsbereich viermal pro Sekunde zu überwachen, rund um die Uhr zu arbeiten und alle Bedrohungen vom Boden und aus der Luft bei praktisch jedem Klima, Tag und Nacht, zu orten.
Das FLIR Ranger HDC MR ist ein hochauflösendes Überwachungssystem für den mittleren Einsatzbereich. Es nutzt die Wärmebildtechnologie zur Ortung von Bedrohungen, selbst bei schlechten Sichtverhältnissen, bei Nacht oder bei ungünstigen Wetterbedingungen wie Nebel, Regen und Wolken. Alles, was das System erfasst, wird von der FLIR Cameleon Software-Plattform überwacht. Mit dieser Software können Bediener das Überwachungssystem steuern und alle Detektorinformationen mit anderen Behörden teilen.

Mit der FLIR Cameleon-Software können Bediener das Überwachungssystem steuern und alle Detektorinformationen mit anderen Behörden teilen.
Von Anfang an verlangte der Endnutzer als Mindestanforderung eine 100 % genaue Klassifizierung auf 500 Meter. Dank der sorgfältigen Abstimmung und Kalibrierung, der überlegenen Optik und der leistungsstarken Radarkapazität des Systems konnte Teledyne FLIR diese Anforderungen weit übertreffen. Teledyne FLIR stellt außerdem sicher, dass das System mit maximaler Betriebszeit arbeiten kann. Das ist für eine kritische Infrastruktur, in der ein Situationsbewusstsein rund um die Uhr erforderlich ist, kein Luxus. Das System verwendet einen ungekühlten thermischen Sensor, der nur minimale Wartung erfordert und praktisch keine Ausfallzeiten verursacht. Bei einer gekühlten Kamera hingegen müssten die Kühlelemente regelmäßig ausgetauscht werden.
„Dieses System ist eine ideale Konfiguration für alle kritischen Infrastrukturen, die den Luftraum frei von Bedrohungen halten wollen und rund um die Uhr Entscheidungshilfen benötigen“, so Eklund. „Das System, das wir in Schweden installiert haben, könnte auch als zuverlässiges, mittelgroßes Drohnenerkennungssystem für Flughäfen, Raffinerien, Kernkraftwerke, Versorgungsunternehmen und mehr verwendet werden.“
Erfahren Sie mehr über die C-UAS-Lösungen von Teledyne FLIR.