Was ist FLIR Nexus und warum ist es wichtig?


Situationsbewusstsein umfasst das Verständnis eines bestimmten Umstands, das Sammeln relevanter Informationen, deren Analyse und das Treffen fundierter Entscheidungen, um potenzielle Risiken anzugehen.
Bei der Anwendung auf die Perimetersicherheit ist es üblich, Designs zu sehen, die den Perimeter stärken. Sobald dieser Alarm jedoch auftritt, ist es ungewöhnlich, ein System zu haben, das die kontinuierliche Abdeckung und die relevanten Informationen bietet, die Betreiber benötigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, wenn die potenzielle Bedrohung fortschreitet.
Wenn Sie also an ein traditionelles Perimeterdesign denken, würden Sie erwarten, dass eine Art von Eindringungserkennungssystem eine Vielzahl von Technologien umfasst. Häufig arbeitet FLIR mit Kunden zusammen, um eine virtuelle Barriere einzurichten, die eine Kombination aus thermischen und sichtbaren Kameras in Verbindung mit Erkennungsanalysen umfasst. Zusammen können diese Systeme genaue Informationen über Personen oder Fahrzeuge am Perimeter liefern.
Es ist jedoch die Maßnahme, die nach einer Perimeterverletzung erfolgt, die bestimmt, wie ein Sicherheitsteam reagieren sollte. Hier sehen wir leider Lücken in den Sicherheitssystemdesigns und können letztendlich bedeuten, dass der Betreiber kein vollständiges Situationsbewusstsein hat.
Hier kommt FLIR Nexus ins Spiel. Nexus ist ein proprietäres Kommunikationsprotokoll, das dabei hilft, die Lücke zwischen Geräten und Systemen zu schließen und ein umfassenderes Verständnis der Umgebung außerhalb und innerhalb eines Sicherheitsperimeters zu gewährleisten.
Die Erstellung der Tracking-Ebene eines Erkennungssystems und die Bereitstellung eines vollständigen Situationsbewusstseins erfordern, dass ein Systemintegrator die Kommunikation zwischen vielen verschiedenen Technologien koordiniert. Ohne ein übergreifendes Kommunikationssystem kann diese Art der Koordination ziemlich kompliziert sein, sodass der Integrator eine Reihe von Regeln einrichten muss, um das Ziel zuerst zu identifizieren, es als Bedrohung zu klassifizieren, den physischen Standort zu lokalisieren und dann das Ziel zu verfolgen, während es sich bewegt. Es ist unwahrscheinlich, dass diese potenzielle Bedrohung im Sichtfeld eines einzelnen Sensors bleiben würde, daher müsste der Integrator weiterhin die Kommunikation zwischen verschiedenen Sensoren koordinieren, um die Kontinuität aufrechtzuerhalten, während sich das Ziel bewegt.
Um dieses Maß an Situationsbewusstsein auszuführen, benötigt ein Kunde oft eine Art von fortschrittlicher Software, die die Geodaten sammelt, die von einer Vielzahl verschiedener Sensoren präsentiert werden, und dann die richtigen Übergaben koordiniert, wenn sich das Ziel bewegt.

FLIR Nexus bietet Kunden ein Situationsbewusstsein, das für Außenräume erforderlich ist, indem Edge-Geräte in einem Server-/Client-Format kommunizieren können, ohne dass Software oder Server in der Mitte erforderlich sind. Es ist keine zusätzliche Software oder Server erforderlich, was die Betriebskosten im Vergleich zu ähnlichen Lösungen auf dem Markt reduziert. FLIR Nexus-Geräte ermöglichen auch eine vereinfachte Installation, da alle Edge-Geräte in Echtzeit kommunizieren und am Headend nichts zu konfigurieren ist.
In Kombination mit der Kameraanalyse von FLIR zur Erkennung kann dieses vollständige Sicherheitssystem Ziele alle am Rand identifizieren, lokalisieren und verfolgen. Während sich eine potenzielle Bedrohung durch die Szene bewegt, kommunizieren Nexus-fähige Geräte die Geodaten an andere Nexus-Geräte und bieten nahtlose Übergaben für die kontinuierliche Verfolgung. Dies ermöglicht es einem Bediener, über die relevanten Informationen zu verfügen, die erforderlich sind, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, was passiert, und somit ein vollständiges Situationsbewusstsein zu schaffen. Da alle FLIR-Geräte über ONVIF-Treiber verfügen, können alle Videoinformationen in jedem VMS aufgezeichnet werden.
Ein weiterer Vorteil von Nexus besteht darin, dass Kunden ihre Abdeckung mit weniger Geräten über große Flächen erweitern können. Dies macht die Bereitstellung eines vollständigen Situationsbewusstseins viel erschwinglicher.
Betrachten Sie zum Beispiel einen gewerblichen Gebäudeparkplatz. Der Versuch, einen so großen Bereich abzudecken, stellt oft viele Herausforderungen dar, wie z. B. geringe Sichtbarkeit bei Nacht und minimale Infrastruktur. Mit den Nexus-Sensoren von FLIR können wir mit nur drei Geräten 180 Grad von einem Gebäude entfernt abdecken. Zwei Flachradare können ein 180-Grad-Sichtfeld erfassen, und eine Multispektralkamera mit Schwenkneigung sorgt sowohl bei Tag als auch bei Nacht für Sichtbarkeit. Die Geräte, die eine Alarmplanung und Zonenkonfiguration ermöglichen, sodass wir mit drei Geräten jede potenzielle Bedrohung erkennen und verfolgen können, die sich außerhalb der gewünschten Stunden im Bereich befindet.



Heutzutage gibt es eine Fülle von Optionen, wenn es um Analysen geht. Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine Art von Nachweis erhalten möchten, gibt es wahrscheinlich eine Analyse dafür. Wenn es um die Perimetersicherheit geht, tragen diese Analysen dazu bei, Ihre Umgebung zu schützen, oder erzeugen sie am Ende lästige Alarme, die die Gesamtlösung weniger effektiv machen? Nexus-fähige Geräte von FLIR helfen Kunden, eine vereinfachte Lösung zu geringeren Kosten zu erstellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die dem Betreiber bereitgestellten Informationen nicht nur relevant, sondern auch korrekt sind.