Schutz von Fußgängern, Radfahrern und mehr mit intelligenten Wärmesensoren

FLIR Systems hat eine Reihe von Lösungen entwickelt, die die Sicherheit auf der Straße erhöhen. Unabhängig davon, ob das Ziel darin besteht, den Verkehr zu entlasten oder schwächere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger zu schützen, sorgen diese Technologien für sicherere und mehr effizientere Straßen und gehen gleichzeitig das zunehmende Problem tödlicher Verkehrsunfälle an.

Webinar zum Erreichen von VRU-Sicherheitszielen

Mit zunehmender Verkehrsbelastung und Bevölkerungszahl wird es immer schwieriger, die Aufteilung der Straßen in den Städten zwischen Fahrzeugen und VRUs zu regeln. Sehen Sie sich das unten aufgezeichnete Webinar an, um zu erfahren, wie Sie mit Hilfe der intelligenten Verkehrslösungen von FLIR dynamisch und intelligent VRUs an Signalen und Fußgängerüberwegen berücksichtigen können. Unsere Experten erörtern auch, wie man sich auf Initiativen für vernetzte Fahrzeuge vorbereitet und wie VRU-Lösungen bei der Planung Ihres nächsten Verkehrsprojekts eine Rolle spielen können.

Intelligente Verkehrslösungen zur Optimierung des Verkehrsflusses

Angesichts eines kontinuierlich steigenden Verkehrsaufkommens spielt die Technologie-Entwicklung zur Unterstützung der Steuerung des Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs eine zunehmend wichtige Rolle. Die TrafiSenseKI mit Wärmebildtechnik und die TrafiCam KI sichtbaren Kameras, beide mit künstlicher Intelligenz (KI), sind intelligente Verkehrskameras, die dabei helfen, den Verkehrsfluss auf den Straßen und an Kreuzungen zu verbessern. Hinzufügen der KI -Fähigkeit bietet eine vollständig integrierte Lösung, die es Verkehrsingenieuren und Stadtplanern ermöglicht, KI-basierte Erkenntnisse anzuwenden, um Städte kontinuierlich sicherer zu machen.

Erkennen. Kontrolle. Verfeinern.

Diese KI-fähigen Kameras helfen bei der Verkehrsüberwachung durch Datenerfassung und -verarbeitung, um die Ampelsteuerung an Kreuzungen in Echtzeit zu unterstützen. Der Wärmebildsensor innerhalb der TrafiSense KI ist in der Lage, auf der Grundlage der von allen Objekten ausgehenden Wärme Entscheidungen zu treffen, um zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen, Fußgängern oder Radfahrern unterscheiden zu können. In Kombination mit dem hochauflösenden optischen Sensor, der TrafiCam KI, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen funktioniert, können Ampelanlagen in Städten bei jedem Wetter, und zu jeder Tageszeit überwacht werden.

Ein weiterer Vorteil dieser FLIR-Verkehrslösungen besteht darin, dass die Kameras Wi-Fi-fähig sind und somit Reisezeitberechnungen und andere Anwendungen zur Ermittlung des Start- und Zielortes ermöglichen.

In Kombination mit den KI-Kameras TrafiSense und TrafiCam und der Cloud-Plattform FLIR™ können Städte ihre KI-basierten Erfahrungen auf Echtzeitdaten anwenden, um Verkehrsmuster vorausschauend zu ändern und Staus zu vermeiden. Dadurch werden die Städte rund um die Uhr effizienter und sicherer.

Da sich diese Kameras an künftige Infrastrukturänderungen anpassen können, lassen sie sich mit 5G-Mobilfunkantennen nachrüsten, um die Fahrzeug-zu-Alles-Konnektivität (V2X) zu integrieren, die eine bessere Kommunikation zwischen Fahrzeugen und ihrer Umgebung ermöglicht, um die Verkehrssicherheit weiter zu verbessern.

ThermiCam AI 7 US intersection site.PNG

KI-gestützte Verkehrssensoren erkennen und klassifizieren zuverlässig Fahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger.

Weitere Informationen darüber, wie FLIR den Straßenverkehr verbessert, finden Sie unter FLIR.com/traffic.

Back to top