FLIR verbessert Verkehrsfluss in Riad

FLIR wurde vor Kurzem beauftragt, intelligente Verkehrssensoren für ein umfassendes Knotenpunktsteuerungssystem in Riad in Saudi-Arabien bereitzustellen. Mehr als 1500 FLIR TrafiCam x-stream-Videosensoren werden an 350 der am stärksten frequentierten Kreuzungen von Riad installiert. Anhand der Sensordaten zu Fahrzeugen und Verkehrsvolumina wird die Straßenverkehrsbehörde von Riad die Zeitsteuerung von Lichtsignalanlagen in Echtzeit an die Verkehrsbedingungen anpassen können. Dies wird signifikante Verbesserungen im Vergleich zu den bisher eingesetzten Systemen mit festen Schaltmustern ermöglichen.

Der Vertrag wurde über den lokalen Partner Saudi Controls geschlossen und passt perfekt in das Projekt der Hohen Kommission zur Entwicklung von Riad und der Straßenverkehrsbehörde unter dem Titel „Traffic Signals Management and Control System in Riyadh“ (System für die Verwaltung und Steuerung von Lichtsignalanlagen in Riad). Das leistungsstarke Verkehrssteuerungssystem soll dafür eingesetzt werden, Straßenverkehrsdaten verzögerungsfrei zu verarbeiten und die Lichtsignalanlagen in der gesamten Stadt zu steuern.

Durch die Erkennung von Fahrzeugen an den Haltelinien von Knotenpunkten werden es die FLIR TrafiCam x-stream-Sensoren der Straßenverkehrsbehörde von Riad ermöglichen, Lichtsignalanlagen dynamisch auf Basis des tatsächlichen Verkehrsaufkommens zu steuern. Dadurch wird sich die Wartezeit für Fahrzeuge signifikant verkürzen lassen. Der Verkehrsfluss wird verbessert. Neben der Verbesserung der Echtzeit-Mobilität in Riad werden die FLIR TrafiCam x-stream-Sensoren Verkehrsdaten über längere Zeiträume sammeln. Die Daten sollen Voraussagen über zukünftige Verkehrsmuster ermöglichen, unter anderem im Zusammenhang mit Arbeitsschichten, Schulunterricht und Großveranstaltungen.

Umfassende Verkehrssteuerung

Alle von den FLIR-Sensoren gesammelten Daten werden in das TransSuite® Traffic Control System eingespeist, das vom US-Unternehmen TransCore entwickelt wird. Dieses Unternehmen wurde 2015 als Hauptauftragnehmer mit der Durchführung des Projekts beauftragt. Das TransSuite Advanced Traffic Management System umfasst ein adaptives Steuerungssystem zur Verringerung der Staus in der Hauptstadt des Königreichs. Die Softwarelösung von TransCore kombiniert Daten, Echtzeitkommunikation und Analytik für alltägliche und unerwartete Verkehrsbedingungen. Sie erleichtert die verzögerungsfreie Kommunikation zwischen den verschiedenen Beteiligten bei der Reaktion auf Unfälle, Notfälle und andere ungewöhnliche Situationen.

Intelligente Verkehrssensoren

Der FLIR TrafiCam x-stream-Sensor wurde entwickelt, um fahrende und stehende Fahrzeuge an ampelgesteuerten Kreuzungen zu erkennen und zu überwachen. Fahrzeugerkennungsdaten werden über IP, Erkennungsausgänge oder serielle Kommunikation zur Leitstelle weitergeleitet, um eine dynamische Anpassung der Schaltmuster zu ermöglichen. Die Videobilder des Sensors werden in den zentralen Kontrollraum übertragen. Die Bediener können die Verkehrsbedingungen an den Kreuzungen von Riad rund um die Uhr überwachen.

TrafiCam x-stream kann außerdem eingesetzt werden, um Verkehrsdaten wie Volumen, Geschwindigkeit, Auslastung, Fahrzeugklassen, Lückenzeit, Verkehrsflussgeschwindigkeit und Zonenauslastung zu sammeln.

ITS in ganz Saudi-Arabien

Die Auslieferung der TrafiCam x-stream-Sensoren hat bereits begonnen und wird noch bis in das Jahr 2017 hinein fortgesetzt. FLIR beliefert die Verkehrsbehörden von Saudi-Arabien schön seit längerer Zeit mit intelligenten Sensoren. Im Rahmen des ATVAM-Programms (Automated Traffic Violations Administering and Monitoring) hat FLIR Intelligent Transportation Systems bereits TrafiCam x-stream-Videosensoren geliefert. Das ATVAM-Programm verknüpft Gesetzesvollzug, Verkehrssteuerung und Sicherheitssysteme in ganz Saudi-Arabien, um die Verkehrssicherheit und die Mobilität im Königreich zu verbessern.

Back to top