Lösungen für Verkehrsplanungsorganisationen

Verkehrsplanungsorganisationen stehen vor besonderen Herausforderungen bei der Bewältigung von Transportproblemen in verschiedenen Zuständigkeitsbereichen. Häufig beeinflussen solche Behörden die Politik, legen Richtlinien für mehrere Gemeinden in einem Ballungsgebiet fest und können dazu beitragen, einen zentralen Mechanismus für den Informationsaustausch zwischen diesen Behörden bereitzustellen. Vielerorts nimmt eine Verkehrsplanungsorganisation bei der Festlegung von Richtlinien für das Staumanagement, die Datenerfassung, die Analyse, die Ampelkoordinierung und den öffentlichen Verkehr eine zentrale Stellung ein.


Staus

Staus wirken sich in zahlreichen urbanen Regionen auf Verkehrsteilnehmer in mehreren Gemeinden aus. Dies ist einen natürliche Folge für angrenzende Gemeinden, die sich Straßen und Verkehr teilen. Leider existieren die Informationen vielerorts nicht, um Staus innerhalb einer Gemeinde effektiv zu bewältigen, was bedeutet, dass der Austausch dieser Informationen unmöglich ist. Acyclica bietet eine zentral gehostete Softwaremanagement-Lösung für den Zugriff, die Analyse und den Austausch von Informationen. Behörden können darauf basierend die Ampelzeitsteuerung koordinieren oder ihre Verkehrsinformationssysteme in Echtzeit aktualisieren.

Datenerfassung

Zur effektiven Bewältigung von Staus ist die Datenerfassung eine funktionale Anforderung. Acyclica bietet die zuverlässigste Möglichkeit, wichtige Verkehrsinformationen für die Verwaltung von Straßen einfach zu erfassen. Durch den Einsatz der Technologie von Acyclica können Städte auf einfache Weise Stauinformationen wie Geschwindigkeit, Fahrzeit, Abbiegungsvorgänge, Auslastung und Verkehrsflusszustände erfassen. Behörden können über unsere sichere webbasierte Go Software von überall darauf zugreifen.

Acyclica Analytics

Daten sind erst dann nützlich, wenn sie durch ausgefeilte Analysen in Informationen umgewandelt werden. Acyclica bietet einige der besten Werkzeuge, um nur wertvolle Daten zu analysieren, indem es verrauschte Daten herausfiltert und ignoriert. Aus diesen Daten kann jeder Benutzer auf einfache Weise wertvolle benutzerdefinierte Berichte oder generische Berichte erstellen. Zu den verfügbaren Werkzeugen zählen unter anderem:

  • Startpunkt-Ziel-Analyse
  • Fahrzeit
  • Routen- und Abschnittsverzögerung
  • Kreuzungsverzögerung nach Annäherung
  • Analyse der Zeitsteuerung von Lichtsignalanlagen
  • Zählung von Abbiegungsvorgängen
  • Geschwindigkeits- und Korridoranalyse

Beispiel: Analyse und Koordinierung der Zeitsteuerung

Darüber hinaus bieten die Analysewerkzeuge von Acyclica die Möglichkeit, die Planung der Zeitsteuerung von Lichtsignalanlagen auf ihre Effektivität hin zu analysieren. Die folgende Abbildung zeigt die Analyse einer Route durch die Anzeige der Fahrzeit während der einzelnen Zeitsteuerungspläne, um Verkehrsingenieuren zu helfen, die Notwendigkeit einer Änderung der Zeitsteuerung von Lichtsignalen zu beurteilen. Darüber hinaus können Behörden mit der zentralen Schnittstelle von Acyclica auf Wunsch Daten untereinander austauschen. Die Möglichkeit des Datenaustauschs bleibt vollständig dem Benutzer überlassen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Eine der effizientesten Möglichkeiten, Staus zu reduzieren, ist die Erhöhung der Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr. Erneut sind Verkehrsplanungsorganisationen häufig der zentrale Knotenpunkt zwischen Behörden und lokale Verkehrsbetriebe, jedoch ist ein Verständnis für die Belange der Fahrgäste unerlässlich, um Dienste bereitzustellen, die von den Menschen auch genutzt werden. Acyclica bietet eine Technologie, mit der genau bestimmt werden kann, wie Menschen den Nahverkehr nutzen, indem sie überwacht, welchen Hindernissen Menschen beim Transport begegnen, wie lange sie unterwegs sind und auf welche Weise sie den Nahverkehr nutzen. Diese Informationen können für die Systemplanung verwendet werden, einschließlich der Identifizierung von Schnell- oder Kurzstopprouten, der Routenoptimierung nach Tageszeit und der Beurteilung, ob bestehende Routen effizient genutzt werden.

Beispiel: Öffentliche Verkehrsmittel Startpunkt-Ziel

Acyclica hat eine Reihe von Anwendungen entwickelt, die speziell für die Optimierung und Steigerung der Fahrgastzahlen von Verkehrsbetrieben entwickelt wurden. Die Herausforderung für viele Verkehrsbetriebe besteht darin, zu erkennen, wo ihre Kunden sind und wohin sie müssen. Mit der Startpunkt-Ziel-Anwendung von Acyclica für den öffentlichen Nahverkehr können diese Informationen fortlaufend überwacht werden, um sicherzustellen, dass Nahverkehrsrouten die Bedürfnisse der Nutzer genau berücksichtigen.

Diese Technologie funktioniert mittels anonymer Überwachung, bei der Benutzer in einen Bus, eine U-Bahn oder ein anderes Verkehrsmittel einsteigen und aus diesem aussteigen. Durch die Zuordnung dieser Informationen zu bekannten Haltestellen können Behörden feststellen, welche Benutzer an welchen Haltestelen ein- und aussteigen, was bei der Betrachtung von Anwendungen wie Bus Rapid Transit (BRT) oder Expressdiensten wertvolle Informationen liefern kann.

In dieser Beispielanwendung können Benutzer eine Startpunkt-Haltestelle auswählen und den Prozentsatz der Fahrgäste sehen, die an jeder Haltestelle aussteigen. Mit diesem wertvollen Planungswerkzeug kann gewährleistet werden, dass Routen und Fahrgäste gut aufeinander abgestimmt werden.

Staumanagement: Data As A Service

Inzwischen haben die meisten von uns von Software as a Service oder SaaS gehört. Es ist eine großartige Sache, Software im Abonnement zu bezahlen: kein Warten mehr auf Updates oder die Sorge, wie viel die nächste Version Ihrer Lieblingssoftware kosten wird. Upgrades sind nahtlos und es besteht keine Sorge über die anfänglichen Investitionskosten.

Wir denken, das ist eine ziemlich raffinierte Idee.

Wir gehen also den nächsten Schritt und Acyclica bietet nun Congestion Management as a Service an… CMaaS! Die Idee ist ziemlich einfach: vorab keine Kosten mehr für Fahrzeiten, Startpunkt/Ziel oder Analysen zu Verzögerungen an Straßenkreuzungen. Durch die Zahlung von nur einer Gebühr, entweder jährlich oder monatlich, können Sie die benötigten Daten und auch die Hardware erhalten! Wenn Ihre Arbeit abgeschlossen ist, kein Problem: Senden Sie uns die Ausrüstung zurück und Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, was mit Ihrer alten Ausrüstung geschieht. Was ist besser? Wie wäre es damit: nach dem Servicemodell besteht für Ihre Hardware IMMER Garantie und Sie müssen sich keine Sorgen um Updates oder Upgrades machen, da diese alle enthalten sind.

Wir finden das Modell ziemlich cool und hoffen, dass Sie es auch so sehen. Rufen Sie uns noch heute an, um mehr zu erfahren!

Back to top