KONTINUIERLICHE ÜBERWACHUNG

Thermal Imaging-Lösungen für Rechenzentren

Die Wartungsteams für Rechenzentren haben einen großen Anteil an der Sicherung der kritischen Ressource, auf die Kunden und Unternehmen angewiesen sind. Glücklicherweise haben sie eine Geheimwaffe, mit der sie Probleme frühzeitig erkennen können, bevor sie sich zu großen Problemen entwickeln: Flir-Wärmebildgebung.

Die Herausforderung der Aufrechterhaltung der Betriebszeit

Die Gewährleistung der Betriebszeit ist für Rechenzentren zunehmend komplexer geworden. Bei so viel mechanischer, elektrischer und elektronischer Infrastruktur unter einem Dach ist Überhitzung ein großes Problem, nicht nur, weil die Infrastruktur die Energie nicht effizient nutzt, sondern auch, weil Überhitzung zu einem kompletten Ausfall von Servern führen kann, was sich auf Benutzer auf der ganzen Welt auswirkt, oder sogar zum Verlust von Daten oder Geräten. 

24/7-Überwachung für kritische Systeme

Viele Systeme, die für den Betrieb des Rechenzentrums entscheidend sind, erhitzen sich, bevor sie ausfallen. Die Temperatur ist ein wichtiger Indikator für den Energieverbrauch und den Gerätebetrieb. Deshalb kann die kontinuierliche Überwachung elektrischer und mechanischer Systeme mit einer Wärmebildkamera ideal sein, um Fehler zu finden, die den Stromverbrauch erhöhen oder zu Ausfällen von elektrischen Systemen, Kühlgeräten oder Computerhardware führen können.
80 deg 1.jpg

HLK- und Kühlsysteme

Um reibungslos und effizient arbeiten zu können, benötigen Rechenzentren eine perfekte Luftkühlung. Rechenzentren verwenden in der Regel ein Warmgang/Kaltgang-Anordnungsprinzip. Die Serverschränke sind in Gängen aufgereiht, wobei die Vorderseiten einander zugewandt sind. Die kalten Gänge erhalten kalte Luft direkt von der Computerraum-Klimaanlage (CRAC) von der Unterseite des Doppelbodens. Die kühle Luft kühlt die Server in den Racks ab. An der Rückseite der Server wird die heiße Luft im Warmgang abgeführt, die dann in die Computerraum-Klimaanlage zurückfließt.
data center cooling.png

Frühzeitige Branderkennung

Obwohl Brände in Rechenzentren relativ selten sind, können diese verheerende Auswirkungen haben. Rechenzentren mögen zwar mit Feuermeldern und Brandbekämpfungssystemen ausgestattet sein, aber wenn ein Feuer ausbricht, ist ein Schaden an den Anlagen so gut wie sicher. Fest installierte Wärmebildkameras können Hot Spots erkennen, bevor diese sich entzünden, und eine frühzeitige Warnung ausgeben, um ein zerstörerisches Feuer zu verhindern, bevor Anlagen beschädigt werden oder die Sicherheit gefährdet ist.
Erfahren Sie mehr über die Brandfrüherkennung
Fig_03-data center.jpg

Physische Sicherheit

Wärmebildkameras schützen auch den physischen Umfang von Rechenzentren vor unerwünschten Eindringlingen oder Eindringlingen. Diese Systeme bieten einen hohen Kontrast, eine hohe Auflösung und große Erfassungsbereiche, die bei den meisten ungünstigen Wetterbedingungen wie leichtem Regen, Nebel, Rauch oder völliger Dunkelheit sichtbar sind. Wenn sie in Videoanalysen integriert sind, können Fernbediener sowohl thermische als auch sichtbare Videostreams überprüfen, um die Alarmüberprüfung und Eindringlingserkennung zu verbessern.

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.