Bei der Auswahl eines Objektivs für Ihre Wärmebildkamera sind viele Faktoren zu berücksichtigen: Dazu gehören vor allem die Bildqualität und die Genauigkeit der Temperaturmessung.

Um die besten Wärmebilder und die meisten Messpunkte auf Ihrem Objekt zu erhalten, sollten Sie ein Objektiv wählen, welches das Sichtfeld mit dem gewünschten Ziel ausfüllt. Gleichzeitig benötigen Sie eine optimale räumliche Auflösung, um sicherzustellen, dass das kleinste Objektdetail, das Sie sehen müssen, Ihrem momentanen Sichtfeld (IFOV) entspricht.

RÄUMLICHE AUFLÖSUNG

Die räumliche Auflösung einer Kamera bezeichnet das kleinste Detail, das von einem Pixel im Kameradetektor gesehen werden kann. Sie wird als IFOV gemessen und hängt sowohl vom Sichtfeld (FOV) Ihres Objektivs als auch von der Entfernung zu Ihrem Ziel ab. In unmittelbarer Nähe des Kameraobjektivs ist der Bereich, der von einem Pixel gesehen wird – oder das IFOV – sehr klein; je weiter man sich entfernt, desto größer ist der Bereich, den das einzelne Pixel abdeckt. Dies ist in der Abbildung zu sehen.

I-series_IFOV_narrower.png

SICHTFELD (FOV)

Das Sichtfeld ändert sich auch, wenn Sie Objekte aus größerer Entfernung betrachten. Ähnlich wie bei der räumlichen Auflösung bedeutet dies, dass Sie bei einer Aufnahme aus der Ferne weniger Pixel auf einem Ziel haben als aus der Nähe. Im Idealfall sollte das Objekt das gesamte Sichtfeld ausfüllen, was aber manchmal aufgrund der Wärme des Objekts und der Gefahr, die es für die Kamera oder den Bediener darstellen könnte, nicht möglich ist. In diesen Fällen sollten Sie ein Objektiv mit langer Brennweite und engem Sichtfeld wählen, damit die Objekte einen größeren Teil des Bildes ausfüllen.

Sobald Sie das gewünschte Sichtfeld und die räumliche Auflösung festgelegt haben, können Sie das beste Objektiv oder den besten Satz von Objektiven für Ihre Anwendung auswählen. Die zur manuellen Bestimmung dieser Werte erforderlichen Berechnungen können entmutigend sein, weshalb Teledyne FLIR einen kostenlosen Online-Sichtfeldrechner entwickelt hat, der Sie bei diesem Prozess unterstützt.

ZUGRIFF AUF DEN kostenlosen Online-Sichtfeldrechner

Um das Online-Tool zu verwenden, geben Sie einfach die Objektgröße, die Entfernung zum Objekt und das voraussichtliche Objektiv ein. Der Rechner berechnet das Sichtfeld, die räumliche Auflösung und die Anzahl der Pixel auf dem gewünschten Objekt – und erleichtert so die Objektivauswahl.

Zugehörige Artikel

Anwendungsbericht

Die branchenführende FLIR-Hochgeschwindigkeitskamera verbessert die Zieltransparenz bei Mess- und Nachverfolgungsanwendungen mit großer Reichweite

Read more
Technische Mitteilung

FLIR T500-Series Makromodus: Lösung mit einem Objektiv zur Abbildung kleiner Zielobjekte

Read more
Back to top