Historique de Flir Company

Suivez l’ingénierie qui a fait passer l’IR des camionnettes aux caméras portables connectées. Des premiers scanners commerciaux d’AGA aux caméras de flux de travail iXX d’aujourd’hui. Un historique des détecteurs, des éléments optiques et des flux de travail qui ont rendu la chaleur invisible mesurable et utile. 

Le leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de caméras infrarouges thermiques

Une caméra thermique Flir des années 1950

Créé sous le nom de Flir Systems en 1978 pour être le pionnier du développement de systèmes d’imagerie infrarouge (thermique) hautes performances et économiques pour les applications aériennes. Les systèmes d'imagerie thermique détectent l'énergie infrarouge (chaleur) qui est émise par l'ensemble des personnes, objets et matériaux. Les caméras infrarouges permettent à l'opérateur de voir dans l'obscurité totale, par mauvais temps et au travers des polluants aériens comme la fumée et la brume.

Vers la fin des années 1980, Flir a commencé à tirer parti de son expérience dans la technologie de l’imagerie infrarouge pour développer des systèmes portables et de laboratoire pour diverses applications commerciales qui nécessitaient non seulement une qualité d’image supérieure, mais également la capacité de détecter et de mesurer les différences de température. Cette évolution s'amplifie avec l'acquisition, en 1990, du groupe industriel de Hughes Aircraft qui se consacre à l'imagerie infrarouge.

L’acquisition d’Agema (Suède) en 1998 et d’Inframetrics (Boston, MA) à la mi-1999 a fourni aux équipes d’ingénierie et aux infrastructures de vente et de support de Flir une infrastructure qui a accéléré le succès de Flir sur les marchés commerciaux de l’imagerie thermique. Ensemble, Agema et Inframetrics cumulent plus de 60 ans de savoir-faire dans la mise au point de caméras infrarouges et d'applications de thermographie. Agema a développé le premier scanner infrarouge commercial, conçu pour les inspections de lignes électriques, en 1965, le premier scanner infrarouge portable à piles en 1973, le premier système à double longueur d’onde capable d’enregistrer des données analogiques en temps réel pour les marchés de la R&D en 1978, et la première caméra infrarouge non refroidie, l’Agema 570 et 1997. Inframetrics est également une entreprise pionnière dans le domaine des caméras infrarouges commerciales et la formation à la thermographie. Elle met au point le premier système infrarouge compatible avec la télévision en 1975, et la première caméra infrarouge de type caméscope dotée de fonctionnalités complètes et d'une matrice à plan focal en 1995.

En 2003, Flir a acquis Indigo Systems, un développeur et fournisseur de premier plan d'une large gamme de produits d'imagerie infrarouge, y compris des détecteurs infrarouges refroidis et non refroidis, des cœurs de caméra et des caméras finies.

Depuis, Flir a investi dans de nombreux marchés, technologies et produits adjacents pour étendre son ensemble de solutions de capteurs et sa capacité à servir un plus large éventail de clients. Ces investissements ont donné lieu à une croissance considérable des volumes de revenus et d'unités, ce qui a contribué à réduire les coûts et ainsi le prix des produits pour l'utilisateur final. Cela a entraîné des augmentations considérables des clients ainsi qu’une meilleure connaissance mondiale de la puissance de la technologie thermique, visible et désormais acoustique.

Acquise par Teledyne Technologies en 2021, Flir est une marque Teledyne qui opère dans de nombreux endroits du monde et emploie plus de 3 000 employés dévoués.

Dates importantes

Comment cela a commencé

1965 — AGA développe le premier scanner infrarouge commercial pour l'inspection des lignes électriques, faisant passer la thermographie du laboratoire au terrain.
1973 — Premier scanner portable à piles ; la mobilité étend les inspections au-delà des configurations fixes.
1975 — Inframetrics présente le premier système IR compatible TV, simplifiant la consultation et la formation des images.
1978 — Le système à double longueur d’onde permet l’enregistrement analogique en temps réel pour la R&D et l’analyse des matériaux complexes.

Ingénierie sur le terrain (années 1970 à 1980)

Années 1980 — Les avancées en matière d'ondes longues (LWIR) réduisent les problèmes de réflexion solaire pour les études en extérieur ; la radiométrie (température à distance) devient pratique sur plus de cibles.
Fin des années 1980 : les matrices à plan focal (FPA) à ondes moyennes et refroidissement par agitation (MWIR) améliorent la sensibilité et la vitesse par rapport aux flux de travail à l’azote liquide.

Du refroidi au non refroidi (années 1990)

1995 — Inframetrics lance une caméra FPA complète de type caméscope, des performances plus élevées sous une forme portable.
1997 — Agema 570 : la première caméra microbolomètre à ondes longues non refroidie. Le retrait des cryogènes réduit la taille, augmente la disponibilité et rend la thermographie portable pratique à grande échelle.
1998-1999 — Flir acquiert Agema (Suède) et Inframetrics (Boston), combinant des décennies d’expertise en matière de détection et de thermographie.

Détecteurs, balance et nouvelles applications (en milliers)

2002 — Lancement de la série Flir E : une plateforme moderne qui contribue à réduire les coûts et à augmenter l’adoption.
2003 — Flir fait l’acquisition d’Indigo Systems, renforçant la conception et l’approvisionnement des détecteurs refroidis et non refroidis (détecteurs, cœurs, caméras finies).
2006-2007 — Les caméras d'imagerie optique des gaz (OGI) visualisent les COV furtifs (par exemple, le méthane) et le SF6, ce qui permet d'effectuer des analyses de fuites et des gains de sécurité plus rapides.

Clarté et connectivité (années 2010)

2012 — MSX® (imagerie dynamique multispectrale) superpose des bords visuels nets sur les données thermiques, conservant les étiquettes et les composants lisibles dans le même cadre que la signature thermique, améliorant ainsi la qualité de la documentation.
Années 2010 — Les flux de travail intégrés du Wi-Fi et des applications commencent à déplacer les images et les annotations sans cartes SD ; les rapports de la caméra au cloud prennent forme.

Flux de travail, pas seulement les images (en 2020)

2021 — Flir rejoint Teledyne Technologies, élargissant les ressources à travers la détection et les logiciels.
2025 — Lancement de la série iXX : interface utilisateur familière au téléphone, capture guidée, actif/charge/environnement enregistré au point d’inspection et synchronisation automatique caméra-cloud. Les rapports s’assemblent en arrière-plan, prêt à la décision avant que le technicien ne quitte le site.

Pourquoi ces étapes importantes sont importantes

  • FPA refroidis → sensibilité et vitesse : essentiels pour les cibles exigeantes et les transitoires rapides.
  • Microbolomètres LWIR non refroidis → accès et échelle : pas de cryogènes, facteur de forme plus petit, durée de fonctionnement plus longue.
  • Imagerie radiométrique → mesure fiable : température avec contexte, pas seulement images.
  • MSX® → clarté de la documentation : la pièce que vous avez vue est la pièce que vous signalez.
    Caméra vers le cloud → décisions plus tôt : les preuves évoluent alors qu’elles sont toujours utiles.
  • iXX → niveau expert, premier jour : le flux de travail est intégré ; l’outil semble familier.