Comment utiliser une caméra thermique pour trouver la meilleure distance de lampe de lavage et la meilleure température de l’eau pour les coulisseaux à oreille rouge et autres tortues et Terrapins
Assurez-vous que votre curseur à oreilles rouges, votre tortue ou votre terrépine prospère grâce à des températures d’eau et de lavage parfaitement contrôlées. Apprenez à utiliser une caméra thermique, comme la FLIR ONE Edge Pro, pour effectuer des relevés thermiques précis pour l’habitat de votre reptile, sans aucune approximation !
Soyons réalistes : si vous avez un curseur à oreilles rouges, une tortue, une tortue ou tout autre reptile à sang froid, vous avez probablement insisté sur le fait que leur zone de lavage est trop chaude, trop froide ou simplement incorrecte. J’y suis allé. Faites la connaissance de Raphaël, mon curseur à oreilles rouges (oui, nommé d’après la tortue ninja, ne jugez pas).
Raphaël, la tortue ninja à curseur rouge.
Je voulais m’assurer que son point de baignade était parfait pour Goldilocks, et non pas « c’est bon » au niveau du mème » ou « mauvais ».
C’est là que la FLIR ONE Edge Pro est entrée en jeu. Cette caméra thermique vous permet de visualiser les relevés de température réels, ce qui signifie qu'il n'est plus nécessaire de deviner si la lampe thermique de votre tortue est allumée. Et comme la température de l’eau est tout aussi importante que la chaleur, je l’ai également utilisée sur la cuve d’alimentation de Raphaël pour la maintenir à la température idéale.
Dans ce guide, je vous montrerai exactement comment utiliser une caméra thermique pour déterminer la meilleure distance entre la lampe de cuisson et la température de l’eau afin que votre tortue vive sa meilleure vie.
Pourquoi les températures de cuisson et d’eau sont importantes pour les tortues
La plupart des reptiles sont ectothermiques, ce qui signifie qu’ils dépendent de sources de chaleur externes pour réguler leur température corporelle. La bonne distance entre les lampes de trempage garantit que votre tortue reçoit suffisamment de chaleur sans surchauffe, tandis que le maintien de la bonne température de l’eau favorise la digestion, le métabolisme et le bien-être général.
Si le point de piqûre est trop froid, votre reptile peut devenir léthargique et refuser de manger. S’il fait trop chaud, cela peut entraîner une déshydratation et un stress. C’est pourquoi il est essentiel de mesurer avec précision la température de la zone de lavage et de l’eau.
Plages de température idéales :
Température de la plate-forme de cuisson : 29 °C à 35 °C (85 °F à 95 °F)
Température de l’eau :
Hachures et jeunes : 25 °C à 28 °C (78 °F à 82 °F)
Adultes : 24 °C à 27 °C (75 °F à 80 °F)
Quelle doit être la distance d’une lampe de cuisson ?
Distance de la lampe de trempage par température :
Ampoule 75 W : 25 à 30 cm (10 à 12 po)
Ampoule 100 W : 30 à 36 cm (12 à 14 po)
Ampoule 150 W : 36 à 46 cm (14 à 18 po)
Pour mesurer avec précision les températures de trempage et d’eau, voici comment utiliser une caméra thermique FLIR ONE Edge Pro pour un contrôle précis de la chaleur.
Équipement dont vous aurez besoin
Avant d’entrer dans la configuration, voici l’équipement exact que j’utilisais pour m’assurer que Raphaël, mon curseur à oreilles rouges, avait les températures parfaites en matière de pique et d’eau :
FLIR ONE Edge Pro - Une caméra thermique qui fournit des relevés de température précis. (Plus besoin de deviner !)
Lampe de trempage à vapeur de mercure D3 de 100 W avec UV-A, UV-V ET IR - Étant donné que la chaleur seule n'est pas suffisante, les UVB sont essentiels pour l'absorption du calcium et la santé de la coque
Dispositif de lampe réglable - Dirige efficacement la chaleur afin que Raphael obtienne une chaleur uniforme
Support réglable pour la lampe de cuisson – J’utilise un support réglable pour relever ou abaisser la lampe jusqu’à ce que le point de cuisson atteigne la température parfaite. Cela facilite grandement le réglage de la configuration.
pour la température de l’eau :
Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose sur le mode de vie de Raphaël, il n’a jamais été fan d’une configuration de réservoir permanente. Au lieu de cela, il vit à l’extérieur avec nous et n’utilise son réservoir que lorsqu’il a besoin d’alimenter, de laver ou d’effectuer d’autres activités liées aux tortues (avec moi, je nettoie le réservoir entre chaque utilisation). Il nous indique même quand il veut entrer et quand il est prêt à sortir.
Pour cette raison, je n’utilise pas de chauffe-eau, mais je surveille toujours la température de l’eau pour la maintenir dans une plage de sécurité de 24 °C à 27 °C (75 °F à 80 °F). Si l’eau est trop froide, il ne voudra pas manger, et si elle est trop chaude, cela peut causer du stress.
FLIR ONE Edge Pro (une fois de plus !) – Oui, je l’utilise également pour vérifier la température de l’eau. Il vous suffit de le diriger vers la surface de l’eau ou un objet immergé (comme un rocher).
Poteau de grattage – Les tortues perdent des scutes (la couche extérieure de leur coque), et un poteau de grattage l’aide à frotter naturellement les anciennes couches. De plus, cela permet d’économiser mes meubles qu’il utilisait comme gratte-glace personnel avant que je ne l’obtienne.
Étape par étape : Mesure de la température de l'eau et du couchage des tortues
Étape 1 : Configurez la zone de détente de votre tortue
1. Positionner la lampe de cuisson directement au-dessus de la plate-forme
2. Utilisez un thermomètre spécifique aux reptiles (la puissance dépend de votre configuration)
3. Réglez la hauteur de sorte que la zone de cuisson soit chauffée uniformément
4. Garder la plate-forme sèche pour obtenir les mesures les plus précises
CONSEIL PRO : Une ampoule UVB est également essentielle pour la santé de la coque, alors assurez-vous que votre tortue reçoit à la fois de la chaleur et une exposition aux UVB.
Étape 2 : Connexion et étalonnage de la FLIR ONE Edge Pro
1. Allumez la FLIR Edge One et connectez-la à votre smartphone. 2. Laissez-le s'étalonner pour des relevés de température précis. 3. Réglez l’émissivité sur 0,95, ce qui est idéal pour les surfaces organiques comme la coque d’une tortue ou les zones de lavage à sec.
Étape 3 : Mesure de la température de cuisson
1. Tenez la FLIR Edge One à 15-30 cm de la plate-forme d'encrassement. 2. Dirigez-le à l’endroit où se trouve votre tortue. 3. Vérifiez la mesure de température :
Trop faible (<29 °c) ? abaissez la lumière ou utilisez une ampoule plus résistante.>29>
Trop élevée (>35 °C) ? Soulevez la lampe ou passez à une ampoule de faible puissance.
📏 Guide de distance de la lampe de trempage :
Ampoule de 75W : ~10 à 12 pouces de la plate-forme
Ampoule de 100W : ~12 à 14 pouces de la plate-forme
Ampoule de 150W : ~14 à 18 pouces de la plate-forme
💡 Si votre tortue évite de piquer, vérifiez la présence de points froids ou chauds. La FLIR Edge One peut afficher une distribution de chaleur inégale, vous pouvez donc ajuster la position de votre lampe pour une meilleure couverture.
Étape 4 : Vérifier la température de l’eau
La température de l’eau est tout aussi importante que la température de cuisson. Si l’eau est trop froide, votre tortue ne digèrera pas correctement les aliments. S’il est trop chaud, il peut provoquer un stress et une prolifération bactérienne.
Voici comment le vérifier avec la FLIR Edge One :
1️⃣ Pointez la caméra thermique vers la surface de l’eau. 2️⃣ Vérifiez la mesure :
Plage idéale : 24 °C à 27 °C (75 °F à 80 °F)
Trop froid (<24 °c) ? utilisez un élément chauffant immergé.>24>
Trop chaud (>27 °C) ? Éloignez le réservoir de la lumière directe du soleil ou utilisez un ventilateur de refroidissement.
🐢 Pour les tortues comme Raphaël : Je vérifie également la température de la cuve d’alimentation avant les repas, car les tortues digèrent mieux les aliments dans de l’eau chaude.
Étape 5 : Observez votre tortue et ajustez-la selon vos besoins
Même avec des relevés de température parfaits, le comportement de votre tortue vous indiquera ce qui fonctionne :
✅ Signe que la configuration est correcte :
Se prélasser régulièrement, mais pas excessivement.
Manger normalement.
Actif et alerte.
❌ Signe que quelque chose est désactivé :
Éviter le point de piqûre = trop chaud.
Toujours dans l’eau ou caché = trop froid.
Respiration à bouche ouverte pendant la baignade = surchauffe.
Ajustez vos sources de chaleur jusqu’à ce que votre tortue soit à l’aise.
Pouvez-vous utiliser une caméra thermique pour d’autres reptiles ?
Même si j’ai utilisé cela pour Raphaël, la même technique fonctionne pour d’autres reptiles comme :
🦎 Dragons et iguanes à barbe – Leurs points de piqûre doivent être compris entre 35 °C et 43 °C (95 °F et 110 °F). Une caméra thermique garantit qu’elles ne sont pas trop chaudes ou trop froides.
🐍 Serpents – Les tapis chauffants peuvent présenter des points chauds. La FLIR Edge One aide à vérifier les températures inégales à l’intérieur de leur boîtier.
🐢 Tortues – Tout comme les tortues, elles ont besoin d’une zone de mouillage chaude et d’une zone de retraite plus fraîche.
Si votre animal s’appuie sur la chaleur pour survivre, une caméra thermique peut vous aider à y parvenir.
Que vous ayez un curseur à oreilles rouges, de la terre éponge ou une autre tortue, l’utilisation d’une caméra thermique élimine les conjectures du contrôle de la température.
✅ Vous vous prélassez ? Scientifiquement mesuré. ✅ Température de l’eau ? Repérez. ✅ Une tortue heureuse ? Absolument.
Si vous souhaitez vous assurer que l’habitat de votre tortue est parfait, une caméra thermique FLIR la rend facile et précise. Alors, vérifiez votre configuration et offrez à votre tortue le meilleur environnement possible !