Contournez les permis de travail à chaud : identifiez les problèmes potentiels dans les environnements explosifs sans les formalités administratives

Le monde de la fabrication et de la production dangereuses peut être suffisamment compliqué sans ajouter d’éléments supplémentaires à votre charge de travail. Les permis de travail à chaud sont souvent considérés comme une partie essentielle du travail dans les environnements dangereux, mais que se passerait-il si vous pouviez inspecter sans avoir à fournir de grandes quantités de documents ?

Une entreprise multinationale de fabrication de produits chimiques a récemment commencé à le faire, libérant ainsi du temps et de la main-d’œuvre pour le redéployer dans l’ensemble de ses effectifs.

Généralement, l’inspection dans les environnements dangereux de zone 2 nécessite l’obtention d’un permis de travail à chaud signé par un responsable. Il peut s’agir d’une paperasserie manuelle étendue et nécessite l’arrêt du travail pendant au moins une heure avant l’inspection. Elle exige également que tous les matériaux potentiellement explosifs (tels que la poussière et les gaz combustibles) soient soigneusement mesurés et surveillés pour réduire le risque d’inflammation.

Pour inspecter les composants clés des machines dans ces environnements difficiles, les caméras thermiques sont souvent utilisées pour identifier les points chauds, évaluer les températures des machines et vérifier que les pièces telles que les vannes fonctionnent dans les paramètres attendus. Malheureusement, ces caméras présentent un risque indirect pour la sécurité de l’installation elle-même parce qu’elles ne sont pas intrinsèquement sûres par conception, c’est pourquoi les permis de travail à chaud doivent être approuvés avant utilisation.

Caméra thermique FLIR Cx5

Inspection plus sûre - avec la FLIR Cx5

La FLIR Cx5 est une caméra thermique spécialement conçue pour effectuer des inspections plus sûres dans les zones dangereuses. Le boîtier robuste qui enveloppe la caméra thermique alimentée au lithium-ion garantit une thermographie haute performance sans le risque inhérent aux produits non intrinsèquement sûrs.

Que ce soit dans les zones dangereuses où le gaz, la vapeur, la poussière ou les produits chimiques combustibles (dans ce cas) sont utilisés, cela élimine entièrement le besoin de permis de travail à chaud.

Sur site dans cette usine chimique, elle permet aux opérateurs d’inspecter en toute sécurité les zones qui font face à une chaleur extrême, comme le réfractaire qui fonctionne à 1 400 °C à son cœur. Les opérateurs peuvent clairement voir la température externe du navire revêtu de briques et vérifier qu’il fonctionne conformément aux directives. La FLIR Cx5 est également utilisée dans cette installation pour surveiller les pompes à rotor, la température des roulements et le niveau de liquide à l’intérieur des navires.

Des heures de temps, libérées pour mieux servir votre installation

Un porte-parole de l’installation explique : « L’utilisation d’équipements certifiés pour les zones dangereuses est toujours préférable, car la source d’inflammation est retirée et un permis de travail à chaud n’est pas nécessaire.

« La création d’un permis de travail à chaud nécessite beaucoup de main-d’œuvre, car une demande doit être faite, le permis de travail préparé et toutes les zones applicables confirmées exemptes de gaz inflammables (et, bien sûr, cela confirme uniquement que les gaz inflammables ne sont pas présents à ce moment-là). Dans l’ensemble, nous examinons probablement 3 heures de travail pour chaque inspection individuelle, ce que la Cx5 élimine, et cela signifie que nous pouvons mieux la mettre à profit ailleurs. »

Avec une interface à écran tactile de 3,5 pouces simple à utiliser, et la résolution thermique de 160 × 120 révèle la mesure précise de la température des cibles proches entre -20 et 400 °C. Ajoutez la FLIR Cx5 à votre boîte à outils et vous serez toujours prêt à examiner les équipements mécaniques et électriques autour de votre site de production, sans permis de travail à chaud.

Découvrez comment libérer du temps et optimiser la productivité de votre installation avec la FLIR Cx5.

Back to top