Détection des fuites de méthane : Comment l’EPA modifie les réglementations et les directives d’inspection OGI de NSPS OOOOb et EG OOOc


Il s’agit de la première partie d’une série de billets de blog traitant des modifications apportées aux règles de protection de l’environnement par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) concernant la détection et l’atténuation des émissions de pétrole et de gaz, y compris le méthane, ainsi que l’utilisation de caméras d’imagerie optique du gaz (OGI).
Plus tôt ce mois-ci lors de l’événement mondial de la COP28 à Dubaï, l’EPA des États-Unis a publié ses dernières règles de détection et de réparation des fuites de méthane et d’émissions de pétrole et de gaz (LDAR), codifiant le projet précédent et les réglementations supplémentaires introduites en 2021 et 2022, respectivement.
Les décisions représentent l’aboutissement d’un changement majeur dans la façon dont le gouvernement fédéral américain prévoit de réguler le méthane et les autres émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. L’EPA estime que la nouvelle règle réduira les émissions de méthane de près de 80 % par rapport à ce qu’elles étaient censées être, et cela « évitera d’estimer 58 millions de tonnes d’émissions de méthane de 2024 à 2038 ».
Les nouvelles sous-parties communément appelées normes de performance des nouvelles sources (NSPS) « OOOOb » et directives sur les émissions (EG) OOOOc sont particulièrement intéressantes. Ces mises à jour viennent s’ajouter aux réglementations de 2015 appelées « OOOOa », qui ont d’abord établi l’imagerie optique des gaz (OGI) comme le meilleur système de réduction des émissions (BSER).

La sous-partie OOOOb est conçue pour renforcer la règle OOOOa existante couvrant les sources nouvelles, modifiées ou reconstruites, y compris l’utilisation cohérente de technologies audio, visuelles et olfactives pour la détection fugitive des émissions de gaz, en plus de l’OGI.
OOOOc couvre d’autres sources existantes d’émissions de méthane et est conçu pour que l’EPA « informe les États dans le développement, la soumission et la mise en œuvre des plans d’État » afin de traiter les sources existantes. Les États américains ont un délai de 24 mois pour élaborer et mettre en œuvre un plan à partir de la date de réglementation concernée du 6 décembre 2022. Après la soumission de l’État, les installations réglementées auront au plus 36 mois pour se conformer au plan OOOOc de l’État respectif.
Voici un tableau résumant les exigences LDAR pour diverses sous-parties (Remarque : « Dans la référence » fait référence au cadre ou aux exigences réglementaires précédents) :
| Tableau 1-1 Sources d’émissions OOOOb NSPS, exigences de référence et exigences en vertu de la règle finale | Tableau 1-2 Sources d’émission OOOc EG, exigences de référence et exigences en vertu de la règle finale | |||
| Normes de performance | Normes de performance présumées | |||
| Source | À la référence | Selon la règle finale | À la référence | Selon la règle finale |
| Émissions fugitives/fuites d’équipement | ||||
| Sites de puits | ||||
| Tête de puits uniquement, site à puits unique | Aucune exigence | Surveillance trimestrielle de l’AVO | Aucune exigence | Surveillance trimestrielle de l’AVO |
| Tête de puits uniquement, site à plusieurs puits | Aucune exigence | Surveillance AVO trimestrielle + OGI semestrielle | Aucune exigence | Surveillance AVO trimestrielle + OGI semestrielle |
| Un seul site de puits à un prix unique de équipement principal et sans batterie de réservoir |
OGI semestriel | Surveillance trimestrielle de l’AVO | Pré-OOOOa : Aucune exigence Post-OOOOa : OGI semestriel |
Surveillance trimestrielle de l’AVO |
| Plusieurs sites de puits avec une seule pièce d’équipements majeurs, ou tout site avec deux ou plusieurs éléments majeurs équipement ou un élément majeur équipement et une batterie de réservoir |
OGI semestriel | Surveillance bimensuelle de l’AVO + OGI trimestrielle | Pré-OOOOa : Aucune exigence Post-OOOOa : OGI semestriel |
Surveillance bimensuelle de l’AVO + OGI trimestrielle |
| Stations de rassemblement et de suralimentation | OGI trimestriel | Surveillance AVO mensuelle + OGI trimestriel |
Pré-OOOOa : Aucune exigence Post-OOOOa : OGI trimestriel |
Surveillance AVO mensuelle + OGI trimestriel |
| Compresseur de transmission et de stockage Stations |
||||
| Usines de traitement du gaz naturel | NSPS Sous-partie VVa | OGI bimensuel | Avant KKK : Aucune exigence Post-KKK et pré-OOOO : NSPS Sous-partie VV Post-OOOO : NSPS Sous-partie Vva |
OGI bimensuel |
Les modifications les plus importantes apportées à la règle concernent le nombre étendu de sources couvertes et affectées au sein de la chaîne d’approvisionnement en énergie. La règle exige également une fréquence de détection accrue pour certains sites de surveillance, y compris l’utilisation croissante des technologies OGI pour maintenir la conformité.
Plus précisément, les contrôleurs de processus doivent avoir un taux de zéro fuite et ne peuvent pas voir d’émissions avec une caméra OGI, et la technologie OGI est autorisée ou encouragée dans d’autres applications spécifiques, comme les compresseurs et les systèmes d’évent fermés. Certaines installations passeront également d’une surveillance OGI semestrielle à des inspections bimensuelles audio, visuelles et olfactives (AVO), ainsi qu’à une surveillance OGI trimestrielle, tandis que les installations de traitement du gaz naturel nécessiteront des inspections OGI bimensuelles.

De plus, les organisations affectées ont la possibilité d’utiliser des technologies de détection avancées du méthane, y compris des « technologies d’analyse périodique » mensuelles avec des seuils de détection allant de < 1 kg/h à < 15 kg/h en fonction de la technologie et de la fréquence d’utilisation, comme trimestrielle, bimensuelle ou mensuelle.
La règle établit également un nouveau seuil de détection pour les technologies d’analyse continue avancées de 0,40 kg/heure et doit transmettre les données de taux d’émission de masse au moins toutes les 24 heures. Ces solutions de surveillance se répartissent en deux catégories : à long terme (mise à jour sur une moyenne mobile sur 90 jours) et à court terme (mise à jour sur une moyenne mobile sur sept jours).
Enfin, la règle exige que la « résolution spatiale de la technologie » fasse partie d’une inspection de suivi. Par exemple, si une technologie a une résolution spatiale au niveau de la zone ou des composants, l’inspection de suivi n’est requise que pour tous les composants d’émissions fugitives dans un rayon de 2 m et 0,5 m. Dans les versions précédentes de la réglementation, l’ensemble du site devait être analysé, mais ce changement réduit la charge de concentration sur les zones problématiques connues qui sont idéales pour l’utilisation de caméras OGI.

Pour obtenir une liste complète de l’évolution des réglementations NSPS de 2012 à aujourd’hui, consultez ce tableau des sources de pétrole et de gaz couvertes par l’EPA.
Dans le prochain blog, nous examinerons plus en détail l’Annexe K, qui traite spécifiquement de la « Détermination de la façon d’utiliser une caméra OGI » comme stipulé dans le NSPS OOOOb et de la manière dont elle est appliquée aux sous-parties spécifiquement référencées du règlement.
Pour plus d’informations sur les caméras et la technologie OGI Teledyne FLIR, rendez-vous sur : https://www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging/