Pourquoi une augmentation des installations de systèmes de stockage d’énergie par batterie est sur le point de suralimenter l’infrastructure mondiale


Le paysage énergétique mondial évolue à un rythme sans précédent. Avec l’adoption croissante des sources d’énergie renouvelable et la volonté d’un avenir plus durable, la demande de stockage efficace de l’énergie n’a jamais été aussi importante. Entrez dans les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), le pilier de l’infrastructure énergétique moderne, garantissant la stabilité, la résilience et l’efficacité de la distribution d’énergie.
En 2024, le marché américain du stockage de batteries a connu une croissance record, avec près de 9,2 gigawatts (GW) de nouvelle capacité installée fin novembre seulement, selon les chiffres de S&P Global. Mais comment ce bond suralimenté permet-il un carénage plus stable de la distribution électrique à un niveau fondamental ?
Malgré une augmentation estimée de la capacité aux États-Unis de 89 % en 2024, selon l’EIA (Energy Information Administration) des États-Unis, il reste encore beaucoup à faire pour garantir que ce déploiement rapide de ces systèmes de batteries principalement au lithium-ion ne pose pas de menace pour les travailleurs, les communautés et notre infrastructure énergétique.

Le BESS joue un rôle essentiel dans l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, en particulier à l’heure où de plus en plus de pays passent aux sources d’énergie renouvelables comme le solaire et l’éolien. En général, les sources d’énergie renouvelable sont intrinsèquement intermittentes, ce qui signifie qu’elles ne produisent pas d’électricité de manière constante tout au long de la journée, en raison de divers facteurs environnementaux incontrôlables. Le BESS contribue à combler l’écart en stockant l’excès d’énergie lorsque l’offre est élevée et en la distribuant lorsque la demande atteint un pic.
Bien que l’idée d’étayer notre infrastructure énergétique pour mieux résister aux périodes de contrainte intense soit louable (et en fait logique), nous devons nous assurer que dans notre précipitation pour ériger de nouveaux sites BESS, nous ne négligeons pas les problèmes de sécurité vitaux.
En plus de la stabilisation du réseau, le BESS joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la fiabilité énergétique. En stockant l’électricité excédentaire, BESS garantit que l’alimentation reste disponible même pendant les pannes de courant ou les pannes de réseau. C’est également un élément important de la réduction des émissions de carbone, comme avec l’énergie renouvelable stockée, la dépendance aux usines alimentées par des combustibles fossiles diminue, ce qui entraîne un mélange énergétique plus durable. N’oublions pas comment BESS soutient un soutien croissant pour l’électrification des transports. À mesure que les véhicules électriques (VE) gagnent en traction, le BESS peut faciliter une infrastructure à charge rapide sans surcharger le réseau.
Rien qu’en février 2025, les producteurs d’énergie renouvelable ont ajouté une capacité de 10,5 GWh au réseau énergétique mondial, selon la base de données mensuelle de stockage stationnaire d’énergie sur batterie de la société de renseignement de marché Rho Motion. Mais bien que les sites BESS soient un moyen utile d’éviter de surcharger les alimentations électriques mondiales, en libérant l’énergie stockée aux heures de pointe lorsque les générateurs électriques sont soumis à une pression plus importante, ils sont confrontés à des défis.
L’une des plus grandes préoccupations est l’emballement thermique, une réaction en chaîne dangereuse dans laquelle les températures croissantes se propagent d’une cellule de batterie à l’autre. Sans une surveillance adéquate et une détection précoce des défaillances potentielles, les incidents d’emballement thermique peuvent facilement se transformer en boules de neige en incendies dévastateurs. Ces incendies se propagent rapidement, passant d’une unité à l’autre, causant des pertes financières considérables, des dommages environnementaux et, bien sûr, des risques pour la sécurité, y compris la libération de substances toxiques telles que le fluorure d’hydrogène gazeux.
C’est pourquoi les solutions d’imagerie thermique avancées deviennent essentielles pour préserver la sécurité et le fonctionnement des sites BESS. Les caméras thermiques fixes dotées d’analyses avancées sont la solution idéale, car elles peuvent déclencher des alarmes et des systèmes de suppression lorsque les températures dépassent un seuil défini.


Le capteur intelligent avancé FLIR A500f/A700f (gauche) et la FLIR série FH R (droite) offrent une couverture extérieure suffisante et peuvent détecter les points chauds avant que l’inflammation ne se produise.
Pour en savoir plus sur les solutions de détection précoce des incendies chez BESS et sur d’autres sites industriels, cliquez ici.