Détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé : Étude de cas de la réussite d’Air Power East avec la caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124

Caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124 : L’arme secrète d’Air Power East contre les fuites

Enjeu

Air Power East, une entreprise familiale avec plus de 30 ans d’expérience en tant que distributeur de premier plan d’Atlas Copco, est spécialisée dans la fourniture de systèmes d’air comprimé de haute qualité à divers secteurs d’East Anglia. Sous la direction de Jason Sewell, l’entreprise s’est forgée une solide réputation en tant que fournisseur de solutions fiables et efficaces.

Cependant, elle a été confrontée à un défi important pour s’assurer que ses systèmes étaient complètement exempts de fuites, une préoccupation partagée par ses clients, y compris un fabricant agricole géré par Paul Musgrove. Jason a souligné le problème en déclarant : « Les clients nous ont demandé de nous assurer que nous pouvons prouver que le système ne fuit pas du tout. »

Parallèlement, Paul Musgrove cherchait un moyen efficace de gérer et d’entretenir ses systèmes d’air comprimé axé sur la réduction des déchets énergétiques et des coûts d’exploitation, en soulignant la nécessité d’« économiser de l’argent là où nous le pouvons, en particulier compte tenu des prix de l’énergie actuels ».

Ce double défi exigeait une approche innovante pour maintenir l’engagement d’Air Power East envers la qualité et l’efficacité tout en répondant aux besoins spécifiques de ses clients.

Solution

Pour relever les défis interdépendants, Jason a contacté Baseline-RTS, un fournisseur indépendant d’équipements de formation et de maintenance prédictive. Ils ont présenté à Air Power East la caméra FLIR Si124, un outil d’imagerie acoustique avancé, capable de détecter avec précision les fuites d’air. Jason explique : « Nous avons pris le temps de faire une petite étude de marché sur quelques modèles différents, puis sommes arrivés aux meilleurs produits de la catégorie. Nous avons donc contacté FLIR pour qu’ils viennent nous montrer la Si124, et nous avons adoré ! »

La Si124 est un outil léger à utiliser d’une seule main et conçu pour localiser rapidement les fuites sous pression dans les systèmes d’air comprimé ou pour détecter les décharges partielles dans les systèmes électriques à haute tension. Elle est équipée de 124 microphones pour produire une image acoustique précise qui affiche visuellement les informations ultrasoniques. Cette image est transposée en temps réel au dessus de l’image de la caméra numérique, ce qui permet à l’utilisateur d’identifier précisément la source du bruit. La caméra Si124 peut détecter les problèmes jusqu’à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles, même dans des environnements industriels bruyants. De plus, elle est compatible avec la suite FLIR Thermal Studio pour l’édition, l’analyse et la création de rapports avancés hors ligne, et elle peut aider les établissements à économiser de l’argent sur les factures de services publics en respoussant les dépenses liées à l’installation de nouveaux compresseurs.

Résultats

L’utilisation de la caméra Si124 a produit des résultats significatifs. Jason explique l’efficacité de la caméra : « Nous avons pu visiter le site avec le client pour lui montrer exactement ce que nous trouvions sur notre écran. Et si nous trouvions de petites fuites, comment les corriger et ensuite prouver au client que son système était exempt de fuites. » Cette approche a non seulement renforcé l’efficacité des systèmes d’air comprimé, mais a également renforcé la confiance des clients dans les services d’Air Power East.

Les résultats quantitatifs soulignent l’impact de la Si124. La caméra a permis de détecter des fuites d’environ 100 pieds cubes par minute (CFM), soit environ 50 litres par seconde. Cela s’est traduit par une puissance de compresseur d’environ 18,5 kilowatts, ce qui entraînera des économies d’énergie et de coûts importantes, en particulier compte tenu de la hausse des prix de l’énergie.

Conclusion

L’adoption par Air Power East de la caméra FLIR Si124 pour relever les défis complexes des systèmes à air comprimé illustre la puissance de la technologie innovante dans les environnements industriels. La détection et la rectification réussies des fuites d’air ont non seulement amélioré l’efficacité opérationnelle, mais ont également permis au fabricant agricole de réaliser des économies d’énergie et de coûts considérables. Cette étude de cas démontre l’efficacité des outils avancés dans la résolution de problèmes industriels complexes et souligne l’importance des solutions technologiques dans l’optimisation des processus industriels.

Articles connexes

Note technique

Rationalisez la gestion des caméras acoustiques et des utilisateurs avec la fonctionnalité Organisation

Read more
Étude de cas

Découvrir les fuites d’air cachées rapidement améliore la productivité et la compétitivité dans l’industrie automobile

Read more
Étude de cas

Réduction des émissions de dioxyde de carbone avec un détecteur de fuites d’air acoustique

Read more
Back to top