Découvrir les fuites d’air cachées rapidement améliore la productivité et la compétitivité dans l’industrie automobile

L’industrie automobile utilise de grandes quantités d’air comprimé, ce qui signifie que les fuites d’air cachées constituent un problème courant nécessitant une détection rapide. Lorsqu’elles ne sont pas réparées, les fuites d’air comprimé non détectées peuvent entraîner des coûts énergétiques élevés, des pertes financières importantes dues à des pannes imprévues et même des risques potentiels pour la sécurité. Les fuites peuvent également contribuer à des problèmes de fonctionnement du système, tels que la fluctuation de la pression du système, l’excès de capacité du compresseur ou la diminution de la durée de vie et l’augmentation de la maintenance de l’équipement d’alimentation. La maintenance des systèmes d’air comprimé en localisant et en réparant les fuites rapidement est donc l’un des moyens les plus efficaces d’économiser de l’énergie et d’améliorer à la fois la productivité et la compétitivité.

Un environnement difficile exige une solution avancée

L’industrie automobile est particulièrement sujette aux fuites d’air comprimé, car de grandes quantités d’air comprimé sont utilisées à la fois dans la production de composants et dans les usines d’assemblage automobile. La grande taille des installations de fabrication, où l’air comprimé est transporté via de vastes réseaux de tuyaux sur de longues distances, contribue également au potentiel élevé de fuites. Les lignes de fabrication complexes comprennent plusieurs processus utilisant des systèmes pneumatiques avec de l’air comprimé tels que la fonte des métaux, le travail des métaux, la fabrication d’outils, les machines CNC, les robots d’assemblage, le sablage et les cabines de peinture automobile, tous vulnérables aux fuites. Les points faibles courants de l’équipement comprennent les vannes, les conduits, les tuyaux, les connecteurs et les outils, tous présents par centaines dans une seule usine. En outre, les installations de fabrication automobile sont généralement des environnements bruyants, ce qui rend la localisation des fuites d’air comprimé extrêmement difficile.

Si124-LD-Plus_composite.png

Caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124

Une solution acoustique qui garantit des résultats

Entrez dans la caméra acoustique comme la FLIR Si124-LD Plus : une solution de maintenance prédictive avancée qui analyse de grandes zones et identifie l’emplacement exact des fuites d’air comprimé rapidement et avec précision. Cette caméra peut être introduite à n’importe quelle étape du cycle de maintenance et les inspections peuvent être effectuées sans arrêter les opérations, à l’aide d’un dispositif sûr et facile à utiliser qui nécessite une formation minimale. En plus d’identifier les minuscules fuites inaudibles à l’oreille humaine, même dans un environnement industriel bruyant, le logiciel d’analyse, basé sur l’apprentissage machine fourni avec, affiche la taille des fuites et les estimations de coûts, et produit des données exploitables pour les plans de maintenance et de réparation.

180819943_m_normal_none.jpg

De grandes quantités d’air comprimé sont utilisées dans les usines d’assemblage automobile.

Avantages d’une caméra acoustique pour la détection des fuites d’air

  • Permet d’économiser du temps, de l’énergie et des coûts, et de réduire l’empreinte carbone en localisant les fuites d’air comprimé cachées rapidement.
  • Assure la continuité opérationnelle grâce à une détection précoce des fuites d’air et de gaz.
  • Balaie rapidement de grandes zones et identifie les problèmes critiques avec précision, même dans des environnements industriels bruyants.
  • Nécessite une formation minimale et est facile à intégrer dans les cycles de maintenance.
  • Fournit des résultats en temps réel et des données exploitables pour les plans de maintenance et de réparation grâce à des analyses basées sur l’apprentissage machine.

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

FLIR Thermal Studio Suite avec le plug-in de série Si

Pour plus d’informations sur les caméras thermiques ou sur cette application, rendez-vous sur : www.FLIR.com/si124

Back to top