Garantir la sécurité dans les coffres souterrains grâce à l’imagerie acoustique

Une importante entreprise de services publics californienne a été confrontée à des risques de sécurité dus à des défaillances électriques cachées dans ses chambres fortes de distribution souterraines. Grâce à l'imagerie acoustique avancée, l'entreprise a découvert comment la détection précoce des défauts peut prévenir les incidents dangereux d'arc électrique et protéger les techniciens sur le terrain.

Gestion des risques cachés dans les coffres-forts souterrains côtiers

Les voûtes de distribution souterraines moyenne et haute tension (MV/HV) sont souvent exposées à des conditions environnementales difficiles qui peuvent compromettre l’intégrité de l’équipement. L’humidité, les fluctuations de température et une ventilation limitée peuvent accélérer la dégradation des composants électriques critiques, tels que les connecteurs à corps en T, ce qui réduit la fiabilité et augmente les exigences de maintenance.

Lors d’une inspection de routine à l’intérieur d’une chambre forte souterraine, un technicien déconnectait un câble moyenne tension lorsqu’un arc électrique soudain éclatait. La source a été tracée à un connecteur à corps en T dégradé qui avait développé un suivi interne et une intrusion d’humidité au fil du temps. L’arc électrique a causé de graves brûlures aux mains et aux bras du technicien, mettant en évidence les dangers cachés posés par les composants vieillissants dans les environnements électriques confinés. En réponse, la société a lancé une initiative de sécurité pour mieux comprendre les signes avant-coureurs de défaillance de l’équipement. Leur objectif était de déterminer si la technologie d’imagerie acoustique pouvait détecter l’activité de décharge partielle et d’autres indicateurs de détérioration avant qu’ils ne s’aggravent en risques pour la sécurité.

Les méthodes traditionnelles offrent une visibilité limitée sur les défauts cachés

L’entrée de chambre forte de routine comprend généralement :

  • Inspection visuelle : recherche de dommages visibles, de fumée ou de signes de détresse
  • Tests atmosphériques – S’assurer qu’aucun gaz dangereux n’est présent
  • Ventilation – Préparation de l’espace pour un accès sécurisé
  • Isolation de l’équipement – Si possible, mettre les systèmes hors tension
  • Entrée et réparations – Les techniciens entrent pour effectuer la maintenance

Bien que l’imagerie thermique puisse parfois être utilisée à distance par des drones ou des bâtonnets chauds, ce n’est pas une pratique courante et ne parvient souvent pas à identifier l’ionisation électrique précoce qui se produit avant l’accumulation de chaleur.

L’imagerie acoustique avancée détecte les problèmes avant qu’ils ne deviennent dangereux

Le Flir Si2-PD offre une solution révolutionnaire pour les inspections électriques souterraines. Sa technologie d’imagerie acoustique intuitive détecte les décharges partielles précoces et simplifie les données en résultats clairs et visuels, tandis que l’analyse intégrée identifie automatiquement les types de défauts et leur gravité. Ensemble, ces fonctionnalités fournissent des informations de sécurité exploitables, permettant aux opérateurs de prendre des décisions rapides et sûres avant d’entrer dans des chambres fortes sous tension.

une caméra d’imagerie acoustique pd si2 inspectant une série de disjoncteurs

La Si2-PD affiche les décharges partielles en temps réel, avec une analyse de la gravité sur l’appareil fournissant une aide à la décision immédiate.

Principaux avantages :

L’imagerie acoustique avec le Si2-PD offre plusieurs avantages en termes de sécurité et de fonctionnement :

  • Détection précoce des défauts – Identifie l’ionisation électrique avant l’accumulation de chaleur
  • Inspection à distance sans contact – Permet une détection sûre des zones sous tension extérieures
  • Performances exceptionnelles – La sensibilité élevée du microphone capture les signaux de décharge subtils
  • Facilité d’utilisation – Conçu pour les techniciens de terrain, réduisant la dépendance à l’analyse de niveau expert

Décharge partielle détectée sur un connecteur à corps en T avec le Flir Si2-PD.

Décharge partielle détectée sur un connecteur à corps en T avec le Flir Si2-PD.

Un outil éprouvé pour prévenir les incidents d’arc électrique

L’équipe d’ingénierie de l’entreprise de services publics a conclu que le Flir Si2-PD est un outil efficace pour prévenir l’exposition des techniciens aux risques potentiels d’arc électrique. Les performances acoustiques avancées et l’interface intuitive de la Si2 permettent des inspections plus rapides et plus sûres, ce qui soutient l’objectif de l’entreprise de zéro blessure dans les opérations sur le terrain.

Back to top