Comment localiser rapidement une décharge partielle (DP) à l’aide d’une caméra de détection de fuites par ultrasons

L’ENJEU DU CLIENT

Depuis de nombreuses années, les entreprises de services publics effectuent des mesures de décharge partielle (DP) sur des équipements électriques à haute tension. La DP est un indicateur de détérioration de l’isolation qui peut entraîner des pannes d’équipement ou même pire, un incident catastrophique. Avec les solutions à ultrasons traditionnelles, les systèmes peuvent être volumineux et encombrants et les rapports d’inspection doivent généralement être analysés par un ingénieur acoustique. De ce fait, les inspections peuvent devenir moins fréquentes, laissant les équipements tels que les moteurs, les générateurs, les appareillages de commutation et les transformateurs vulnérables aux problèmes liés aux DP.

CONTINUER À LIRE CI-DESSOUS OU TÉLÉCHARGER LE PDF

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Substation_morevibrant_1.jpg

La Si124 permet d’accélérer les inspections en analysant de vastes zones à une distance sûre

SOLUTION SÉLECTIONNÉE

L’imagerie acoustique, ou la capacité de voir les sources ultrasonores, s’est révélée être une méthode efficace pour les services publics qui veulent localiser les fuites d’air comprimé ou la présence de décharges partielles. Elle permet aux professionnels de réaliser des opérations de maintenance prédictive plus fréquentes, afin d’identifier les premiers signes d’une défaillance électrique imminente, pouvant entraîner un arrêt critique de la production. La caméra d’imagerie acoustique industrielle FLIR Si124 détecte, affiche et enregistre les ondes ultrasonores en produisant une image acoustique précise. L’image acoustique est superposée en temps réel sur l’image de la caméra numérique, tout ceci à l’aide d’une caméra ergonomique, facile à utiliser d’une seule main, et dont le poids dépasse à peine 980 grammes.

Si124-Acstc-04.jpg

Localisez rapidement et en toute sécurité une décharge partielle dans un système électrique à haute tension

LES RÉSULTATS

Avec la FLIR Si124, les professionnels peuvent détecter les problèmes en toute sécurité à une distance allant jusqu’à 100 mètres et analyser les schémas de décharge. La caméra classe trois types de décharge partielle, notamment les décharges de surface, les décharges flottantes ou encore les décharges dans l’air. Connaître le type et la gravité de la décharge permet aux utilisateurs de hiérarchiser les réparations.

Les captures d’images sont rapidement téléchargées via Wi-Fi vers le service cloud FLIR Acoustic Camera Viewer pour permettre à l’utilisateur d’effectuer une analyse approfondie des schémas de DP générés par le système. Les utilisateurs peuvent ensuite créer des rapports et les partager facilement avec leurs collègues.

Si124-Acstc-09.jpg

Le système fournit rapidement la classification du type de DP et le schéma de DP pour une analyse plus approfondie.

La Si124 permet aux clients d’effectuer des inspections plus fréquentes, permettant ainsi aux services publics d’assurer la distribution continue de l’électricité.

Pour plus d’informations sur la FLIR Si124, ou pour planifier une démonstration de produit, veuillez consulter le site : www.FLIR.com/si124

Articles connexes

Notions fondamentales

Visualisation du son avec la FLIR Si124 : une caméra de détection des fuites par ultrasons

Read more
Note technique

7 choses à considérer avant de choisir un système d’imagerie acoustique

Read more
Étude de cas

FLIR pour la surveillance des sous-stations

Read more
Back to top