Rationalisez la gestion des caméras acoustiques et des utilisateurs avec la fonctionnalité Organisation

Lorsqu’il s’agit de gérer les appareils et l’accès des utilisateurs, l’efficacité et la sécurité des données sont primordiales. Accédez à la fonctionnalité Organisation disponible dans FLIR Acoustic Camera Viewer, conçue pour rationaliser la gestion des caméras et des utilisateurs au sein des organisations.

Efficacité basée sur le cloud en fonction des besoins du client

La fonctionnalité Organisation est une solution conviviale qui simplifie la tâche de suivi des rapports effectués dans des emplacements distincts, tels que les usines et les unités de production, par différentes caméras et différents utilisateurs.

L’un de ses principaux avantages est la possibilité de partager de manière transparente non seulement l’accès aux appareils, mais également les informations des caméras, telles que les instantanés et les rapports, au sein des groupes attribués en fonction de divers critères tels que les régions, les départements, les unités commerciales ou même la structure de maintenance. La beauté réside dans sa simplicité : toutes les tâches de gestion sont centralisées et exécutées entièrement dans Acoustic Camera Viewer, éliminant ainsi le besoin d’un appariement manuel laborieux ou d’un accès physique aux appareils, et fournissant un outil centralisé et clair pour surveiller l’inspection effectuée dans différents locaux de production et leurs résultats.

La fonctionnalité Organisation a été développée pour aider à utiliser des caméras acoustiques sur tous les sites et éliminer la nécessité de réappairer les appareils à chaque fois. Cette fonctionnalité facilite également l’utilisation efficace des données collectées par une caméra acoustique dans toute une organisation, permettant des activités telles que le partage de rapports et le suivi des coûts estimés dans différentes installations.

Organisation-fonctionnalité.png

Exemple de hiérarchie d’organisation créée dans FLIR Acoustic Viewer

Principaux avantages de la fonctionnalité Organisation

Parmi les principaux avantages de la fonctionnalité Organisation figure la gestion simplifiée et rapide des inspections, des caméras et des utilisateurs. Au lieu de naviguer dans des procédures d’accès complexes, la fonctionnalité Organisation rationalise l’accès aux caméras et aux images, garantissant aux utilisateurs la possibilité de récupérer sans effort les données dont ils ont besoin. En fournissant un accès en groupe géré à distance dans le cloud, la fonctionnalité Organisation réduit considérablement le temps passé sur les processus manuels, améliorant ainsi la commodité et l’efficacité opérationnelle. La sécurité des données est également améliorée grâce à la suppression des méthodes d’authentification traditionnelles, telles que le partage des noms d’utilisateur et des mots de passe.

Cette fonctionnalité fournit également un aperçu complet de toutes les caméras et de tous les utilisateurs au sein de l’organisation. Cela facilite une meilleure prise de décision et favorise la transparence en permettant le suivi du temps nécessaire pour réparer les fuites identifiées. Par conséquent, des critères économiques pour la résolution des fuites et la création de rapports peuvent être établis. À un niveau individuel, l’accès basé sur un groupe aide à se concentrer sur les informations pertinentes, améliorant ainsi la capacité des utilisateurs finaux à trier efficacement les données et à faire des choix éclairés. La mise en œuvre de la fonctionnalité Organisation est rapide et simple à tous les niveaux d’utilisateurs, garantissant une expérience d’intégration transparente.

Cliquez ici pour accéder à FLIR Acoustic Viewer et essayez vous-même la fonctionnalité Organisation.

Vous envisagez d'acheter une caméra acoustique FLIR ? Cliquez ici pour voir ce que l'imagerie acoustique peut offrir à votre entreprise.

Back to top