Aperçu avant l'inflammation : Combattre la combustion à la source pour l’usine de recyclage et de production d’énergie du Royaume-Uni


Une installation leader de gestion de l'énergie provenant des déchets en Irlande du Nord (FCG) utilise la thermographie FLIR pour protéger les actifs et prévenir les incendies, parfois avant même qu'ils ne puissent s'enflammer.
Produisant suffisamment d’énergie pour plus de 21 000 foyers et récupérant de l’énergie à partir des déchets créés par plus de 155 000 foyers d’Irlande du Nord, l’installation de 107 millions £ représente un investissement considérable pour l’infrastructure de gestion des ressources de la région, mais que se passerait-il si tout cela partait en fumée ?
Il s’agit d’une préoccupation aiguë. Avec des matières dégradantes, des produits potentiellement inflammables et des déchets chimiques sur site, les sites de gestion des déchets sont particulièrement sujets aux incendies. Compte tenu de l’échelle des déchets, un petit incendie peut rapidement devenir une préoccupation majeure, qui peut coûter des millions à corriger.

FLIR a travaillé main dans la main avec les intégrateurs de sites et de vision Bytronic Vision Intelligence pour mettre en œuvre un système de sécurité incendie entièrement automatisé.
Le système associe des caméras FLIR haute résolution, un logiciel de surveillance de la localisation et de puissants canons à eau automatisés, ce qui lui permet d’éteindre facilement les incendies, parfois avant qu’ils ne commencent. Mode de fonctionnement
À l’aide d’une caméra thermique FLIR A300, Bytronic a travaillé avec le logiciel FLIR qui effectue des mesures thermiques précises en temps réel et identifie les zones qui chauffent et sont susceptibles de brûler de manière imminente.
Une fois qu’un seuil de température prédéfini a été dépassé, les canons à eau oscillants sont activés.
Une fois que l’incendie a été éteint et que la température a refroidi, les canons à eau s’arrêtent automatiquement, ce qui garantit qu’aucun excès d’eau n’est gaspillé, car le système n’utilise que ce qui est nécessaire pour écraser le feu.
En utilisant le système automatisé FLIR, l’installation basée au Royaume-Uni évite les inconvénients de la main-d’œuvre et du temps de fonctionnement lors d’une inspection manuelle.
Dirigé par la thermographie FLIR, le système de prévention des incendies est réactif, fiable et efficace. Contrairement aux solutions anti-incendie traditionnelles, il n’est pas nécessaire de déclencher une alerte avant qu’une réponse puisse être déployée ; au lieu de cela, la thermographie adéquate peut voir les températures augmenter avant qu’un opérateur ou une inspection manuelle ne puisse le faire.
Plutôt que d’être déclenché par la fumée, ce système peut voir à travers, en prenant des mesures thermiques précises, quel que soit l’obstacle qui peut obscurcir la vue d’un opérateur manuel ou même de l’objectif.
L'énergie du site de déchets bénéficie désormais de moins de gaspillage d'eau, de moins de pollution environnementale et d'une réduction mesurable des biens perdus en raison des dommages causés par les incendies par rapport aux systèmes de sécurité incendie conventionnels, le tout grâce à la technologie FLIR qui sous-tend ce kit puissant.