Inspection des plafonds climatiques à l'aide de caméras thermiques

Nombre d'entreprises et de bureaux développent des méthodes de travail nouvelles à la fois souples et efficaces. Il est notamment très important de disposer d'un environnement intérieur de qualité. Les architectes répondent à cette attente à l'aide de plafonds rapidement adaptables. De ce point de vue, les plafonds climatiques offrent une liberté de choix incomparable et de surprenantes applications tant au niveau du style, de l'apparence et de la taille que de la fonction et des performances.

Les plafonds climatiques s'intègrent également parfaitement aux blocs opératoires et aux unités de soins intensifs dans les hôpitaux, où la régulation de l’environnement intérieur revêt une extrême importance. Récemment, Inteco B.V., un spécialiste de la conception et de la mise en œuvre de plafonds climatiques et d'unités à induction de plafonds pour la construction de bâtiments utilitaires, a installé environ 1200 m² de plafonds climatiques dans un nouveau bâtiment bientôt mis en service pour le Bernhoven Hospital d'Uden aux Pays-Bas. Pour s'assurer du bon fonctionnement et de l'installation correcte des plafonds climatiques, le client d'Inteco B.V. a passé contrat avec la société Thermografisch & Adviesbureau Uden pour qu'elle inspecte les installations en tant que partie indépendante.

Plafonds climatiques

Le plafond climatique installé dans le Bernhoven Hospital est le système MeandRo développé par Inteco. Le système MeandRo est un plafond rayonnant servant à refroidir et chauffer, qui utilise le passage de l'eau à la fois chaude et froide, et se compose de panneaux plafonniers perforés en tôle d'acier assemblés en sandwich et équipés en usine d'un élément MeandRo. Cet élément se compose d'un tube de cuivre sinueux de 8 x 0,5 mm soudé sur toute sa longueur à un conducteur thermique. Il est doté d'une structure très ouverte couvrant les dimensions intérieures du panneau et s'intègre à tout type d'agencement. Les éléments MeandRo sont reliés entre eux à l'aide de connecteurs rapides. Ce sont à ces endroits précis que des erreurs peuvent se produire durant l'installation. Cependant, une inspection experte menée après la livraison permet d'effectuer une correction simple et rapide de ces erreurs.

Inspection avec une caméra thermique

Si les éléments d'un plafond climatisé sont incorrectement connectés entre eux, il devient impossible d'obtenir l’environnement climatique souhaité. Un approvisionnement insuffisant en eau chaude ou froide peut aussi poser problème durant l'installation et entraîner un fonctionnement incorrect du plafond. Pour éviter que le système ne rencontre des problèmes après sa mise en service, ces imperfections peuvent être rapidement détectées

Lors de ce type d'inspection, Bas Coolen, du Thermografisch & Adviesbureau Uden, utilise une caméra thermique FLIR T440bx. « Les images thermiques montrent clairement si l'installation d'un système est correcte ou pas », explique M. Coolen. « Les différences de température dans le plafond peuvent être rapidement identifiées à l'aide d'une caméra thermique. De plus, la nouvelle fonction MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging, imagerie dynamique multi-spectrale) de la FLIR T440bx vous permet de facilement vous orienter et de voir avec précision les éléments inspectés ».

MSX

Cette fonctionnalité garantit une meilleure texture de l'image thermique, et fournit dès lors une image thermique extrêmement détaillée. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, un plus grand nombre d'écarts peut être détecté, les analyses effectuées sont plus précises et l'obtention de conclusions est instantanée.

Inspections rapides

Présente depuis plus de 16 ans dans le domaine des inspections basées sur l'imagerie thermique, la société Thermografisch & Adviesbureau Uden a suivi de près l'évolution des caméras thermiques. « Nous continuons d'utiliser les caméras thermiques FLIR d'il y a quelques années, mais nous sommes réellement satisfaits des nouveaux modèles et de leurs fonctions innovantes », déclare Ralf Grispen, responsable commercial chez Thermografisch & Adviesbureau Uden. « Par exemple, la compatibilité de la FLIR T440bx avec les smartphones et les tablettes facilite grandement l'affichage ou le partage immédiat des images thermiques durant une inspection avec un client ou un installateur. La qualité des images de la FLIR T440bx, d'une résolution de 320 x 240 pixels, permet de clairement voir les écarts thermiques. »

Comparaison entre une caméra thermique et un pyromètre

« Nous voyons souvent des installateurs de plafonds climatisés effectuer eux-mêmes les inspections, généralement à l'aide d'un pyromètre », ajoute M. Coolen. « L'utilisation d'un pyromètre n'a rien de mal en soi, mais il s'agit d'une méthode fastidieuse, car le pyromètre ne fournit qu'un seul point de mesure. De plus, il n'effectue aucun enregistrement visuel de la mesure. Par contraste avec une caméra thermique, une zone importante de la surface du plafond climatique peut être inspectée en très peu de temps. Les images obtenues parlent d'elles-mêmes : elles montrent clairement si le plafond climatique fonctionne ou pas. »

Caméra thermique FLIR T440bx

La caméra thermique extrêmement ergonomique FLIR T440bx a été développée pour les utilisateurs exigeant des performances élevées à un prix abordable. La série FLIR T400bx associe une ergonomie parfaite à des images de haute qualité d'une résolution de 320 x 240 pixels. Elle est équipée d'une unité optique inclinable qui permet de réaliser des images sous tous les angles, tout en bénéficiant d'une position de travail confortable. Dans le secteur du bâtiment en particulier, la FLIR T440bx dispose d'un compas intégré. L'inspecteur peut ainsi noter la direction dans laquelle il regarde et celle dans laquelle un mur est orienté. Ceci peut être important lors des inspections effectuées dans les bâtiments. La direction de visée de la caméra est automatiquement ajoutée à chaque image.

Les objets intéressants, tant sur l'image thermique que visuelle, peuvent être annotés en réalisant des croquis directement sur l'écran tactile de la FLIR T440bx. Avec la FLIR T440bx, il est possible de réaliser un « rapport direct » de l'inspection (englobant les marques ou les commentaires). Un bouton programmable donne accès aux fonctions préférées.

« La technologie de l'imagerie thermique a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications différentes », déclare M. Coolen. « L'utilisation des caméras thermiques pour l'inspection des plafonds climatiques garantit l'identification rapide et claire de toute anomalie ainsi que sa prompte résolution. Ceci évite que des problèmes ne surviennent à l'hôpital après la mise en service et provoquent un retard, voire un arrêt des activités, ce qui pourrait générer des frais imprévus et indésirables. »

Back to top