Les caméras infrarouges FLIR contribuent à la prévention des incendies dans les installations d'incinération de déchets

Les caméras FLIR A315/A615 associées au logiciel intelligent Waste Bunker Monitor constituent une solution efficace de surveillance des déchets.

La gestion des déchets est un secteur clé dans la plupart des pays industrialisés du monde entier. Elle traverse actuellement une phase de modernisation importante, avec notamment une valorisation accrue de l'énergie des déchets. Tout le cycle, du stockage des déchets en passant par le tri et le recyclage jusqu'à la transformation effective en électricité, présente un risque élevé d'incendie ou d'embrasement spontané, ce qui peut s'avérer dangereux aussi bien pour le personnel que pour l'environnement. Pour contrer cela, l'entreprise tchèque Workswell a développé une solution d'imagerie thermique complète appelée Waste Bunker Monitor. Elle a été conçue pour effectuer l'inspection continue des déchets solides. Dans le cadre de la conception de cette solution, Workswell fait appel aux caméras thermiques de FLIR Systems.

 

Worskwell s.r.o. est un cabinet d'investissement et de développement technologique opérant sur les marchés d'Europe centrale. Le siège de l'entreprise est situé à Prague, en République Tchèque. Parmi ses principales activités figure la fourniture de solutions dans le domaine des mesures thermiques sans contact dans de nombreux secteurs industriels. Les clients de l'entreprise sont des verreries, des fonderies, des usines de ciment, des incinérateurs de déchets municipaux, des centrales thermiques etc.

 

Gestion des déchets

La quantité de déchets dans le monde ne cesse de croître. La République Tchèque produit à elle seule entre 3,5 et 5,5 millions de tonnes de déchets ménagers par an.

 

Actuellement, 75 % des déchets ménagers de République Tchèque sont stockés dans des décharges. Environ 400 000 tonnes de ces déchets sont traités thermiquement dans des incinérateurs communaux à Prague, Brno et Liberec, ce qui représente une production de chaleur d'environ 2,3 millions de Gigajoules et une production d'électricité brute d'environ 18 000 mégawatts-heures. Le traitement thermique des déchets a pour avantage, outre le gain énergétique, de considérablement réduire le volume de déchets (environ 10 ou 15 % du poids d'origine). Pour de nombreux types de déchet, le traitement thermique est pratiquement la seule méthode appropriée d'élimination.

L'incinérateur du district de Malešice à Prague est en activité depuis 1998. L'usine, dont le nom complet est ZEVO Malešice (équipement de valorisation énergétique), gère la transformation des déchets en énergie thermique et électrique. L'énergie acquise est utilisée pour chauffer l'eau domestique et les bâtiments résidentiels.

 

Les incendies générés par les déchets constituent une menace véritable dans les usines d'incinération de déchets, et ceci vaut également pour le site de ZEVO Malešice. Les causes les plus fréquentes des incendies dans les usines d'incinération de déchets sont la combustion chimique spontanée des déchets et des particules chaudes émises par les véhicules collectant les déchets ménagers. La concentration accrue de méthane, laquelle est générée par les déchets durant le processus de décomposition, contribue au risque d'incendie ou d'explosion dévastatrice. Afin de réduire le risque d'incendie, l'usine ZEVO Malešice a décidé d'investir dans le système Waste Bunker Monitor de Workswell. L'objectif principal du système est de contrôler le stockage des déchets de l'usine pour les feux naissants.

 

Les déchets de l'usine de ZEVO Malešice sont transférés dans un réservoir de stockage. Ce réservoir est utilisé pour l'homogénéisation des matériaux et pour garantir une réserve suffisante de déchets, afin que l'usine puisse fonctionner en continu, 24/24 h et 7/7 j. Dans ce cas, Workswell a opté pour deux caméras FLIR A615 dotées d'une résolution de 640 x 480 pixels et d'un objectif de 80º. Ces caméras contrôlent le réservoir de stockage à la recherche de points chauds indiquant de potentiels départs de feux.

 

Le système Waste Bunker Monitor de Workswell associe la technologie de mesure sans contact de FLIR Systems à un logiciel propriétaire qui présente aux exploitants de l'usine les zones critiques présentant un risque accru d'incendie.

« L'ensemble du système est évolutif et peut se composer de plusieurs caméras thermiques dotées d'une résolution spatiale élevée et d'une sensibilité thermique supérieure à 0,05 ºC », commente Jan Kovář, Directeur général de Workswell. « Nous avons constaté que les caméras FLIR A315 ou FLIR A615 sont les plus adaptées à notre système. Nous déterminons toujours le nombre de caméras, leur résolution et le champ de vision visuel en fonction du plus faible écart thermique détectable ».

 

Surveillance de la salle de commande

La zone surveillée est divisée en zones dans lesquelles les valeurs thermiques sont évaluées plusieurs fois par seconde. Par conséquent, le système automatique signale aux grutiers toute zone présentant une augmentation de sa température de surface.

 
Le système d'imagerie thermique est piloté par un logiciel de contrôle et de visualisation qui affiche les images provenant des caméras thermiques FLIR, ainsi que d'autres informations sur les températures. Le logiciel émet également des alertes à destination de l'opérateur  lorsque la température dépasse une certaine valeur dans la zone contrôlée. Le logiciel de visualisation est utilisé sur les stations des opérateurs situées dans la salle de commande, afin que ces derniers disposent à tout moment de toutes les informations disponibles. Lorsqu'une alarme retentit, les opérateurs sont également informés par une alerte audio. Outre l'image thermique, le logiciel présente aux opérateurs une carte de la zone divisée en secteurs. Les opérateurs peuvent ainsi plus facilement repérer les endroits où des dépassements thermiques surviennent.  Les courbes de température à long terme dans chaque secteur sont également affichées dans des tableaux synoptiques.

« Par chance, nous n'avons pas encore constaté de feu dans l'usine de ZEVO Malešice », déclare Jan Kovář de Workswell. « Cependant, nous sommes très confiants dans le fait que le système et les caméras thermiques de FLIR effectueront un bon travail. Nous avons effectué plusieurs tests avant le déploiement actuel du système et les résultats ont dépassé nos attentes. De plus, les caméras thermiques sont extrêmement abordables. Elles contribuent ainsi au bon déroulement général du système Waste Bunker Monitor.  

Back to top