De la chaleur au danger : Pourquoi les fours à forêt et les sécheurs de biomasse ont besoin de systèmes de détection précoce des incendies


Ce n’est un secret pour personne que la fabrication de produits forestiers dépend des fours et des sèche-linge pour préparer le bois au marché.
Ces processus critiques éliminent l’humidité, stabilisent le bois et améliorent la qualité des produits pour optimiser vos actifs avant l’expédition, mais la nature même des fours et des sèche-linge crée également l’un des environnements les plus exposés aux incendies dans le secteur forestier.
Des données récentes révèlent à quel point les risques d’incendie dans les installations forestières sont devenus coûteux. L’année dernière, les États-Unis ont connu plus de 38 000 incendies dans des installations industrielles ou de fabrication. Selon les consultants mondiaux en risque TÜV SÜD, cela a causé environ 1,2 milliard de dollars de dommages, avec un pourcentage important provenant des processus de fabrication impliquant une chaleur élevée, comme le séchage et les opérations de four.
De par leur nature même, les incendies qui proviennent des fours et des séchoirs sont souvent subsumés dans des statistiques plus larges sur les incendies forestiers, ce qui masque le rôle des processus industriels dans le risque global. Cependant, nous pouvons en déduire une partie de l’échelle de ce danger dû à la chaleur.
Un résumé récent de la NFPA indique que de 2017 à 2021, les pompiers américains ont répondu à une moyenne de 36 784 incendies par an dans les installations industrielles ou de fabrication, ce qui a entraîné plus de 1,5 milliard USD de dommages directs aux biens chaque année. La plupart de ces incendies proviennent du traitement du bois, y compris des zones avec des fours, des séchoirs et une exposition à la poussière combustible.
En 2023, les pompiers américains ont répondu à environ 110 000 incendies de bâtiments non résidentiels, entraînant des dommages matériels de 3,16 milliards USD ; un chiffre qui comprend les incendies dans les installations de fabrication et les sites de traitement du bois où des risques sont présents dans les fours et les séchoirs.
De toute évidence, la nature des fours et des séchoirs peut amplifier les risques d’incendie innés sur ces sites. Elles exposent le bois à des températures élevées et soutenues, tandis que la présence de poussières combustibles fines, d’accumulation de résine et d’humidité élevée crée une véritable boîte d’enrobage prête à se déclencher dès la plus petite étincelle. Même un point chaud mineur peut rapidement se transformer en incendie à grande échelle, entraînant des pertes d'inventaire dévastatrices, des arrêts de production et des réparations coûteuses.
Les méthodes de surveillance traditionnelles, telles que les inspections périodiques et manuelles et les contrôles de température ponctuels, ne sont tout simplement pas efficaces dans de tels environnements à enjeux élevés. Ils peuvent facilement passer à côté de signes d’avertissement précoce subtils, ce qui permet à des points chauds internes de se développer sans être remarqués derrière les murs des fours ou dans les conduites, où les niveaux élevés d’humidité et d’oxygène varient énormément. Ces poches dissimulées peuvent couler pendant des heures ou des jours, si elles sont laissées sans interruption, avant de s’enflammer.
La technologie de détection précoce des incendies (EFD) de FLIR fournit une surveillance thermique continue sans contact conçue spécifiquement pour ces environnements difficiles. Les caméras thermiques robustes et haute résolution de FLIR détectent les anomalies thermiques avant qu'elles n'atteignent des niveaux dangereux, bien avant l'apparition de fumée ou de flamme.
Les principaux dispositifs de détection précoce des incendies dans les fours et les séchoirs de biomasse comprennent :

Capteur intelligent avancé FLIR A700f
Conçue pour les zones de chaleur industrielle extrêmes, cette caméra fournit une imagerie thermique continue avec des alarmes programmables qui peuvent s’intégrer aux systèmes SCADA ou d’extinction d’incendie existants.
Polyvalentes et compactes, ces caméras sont parfaites pour une installation à l’intérieur des armoires des sécheurs ou à proximité des points de transfert du convoyeur où le risque d’inflammation est élevé.
Associant l'imagerie thermique et visible, il offre une cartographie thermique en temps réel et une vérification visuelle, réduisant ainsi les fausses alarmes causées par la vapeur ou la poussière.

Une caméra fixe robuste et multispectrale conçue pour les environnements extérieurs difficiles comme la foresterie, combinant l’imagerie thermique et visible 4K pour détecter les risques d’incendie rapidement, vérifier instantanément les points chauds via VMS et réduire les fausses alarmes des gaz d’échappement des véhicules, ce qui la rend idéale pour une détection continue et fiable des incendies dans les zones distantes à haut risque.

Dans les installations de préparation de la biomasse et de traitement des déchets, les systèmes d'imagerie thermique de FLIR ont permis de détecter les points chauds cachés avant l'inflammation complète, évitant ainsi des pertes importantes à grande échelle.
Par exemple, le système de surveillance des déchets de TAV Ludwigslust n’a connu aucun incendie grave après avoir déployé un système EFD complet de FLIR. Cela se compare à un précédent incident d'incendie coûteux en 2014 qui a nécessité une intervention de lutte anti-incendie externe et, de l'avis de l'entreprise, aurait pu coûter jusqu'à 5 millions d'euros en pertes.
De même, dans les environnements de production de bois, les systèmes FLIR intégrés via Viper Imaging surveillent en permanence les anomalies de température, ce qui donne aux opérateurs le temps nécessaire pour ventiler, nettoyer ou arrêter avant que l’incendie ne se produise.
Bien sûr, au-delà de la protection des actifs physiques, la détection précoce des incendies aide les usines à respecter des réglementations d’assurance et de sécurité de plus en plus strictes. Elle soutient les objectifs de foresterie durable en minimisant les dommages environnementaux causés par les incendies accidentels.
Les caméras FLIR EFD sont conçues pour les conditions exigeantes des fours et des sèche-linge. Ils peuvent résister à la poussière, à l’humidité et aux températures extrêmes tout en fournissant des données thermiques cohérentes et de haute fidélité. Il est important de noter que les analyses intégrées réduisent les alarmes intempestives, en concentrant l’attention sur les menaces réelles et en libérant les opérateurs pour qu’ils se concentrent sur la production.
Chaque minute compte lorsque le risque d’incendie augmente à l’intérieur d’un four de biomasse ou d’un sèche-linge. Même le plus petit allumage peut rapidement engloutir une installation, entraînant des jours ou des semaines d’arrêt, car les équipes ont du mal à contenir le feu et ses dommages ultérieurs. Le coût de la perte de production, de l’intervention d’urgence, du remplacement des équipements et du nettoyage de l’environnement peut facilement atteindre des millions, comme en témoigne le TAV Ludwigslust.
La détection thermique précoce des incendies offre un avertissement le plus précoce possible, permettant aux opérateurs d’agir de manière décisive et de protéger leur entreprise.
Dans un secteur où la chaleur est essentielle, mais où le feu est l'ennemi, les solutions de détection précoce des incendies de FLIR fournissent aux opérateurs oculaires attentifs et aux propriétaires de sites une assurance complète. N'attendez pas qu'une catastrophe se déclenche dans votre four ; protégez vos sèche-linge dès maintenant.
Remplissez le formulaire pour contacter un expert de la détection précoce des incendies FLIR dès aujourd'hui et explorer des solutions sur mesure qui permettent à vos opérations forestières de fonctionner en toute sécurité et en douceur.