Les stocks de charbon, sous forme de grands amoncellements, présentent un risque d'incendie spontané. Comme toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Une caméra thermique FLIR Systems permet d’assurer la sécurité de la Nástup Mines Cooperation à Tusimice, en République Tchèque. Le système constitue une solution économique qui garantit la surveillance continue et distante des températures dans les amoncellements de charbon.
Le stockage en vrac de tout type de matériau combustible comporte un risque d'incendie dans de nombreux espaces de stockage, comme les fosses à déchets, les tas de bois ou de papier, ainsi que les aires de stockage de ciment et de charbon. La combustion spontanée commence généralement dans les couches inférieures d'un stock, suite à une augmentation de la température du matériau. En effectuant une surveillance continue des couches de surface, les points chauds peuvent être détectés précocement et des mesures peuvent être prises pour empêcher les incendies de se déclarer.
Surveillance infrarouge de la température entièrement automatisée
La solution fournie par l'intégrateur ENELEX (www.enelex.cz) de FLIR Systems sur l'aire d'homogénéisation et de stockage de Nástup Mines Cooperation à Tusimice en République Tchèque en est un bon exemple. Pour ce site, ENELEX a fourni une caméra thermique de FLIR Systems pour effectuer la surveillance continue et totalement automatisée de l'amoncellement de charbon. En raison des vastes dimensions de l'aire de stockage, l'utilisation d'une caméra thermique portable n'est pas une solution pratique pour cette tâche essentielle. Seul un système entièrement automatisé est en mesure d'assurer la surveillance permanente des centaines de milliers de tonnes de charbon stockées sur ce site, sur une superficie d'environ 800 x 200 mètres.
Une vaste expérience de la surveillance thermique continue
Les caméras thermiques FLIR Systems ont été sélectionnées en raison de la vaste expérience dont dispose cette entreprise dans un grand nombre d'applications de surveillance thermique en continu. Ces dernières vont du contrôle qualité des cartes de circuit imprimé aux systèmes conçus pour fonctionner dans les environnements industriels difficiles comme les aciéries, les chaînes de fabrication de verre, les programmes de traitement des déchets et d'autres processus industriels.
Le système s'appuie sur les caméras thermiques FLIR A310, lesquelles sont montées sur cinq mâts en acier et positionnées en des endroits stratégiques du site. Pour garantir une couverture optimale de l'ensemble de la zone, les caméras sont configurées pour générer un message d'alarme direct vers un opérateur quand les seuils de température maximum précédemment définis sont dépassés. Une alarme sonore et visuelle affichée sur un écran attirera l'attention de l'opérateur vers un démarrage éventuel d'incendie.
Le système permet un positionnement précis et une analyse détaillée de l'emplacement stratégique de sorte que le point chaud peut être éteint et un incendie évité. En raison de la superficie importante du site de stockage, les signaux de commande et de la caméra sont transmis via des câbles en fibre optique d'une longueur totale de 3 km du mât de la caméra à la salle de commande.
Contrôle des risques d'incendie sur tous les types de site
Au cours des dix dernières années, le recours aux caméras thermiques s'est intensifié pour les applications de mesure et de surveillance thermique, en plus des situations où leurs fonctions de vision nocturne sont utilisées. L'un des secteurs où ces caméras ont été mises en œuvre avec succès est celui des sites confrontés à un risque d'incendie. De cette façon, ces caméras ont permis aux entreprises de disposer de stocks de matériaux tels que le bois, le papier, le plastique et les déchets, ainsi qu'aux industries du ciment et du charbon d'améliorer la sécurité de leurs usines et de leurs sites de stockage.
Bien entendu, la sécurité ne consiste pas seulement à protéger les matériaux stockés, mais également à garantir la sécurité des employés et des autres personnes présentes dans les zones situées à proximité des sites de stockage. De plus, les risques englobent également les dommages collatéraux pouvant être causés par des incendies, et notamment la perte de biens immobiliers, les dégâts des eaux résultant de la lutte anti-incendie et de l'arrêt des chaînes de production. Au vu de tous ces risques concrets, le coût d'un système de suivi automatisé des températures basé sur des caméras thermiques représente un investissement modeste et très rentable.
La caméra thermique FLIR A310, une solution complète et économique
La caméra thermique FLIR A310 de FLIR Systems est une solution complète et économique qui est simple à mettre en œuvre dans un large éventail d'environnements. Le système est fourni avec tous les composants requis pour l'installation :
- Caméra thermique FLIR A310 avec détecteur à microbolomètre non refroidi à semi-conducteur breveté
- Boîtier d'interface d'entrée/sortie
- Un kit de développement logiciel flexible qui permet à l'opérateur de prédéfinir et de modifier la configuration des alarmes pour les zones précédemment définies dans le champ de vision de la caméra. Ces alarmes contrôlent les sorties relais et analogiques dans le boîtier d'E/S. Par exemple, une alarme relais peut être générée si la température dans les zones concernées devient inférieure ou supérieure à une valeur prédéfinie.
Comme pour tous ses produits, FLIR Systems offre une gamme complète d'objectifs, parmi lesquels des objectifs macro, grand angle et télescopiques, pour répondre aux exigences des applications spécifiques.