Les caméras thermiques contribuent à prévenir les incendies

La série A de FLIR intégrée au système PYROsmart®détecte les incendies à un stade très précoce.

Les caméras thermiques sont utilisées pour de très nombreuses applications. Du fait de leur capacité à mesurer les températures en mode sans contact, elles peuvent également facilement être utilisées pour la prévention des incendies. Tout secteur qui dispose d'un espace de stockage où des marchandises ou des matériaux sont conservés peut être exposé à une combustion spontanée des matériaux. Le stockage de bois pour les éclisses, des piles, des matériaux de recyclage pour les déchets et du charbon en sont de bons exemples. Toutes ces applications ont ceci en commun qu'il est essentiel de détecter les points chauds et d'empêcher qu'ils ne se transforment en incendie.

Système de prévention des incendies PYROsmart

Orglmeister Infrarot - Systeme est une entreprise innovante allemande qui produit et commercialise le système PYROsmart. PYROsmart est un système basé sur des caméras qui peut être utilisé pour la prévention des incendies. Les systèmes détecteront à un stade précoce les zones chaudes susceptibles de donner lieu à un incendie.

« Le système PYROsmart contient une caméra thermique et une caméra diurne », explique M. Orglmeister, Directeur général de l'entreprise. « Le cœur du système est une caméra thermique FLIR A615 . »

« Le système est capable de balayer une vaste zone. Chacune des images thermiques réalisées sont assemblées entre elles afin de créer une image panoramique. Notre système abiroVision breveté assemble chaque image thermique de façon à obtenir une image de grande taille qui est actualisée en permanence. En associant toutes les images de 640 x 480 pixels qui ont été créées par la FLIR A615, nous pouvons créer une large image thermique pouvant atteindre une résolution de 9600 x 9600 pixels. Le système PYROsmart peut être pressurisé de manière à pouvoir également être utilisé dans les environnements extrêmement chauds et poussiéreux. »

PYROsmart s'installe facilement et en tout lieu. Le système dispose d'une connexion réseau IP et d'une sortie d'alarme. Hormis cela, la seule exigence requise est une connexion 24 V. L'ensemble du système est également extrêmement simple à contrôler grâce à l'interface d'un écran tactile.

Détection des incendies

« Grâce à ses capacités de mesure thermique, la FLIR A615 est un instrument idéal à intégrer dans notre système PYROsmart », poursuit M. Orglmeister. « Elle peut facilement détecter les points chauds qui sont les signes avant-coureurs d'un risque d'incendie. L'utilisateur peut facilement configurer diverses règles dans le système PYROsmart. Si l'une de ces règles est enfreinte, une alarme se déclenche automatiquement. »

Selon le secteur où le système PYROsmart est utilisé, ces règles peuvent varier. La règle la plus simple est la suivante : si le système détecte une température supérieure à une certaine valeur définie par l'utilisateur, une alarme se déclenche. Dans d'autres cas, par exemple dans une usine d'incinération des déchets, les règles peuvent être définies comme suit : si aucun nouveau déchet n'est ajouté, le système surveille une éventuelle hausse de la température.

« Cependant, cette règle est inutile dans une usine de recyclage des déchets. Dans une telle usine, des déchets sont ajoutés et continuellement mélangés par des chargeuses sur pneus. Les tuyaux d'échappement de ces chargeuses ne peuvent pas être considérés comme des points chauds, de même que leur présence sur l'image ne peut être interprétée comme une hausse de la température. »

PYROsmart peut faire la différence entre les gaz d'échappement chauds d'une chargeuse sur pneus et la naissance d'un incendie grâce à des algorithmes intelligents.

Création d'un système en « boucle fermée »

« C'est une chose de pouvoir détecter un point chaud susceptible d'occasionner un incendie. C'en est une autre d'éviter qu'il ne se transforme en incendie », affirme M. Orglmeister. « Il n'est pas toujours si simple d'envoyer quelqu'un refroidir la zone concernée avec une lance à incendie. Par conséquent, de nombreux utilisateurs et également des compagnies d'assurance nous ont demandé de créer un système capable non seulement de détecter les points chauds, mais aussi de les refroidir instantanément. »

« Pour ce faire, nous avons connecté le PYROsmart à un système de lutte anti-incendie », ajoute-t-il. Le système PYROsmart effectue un relevé des « coordonnées xyz ». Ces coordonnées peuvent être envoyées à un système de lutte anti-incendie. En d'autres termes, les étapes suivantes peuvent être identifiées :

  • L'une des règles définies dans le système PYROsmart est enfreinte et une alarme est déclenchée
  • Le système PYROsmart relève les « coordonnées xyz » du point chaud et les envoie au système de lutte anti-incendie
  • Le système de lutte anti-incendie se dirige vers le point chaud et commence à l'asperger d'eau de façon à le refroidir et à écarter le danger d'incendie.

De plus, le jet d'eau froide est automatiquement suivi par le système PYROsmart jusqu'à l'endroit exact où se trouve le point chaud. Cette procédure est brevetée par Orglmeister Infrarot - Systeme. 

« Le système de lutte anti-incendie peut également être dirigé manuellement avec un joystick. Ceci est nécessaire afin que les pompiers puissent reprendre la main sur le système. En cas d'incendie, les pompiers ne disposent pas seulement du système de lutte anti-incendie pour les aider à éteindre le feu », explique M. Orglmeister. « Les caméras thermiques comme la FLIR A615 permettent également de voir à travers la fumée. En d'autres termes, le système PYROsmart aidera les pompiers à voir où se trouve l'incendie et où projeter de l'eau à travers la fumée. »  

Un large éventail d’applications

Selon M. Orglmeister, le système PYROsmart est utile pour un large éventail d'applications. « Nous avons installé différents systèmes dans des fosses à déchets et dans des usines d'incinération des déchets. Il est également utilisé sur divers sites de production de coke. Durant le processus de production de coke, le charbon est chauffé. Il doit être ensuite refroidi afin d'éviter que tout le tas de charbon ne brûle. Ceci est fait avec de l'eau. Cependant, il est possible que certaines zones ne soient pas suffisamment refroidies. Il en résulte que le charbon continue de se consumer, ce qui occasionne une perte au niveau du produit final. En surveillant la coke à l'aide du système PYROsmart, les zones chaudes qui n'ont pas été refroidies peuvent être immédiatement repérées. En faisant appel à un système de lutte anti-incendie, les zones qui sont trop chaudes sont immédiatement refroidies. »

« Le PYROsmart veille également à ce que les aspersions d'eau soient limitées au strict nécessaire, uniquement aux endroits requis. C'est habituellement le contraire qui se produit : un homme est positionné avec une lance à eau à côté du coke pour le refroidir », explique M. Orglmeister. 

« Certaines cokeries ont réussi à réduire la quantité d'eau consommée de 8 à 2 %. En d'autres termes, le système PYROsmart leur permet d'améliorer la quantité et la qualité du produit fourni. Si l'on tient compte des revenus supplémentaires ainsi générés, l'investissement dans un système PYROsmart est extrêmement réduit. »

Avantages du système PYROsmart

« La quantité de produit détruite et d'eau utilisée est minime. L'eau est projetée aux endroits nécessaires et nulle part ailleurs. Ce qui n'est pas le cas avec les systèmes d'extinction. Lorsque les systèmes d'extinction sont utilisés dans un entrepôt, ils peuvent endommager l'ensemble du stock. Un système PYROsmart asperge d'eau l'endroit précis où un feu a pris. »

« En installant un système PYROsmart et en profitant pleinement des capacités d'imagerie thermique de la FLIR A615, les incendies peuvent être évités. Le coût d'un incendie est souvent sous-estimé. Il y a bien entendu la perte de matériel, mais parfois aussi, la perte de vies humaines, ce qui est bien plus grave. Et il est impossible d'en évaluer le coût. Un système PYROsmart est un investissement modeste qui permet d'éviter tout cela », ajoute en conclusion M. Orglmeister.

Back to top