Des équipes de pompiers estoniens pénètrent une zone enfumée équipés de caméras FLIR

La brigade nationale de secours d'Estonie est un organisme gouvernemental indépendant qui coordonne l'ensemble des opérations de sauvetage et d'extinction des incendies pour les 72 équipes de pompiers d'Estonie. La brigade nationale de secours d'Estonie compte en tout 1720 pompiers. Déjà expérimentée dans la technologie des caméras thermiques, la brigade a décidé d'équiper tous ses services de caméras thermiques FLIR.

La brigade nationale de secours d'Estonie est une institution gouvernementale sous tutelle du Ministère de l'Intérieur qui a pour mission d'assurer la préparation des équipes aux interventions d'urgence et de gérer le bon fonctionnement des centres de sauvetage régionaux. Elle est également responsable du développement et de la mise en œuvre des politiques de sauvetage nationales. La brigade a toujours veillé à se doter de technologies novatrices pour améliorer l'efficacité de ses opérations de prévention et de sauvetage, en particulier pour réduire le temps requis pour atteindre les victimes et localiser le lieu de l'intervention.

Dans ce contexte, elle a sans doute déjà entendu parler de l'imagerie thermique et elle en connaît très bien les avantages. « Avant 2012, nous utilisions un petit nombre de caméras thermiques de marques différentes », commente Rasmus Laar, expert de la lutte anti-incendie auprès de la brigade de secours d'Estonie. « Convaincus des avantages de cette technologie, nous voulions que toutes les équipes de professionnels de la lutte anti-incendie d'Estonie soient équipées de ces caméras thermiques. Pour cette raison, nous avons lancé en 2012 un appel d'offres pour l'achat de nouvelles caméras thermiques. Plusieurs entreprises y ont répondu. C'est FLIR Systems qui nous a proposé la meilleure offre. »

Progresser dix fois plus vite dans les atmosphères enfumées

Les caméras thermiques permettent de conserver une bonne visibilité dans la fumée, de sorte que les pompiers peuvent mieux apprécier les situations, tant pour savoir où ils se trouvent dans un bâtiment que pour connaître leur position par rapport aux autres membres de l'équipe. Ceci permet d'accélérer très nettement le déroulement des opérations lors des missions de lutte anti-incendie et de sauvetage, un point essentiel pour sauver des vies ou empêcher la survenue de dégâts supplémentaires. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les spécialistes de la brigade de secours estonienne ont décidé de déployer des caméras thermiques dans tout le pays.

Rasmus Laar explique : « Nos pompiers nous ont dit qu'en l'absence de caméras thermiques, les interventions dans les atmosphères enfumées étaient fortement ralenties par le manque de visibilité. En fait, nos pompiers étaient aveuglés par la fumée durant bon nombre des opérations. Maintenant, grâce aux caméras thermiques de FLIR, nous voyons clairement dans la fumée et nous pouvons ainsi progresser dix fois plus vite dans ce type d'atmosphère. »

De meilleures capacités d'évaluation et plus de simplicité

Les caméras FLIR de série K sont des caméras thermiques performantes qui fournissent des images thermiques larges et lumineuses et sont plus simples à utiliser dans les conditions difficiles. Cinq options d'imagerie permettent aux utilisateurs de modifier la sensibilité thermique et la plage de températures effective pour accélérer la prise de décisions stratégiques et la recherche de survivants. En raison de leur grande taille, les boutons sont facilement accessibles, y compris avec des gants. Jusqu'à 200 images peuvent être sauvegardées pour consultation ultérieure, ou être téléchargées pour créer des rapports après retour au poste.

Des caméras polyvalentes

« Nous utilisons les caméras FLIR de série K pour un grand nombre de tâches, et toutes améliorent considérablement notre capacité à sauver des vies », explique Rasmus Laar. « Nous les utilisons notamment pour circuler dans les atmosphères enfumées, voir à distance les effets des actions de lutte anti-incendie, nous frayer un chemin sur le lieu d'un incendie, rechercher des victimes ou détecter les points encore chauds après l'incendie. La plupart du temps, nous disposons d'une caméra par camion, et de deux lors du déploiement d'environ dix camions pour de multiples interventions. Sur site, le chef d'équipe effectue toujours une rapide évaluation avec la caméra thermique FLIR de série K. Ensuite, nos pompiers l'utilisent pour pénétrer sur le lieu de l'incendie. »

« Nous sommes totalement satisfaits de nos caméras thermiques FLIR et il nous semble désormais impossible que nos équipes puissent s'en passer », explique Rasmus Laar. « Avec les modèles utilisés avant 2012, il fallait parfois faire appel à la garantie. Nous n'avons jamais rencontré ce problème avec la série K de FLIR. »

Back to top