Les caméras thermiques FLIR aident les pompiers du comté de Mühldorf à mettre en place des services de lutte anti-incendie de premier ordre


Les caméras d'imagerie thermique destinées aux pompiers étaient autrefois volumineuses, coûteuses et généralement inaccessibles pour les petites brigades de pompiers volontaires, si nombreuses en Bavière. Heureusement, les dernières avancées de l'imagerie thermique ont rendu les caméras thermiques comme la K50 extrêmement intéressantes et abordables, même pour les petites brigades de pompiers. Le département incendie de la ville allemande de Mühldorf a récemment découvert les nombreux avantages de la caméra FLIR de lutte anti-incendie.
Le département incendie du comté de Mühldorf abrite une équipe moderne et professionnelle qui prend très au sérieux la protection et la sécurité de ses citoyens. Avec 3500 interventions par an en moyenne, les différentes brigades de pompiers de la ville sont responsables d'un secteur de 107 800 habitants, dont le comté de Mühldorf et plusieurs communes voisines.
« Jusque récemment, de petites brigades de lutte anti-incendie comme la nôtre ne pouvaient se permettre l'acquisition d'une caméras thermique », commente Harald Lechertshuber, inspecteur du service des incendies. « Cependant, les caméras thermiques d'aujourd'hui comme la FLIR K50 sont devenues plus abordables. Soutenus également par les efforts de financement du Land allemand de Bavière, nous avons décidé d'investir dans une nouvelle technologie de caméras thermiques. Nous avons découvert l'imagerie thermique via notre distributeur Leopold Siegrist GmbH. Nous avons testé plusieurs modèles et la FLIR K50 est arrivée en tête. Avec un tel niveau de prix, une caméra thermique est désormais à la portée de presque toutes les brigades anti-incendie communales ».
L'utilisation d'une caméra thermique peut être un moyen très efficace pour les pompiers de rechercher les personnes blessées ou disparues dans les lieux sans visibilité, par exemple dans les espaces réduits ou fermés ou lorsque vous avez besoin de voir au travers de la fumée.
« Une caméra thermique comme la FLIR K50 peut nous aider à sauver des vies », déclare Harald Lechertshuber. « La semaine dernière encore, nous avons dû partir en intervention afin d'inspecter une épave de voiture accidentée. En voyant l'épave, nous ne savions pas s'il y avait une ou deux personnes à bord. Après avoir réussi à libérer une personne, nous avons utilisé la caméra thermique et rapidement découvert la présence d'une seconde personne. »
Le département incendie du comté de Mühldorf utilise également la FLIR K50 pour rechercher les incendies qui ne sont pas immédiatement visibles à l'œil nu. Parfois, lorsqu'une brigade de pompiers arrive sur les lieux, il peut être difficile de voir comment et où l'incendie s'est développé.
« Par exemple, dans les maisons en rangées, vous ne pouvez pas toujours voir de l'extérieur dans quel bâtiment se trouve l'incendie », précise Harald Lechertshuber. « Avec la FLIR K50, nous pouvons déjà voir de l'extérieur quels sont les endroits chauds et froids et accéder à une vue d'ensemble parfaite de la situation. » Une fois qu'un incendie a été éteint, une caméra thermique peut aider à évaluer la situation et permettre aux pompiers de rechercher les feux résiduels ou insuffisamment éteints.
La FLIR K50 fournit des images présentant une résolution de 320 x 240 pixels, une fréquence de 60 Hz et une plage de températures de 0 à 650 ºC. La caméra dispose de cinq modes d'imagerie qui accélèrent les décisions tactiques et la recherche de survivants.
« L'image de la caméra est très stable, dispose d'une résolution parfaite et les multiples modes image nous aident à mieux évaluer les différentes situations », déclare Harald Lechertshuber. « Outre le tarif de la caméra, nous apprécions également beaucoup la convivialité de la K50. Cette caméra nous procure des relevés de température clairs et son fonctionnement est très simple, comme ce doit être le cas pour une caméra de lutte anti-incendie. Une caméra thermique ne doit pas être trop complexe, en particulier dans les situations stressantes auxquelles nous sommes parfois confrontés. Parmi toutes les caméras actuellement disponibles sur le marché, la caméra FLIR est la plus facile et la plus simple à utiliser que je connaisse. »
« La caméra et ses accessoires sont parfaits pour un département incendie tel que le nôtre. Je n'en changerais pour rien au monde. Même lorsque les températures sont très chaudes, au-delà de 250 ºC, la caméra fonctionne parfaitement. Nous utilisons actuellement douze caméras thermiques FLIR dans notre comté. Chaque fois que nous sommes appelés sur une intervention, nous donnons la priorité à l'équipe disponible la plus proche équipée d'une caméra FLIR. Ainsi, nous sommes certains que la population bénéficiera des meilleurs services possibles de lutte anti-incendie ».