Les caméras d'imagerie optique des gaz constituent une méthode éprouvée pour la détection rapide des fuites de gaz dangereux et coûteux. La technologie d'imagerie des gaz a été appliquée avec succès aux industries du raffinage, chimiques, pétrochimiques et autres ; elle améliore la sécurité des ouvriers et réduit les arrêts de production.
De nombreux gaz et composés chimiques sont invisibles à l'œil nu. Pourtant, beaucoup d'entreprises font un large usage de ces substances avant, pendant et après leurs processus de production. Les caméras de détection des gaz FLIR sont des caméras infrarouges capables de visualiser les gaz en inversant les propriétés physiques des fuites de gaz fugitives. La caméra produit une image complète de la zone inspectée et les fuites apparaissent sous forme de fumée dans le viseur ou sur l'écran LCD de l'opérateur, ce qui lui permet de voir les émissions de gaz.
L'industrie pétrochimique produit des hydrocarbures et d'autres substances à partir de matières premières fournies par les raffineries de pétrole, via des processus de conversion ou de séparation qui ne sont normalement pas réalisés dans les raffineries. La plupart des produits chimiques utilisés ou fabriqués dans ces industries offrent une bonne visibilité avec les caméras de détection des gaz à ondes moyennes. Les produits de l'industrie chimique sont des composés qui ne sont ni organiques ni hydrocarbures et sont fabriqués à partir de matières premières. Ils sont souvent issus d'une palette de traitements en gros et de processus continus qui délivrent au final des produits d'une grande pureté. La caméra de détection des gaz à ondes moyennes offre une bonne réponse à un grand nombre de produits chimiques de ce secteur.
Sécurité
Les facteurs de réussite essentiels des caméras d'imagerie optique des gaz sont la sécurité, l'efficacité et la rentabilité. Une caméra de détection des gaz est un instrument de mesure rapide et sans contact qui peut également être utilisé dans les endroits difficiles d'accès. Elle est suffisamment sensible pour détecter les petites fuites à quelques mètres de distance et les fuites importantes à plusieurs centaines de mètres. De cette façon, les opérateurs n'ont pas besoin d'approcher la fuite de près, ce qui améliore considérablement leur sécurité.
Efficacité
Travailler avec des renifleurs et des sondes peut être très long et fastidieux, et tout le temps passé à inspecter des installations sûres et sans fuites est perdu. Grâce à une caméra de détection des gaz, vous obtenez une image complète de la situation et vous pouvez immédiatement exclure les zones qui ne nécessitent aucune intervention. Cela permet de réaliser d'importantes économies en temps et en main d'œuvre. Avec une caméra de détection des gaz, les relevés peuvent être effectués à distance et rapidement, et surtout, ils permettent d'identifier précocement les problèmes.
Réglementations environnementales
L'imagerie optique des gaz permet à l'industrie de respecter les nouvelles réglementations et procédures relatives aux émissions industrielles, définies par la nouvelle DEI (directive sur les émissions industrielles) de l'UE dans le cadre de la BREF (référence sur les meilleures techniques disponibles) applicable au raffinage ou à la l'industrie pétrolière et gazière. Le chapitre 5.1.4 correspond au projet de conclusion BREF pour le secteur du raffinage ou de l'industrie pétrolière et gazière, et il indique que l'imagerie optique des gaz est l'une des trois BAT (meilleures techniques disponibles) à utiliser pour la surveillance des émissions furtives de COV.
Caméra d’imagerie optique des gaz : louer ou acheter ?
Bien que le coût des caméras d'imagerie optique des gaz ait diminué au cours des dernières années, l'acquisition de cette technologie reste un investissement significatif pour beaucoup d'entreprises. Selon Frank Zahorszki, CEO d'Itema GmbH, une société de service allemande spécialisée dans les inspections thermographiques, le prix d'achat d'une caméra infrarouge pour la détection des gaz ne devrait pas dissuader les petites entreprises chimiques d'utiliser cette technologie. « Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises font appel à des prestataires extérieurs pour la détection et la réparation des fuites, » explique Zahorszki. « Cela soulève naturellement la question de l'achat ou de la location d'une caméra d'imagerie optique des gaz. »
Les deux raisons principales pour l'achat d'une caméra OGI sont la quantité de cibles à inspecter et la disponibilité immédiate de la caméra en cas de fuite. Les entreprises qui n'ont besoin que d'une à cinq journées d'inspection par an, ou qui peuvent se permettre d'attendre l'intervention d'un prestataire extérieur, ont tout intérêt à faire appel à un sous-traitant. Très souvent, une compagnie doit surveiller différents types de gaz, donc utiliser différentes caméras, ce qui justifie d'autant plus le recours à un prestataire externe.
La technique de caméra de détection des gaz présente un large éventail d'utilisations potentielles dans les industries chimiques et pétrochimiques.
GF320 : Hydrocarbures
Une caméra d'imagerie optique des gaz comme la FLIR GF320 permet de détecter les fuites dans les canalisations, les brides et les raccords dans les installations pétrochimiques. La GF320 balaye rapidement de larges zones et localise les fuites avec précision, ce qui est idéal pour surveiller des sites difficiles d'accès avec les outils de mesure par contact. On peut réellement inspecter des milliers de composants en une journée de travail, sans interrompre le processus. Elle réduit les arrêts pour réparation et permet de contrôler l'intervention. Surtout, elle est exceptionnellement sûre et permet de surveiller des fuites potentiellement dangereuses comme le méthane à plusieurs mètres de distance.
GF346 : Améliorer la sécurité des lieux de travail
Les caméras d'imagerie optique des gaz offrent un moyen efficace d'inspecter les lieux de travail pour y détecter les fuites dangereuses. C'est particulièrement crucial dans les fonderies et autres usines qui génèrent de grandes quantités de monoxyde de carbone (CO). Le CO est un gaz inodore et incolore qui se forme généralement pendant un processus de combustion. Partout où un processus chaud conduit à la formation de fumée, comme les moules et les fourneaux, on trouve du CO. Les ouvriers qui travaillent sur des plateformes de chargement et des passerelles peuvent, sans le savoir, respirer d'importantes concentrations de ce gaz. Ce gaz empêche le transport de l'oxygène et entraîne une perte de conscience brutale. Des concentrations élevées s'avèrent rapidement fatales, sans aucun signe avant-coureur.
GF309 : Inspection des fourneaux
La FLIR GF309 est conçue pour les applications de fourneaux industriels à haute température. Ces caméras sont parfaites pour contrôler tous les types de fourneau, d’appareil de chauffage et de chaudière, en particulier dans les secteurs chimiques et pétrochimiques. Conçue spécialement pour voir à travers les flammes, la FLIR GF309 comprend également un bouclier anti-chaleur qui réfléchit la chaleur pour protéger la caméra et son opérateur.
GF343 : Tests d'étanchéité
Le dioxyde de carbone (CO2) est considéré comme un traceur relativement peu coûteux pour la réalisation de tests d'étanchéité. Cette méthode a également l'avantage d'être fiable et utilisable pour tester des équipements complexes. De plus, le CO2 est facile à obtenir. Une caméra d'imagerie optique des gaz comme la FLIR GF343 permet de voir les fuites de dioxyde de carbone rapidement, facilement et à une distance sûre. C'est extrêmement utile lors des rotations et des arrêts, pour tester l'inertie et le remplissage de l'équipement.
GF306 : Craquage, ammoniac, SF6
Le craquage est un processus de conversion utilisé dans les raffineries de pétrole. Il convertit les hydrocarbures présentant un point d'ébullition et un poids moléculaire élevés contenus dans le pétrole brut en essences oléfiniques et autres produits plus précieux. Les gaz qui s'échappent du processus de craquage peuvent être hautement inflammables et dangereux. Comme il s'agit d'un appareil de mesure sans contact, les caméras OGI comme la FLIR GF306 sont idéales pour mesurer les zones de processus et les installations chimiques difficiles d'accès avec les outils de mesure par contact.
Mode haute sensibilité
Les caméras d'imagerie des gaz FLIR sont étonnamment sensibles et peuvent être utilisées pour détecter les fuites les plus ténues à plusieurs mètres de distance. C'est particulièrement visible avec le mode haute sensibilité (HSM). Ce mode est inclus dans toutes les caméras d'imagerie optique des gaz de la série GF. C'est une technique de traitement vidéo par soustraction d'images qui améliore effectivement la sensibilité thermique de la caméra. La fonction HSM soustrait un pourcentage des signaux de pixels présents dans une image du flux aux images suivantes, de manière à renforcer les différences d'une image à l'autre et donc de rendre les fuites plus visibles dans les images résultantes.