Quels types de gaz peut-on visualiser avec une caméra OGI ?

Les caméras de détection de gaz FLIR peuvent vous aider à « voir » des centaines de gaz invisibles rapidement et en toute sécurité, mais tous les types de gaz ne peuvent pas être visualisés grâce à l’imagerie optique des gaz (OGI). Comprendre quels types de gaz peuvent être détectés avec une caméra OGI vous aidera à choisir une caméra et à devenir un expert dans son fonctionnement.

Qu’est-ce que l’imagerie optique des gaz ?

L’imagerie optique des gaz utilise une caméra thermique à filtrage spectral pour visualiser les fuites de gaz invisibles. Son fonctionnement repose sur la mesure du rayonnement infrarouge traversant un volume de gaz. Chaque gaz possède ses propres caractéristiques d’absorption spectrale, et de nombreux composés gazeux absorbent une certaine énergie infrarouge, mais uniquement dans une certaine plage de longueurs d’onde.

Dans cette bande très étroite, qui cible un gaz spécifique, les caméras OGI peuvent localiser un panache de gaz, qui ressemble généralement à un nuage de fumée, en empêchant l’énergie d’atteindre le détecteur IR. Ce nuage est l’endroit où l’énergie dans cette longueur d’onde est absorbée par le gaz.

Smoke stacks gif.gif

Quels types de gaz peuvent être visualisés ?

Étant donné que les caméras OGI visualisent le gaz sous forme d’un manque d’énergie infrarouge, elles ne peuvent que produire des images de gaz qui absorbent le rayonnement infrarouge dans le passe-bande filtré : les gaz qui n’absorbent pas l’IR dans le passe-bande filtré ne seront pas visibles. Par exemple, les gaz nobles tels que l’hydrogène, l’oxygène et l’azote ne sont pas directement visibles.

Cependant, des centaines d’autres gaz industriels absorbent l’énergie infrarouge et peuvent être visualisés avec l’OGI. La plupart des hydrocarbures—comme le benzène, le butane et le méthane—absorbent les rayonnements dont la longueur d’onde est proche de 3,3 μm (micromètres) et peuvent être visualisés avec une caméra comme la FLIR série G pour les hydrocarbures. L’hexafluorure de soufre (SF6) absorbe l’énergie à une longueur d’onde proche de 10,6 μm et peut être détecté avec une caméra comme la FLIR G306.

Même si une caméra peut visualiser un gaz spécifique, elle ne visualisera pas d’autres gaz ayant des propriétés d’absorption infrarouge radicalement différentes. C’est la raison pour laquelle FLIR propose une gamme de caméras OGI pour la détection de nombreux gaz différents. Vous pouvez consulter ce tableau pour connaître les modèles de caméras GF de FLIR les mieux adaptés à votre application.

oil gas matrix_fr-FR.jpg

En savoir plus sur les solutions OGI de FLIR : flir.com/ogi

Articles connexes

Notions fondamentales

Pouvez-vous voir les émissions de gaz toxiques avec les caméras thermiques ?

Read more
Choisir une caméra

Caméras d’imagerie du gaz refroidies et non refroidies

Read more
Notions fondamentales

Quelle est la sensibilité des caméras de détection de gaz FLIR ?

Read more
Back to top