Améliorer la sécurité agroalimentaire grâce à l'imagerie thermique en temps réel


Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 600 millions de personnes tombent malades chaque année après avoir mangé des aliments contaminés. Derrière ces chiffres se trouvent de vraies familles, des visites à l’hôpital et, dans les cas les plus graves, des décès.
Dans la fabrication alimentaire, quelques degrés peuvent faire la différence entre des produits sûrs et un rappel coûteux. Pour les fabricants, même les écarts de température mineurs peuvent déclencher des lots rejetés, des audits échoués, des temps d’arrêt imprévus et nuire à la réputation de la marque.
Le défi est de ne pas savoir que la température est importante. Il la surveille en continu sans ralentir la production. C'est là que l'imagerie thermique en temps réel offre une valeur opérationnelle mesurable.
La cuisson, la pasteurisation et le refroidissement sont des points de contrôle essentiels dans tout plan HACCP. Une chaleur constante est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir la contamination microbienne, mais les lignes de production à grande vitesse rendent l’uniformité difficile, et de légères variations de température peuvent rapidement se transformer en problèmes plus importants s’ils ne sont pas détectés tôt.
Les contrôles ponctuels manuels laissent des espaces. Entre les inspections, les températures peuvent fluctuer inaperçues, nécessitant souvent un remaniement ou même l’élimination du produit.
Les caméras thermiques Flir et les capteurs intelligents permettent une surveillance continue et sans contact de la température sur toute la ligne. Au lieu de vérifier des points uniques, les opérateurs peuvent voir l’image thermique complète en temps réel. Cela permet aux équipes de :
Avec une résolution de qualité industrielle et une précision de ±2 °C, l'imagerie thermique prend des décisions en temps réel et en toute confiance sans interrompre le débit.
L’échantillonnage manuel consomme de la main-d’œuvre et introduit de la variabilité. En intégrant l’imagerie thermique directement dans les systèmes HMI et SCADA, les fabricants peuvent passer à une surveillance continue plutôt qu’à un échantillonnage périodique. Les données de température font partie du système de contrôle plus large, et non d’une tâche manuelle distincte.
Dans une installation, les contrôles manuels de 30 minutes ont été remplacés par une surveillance 24 h/24 à l’aide de la caméra thermique compacte à capteur intelligent Flir A70. Les résultats :
L'automatisation ne remplace pas l'expertise. Elle permet aux équipes d'intervenir rapidement, améliorant ainsi à la fois la sécurité et les performances opérationnelles.
Découvrez toutes nos solutions de fabrication agroalimentaire
Les installations de transformation alimentaire sont exigeantes : chaleur élevée, lavages, espaces restreints et mouvement constant. Toute technologie doit fonctionner dans cette réalité.
Le Flir A70 s’intègre aux protocoles industriels standard et se connecte directement aux réseaux MES, SCADA et d’usine. Les données circulent dans les tableaux de bord et les outils de création de rapports déjà utilisés, et l’analyse en périphérie fournit une vérification instantanée sans ralentir la sortie ou ajouter de complexité à l’infrastructure, renforçant la visibilité et le contrôle des processus.

Les écarts de température ont des conséquences opérationnelles réelles : produit rejeté, reprise, arrêts de ligne et enquêtes de conformité. La surveillance thermique continue réduit ces risques en repérant rapidement les écarts, avant qu'ils n'affectent de grands volumes. Les avantages sont évidents :
La température est supérieure à un nombre. Il s’agit d’une variable de contrôle critique. L’imagerie thermique et visuelle en temps réel remplace les contrôles intermittents par une vérification continue, fournissant traçabilité, documentation et confiance à chaque étape de la production.
Lorsque vous voyez clairement la chaleur, vous pouvez gérer les risques de manière proactive plutôt que réactive. Dans le secteur actuel de l’agroalimentaire, cette visibilité est une protection opérationnelle et non un luxe.
La prévention des variations thermiques protège l’intégrité des produits, des revenus et de la marque, mais surtout, elle protège les personnes.