Des caméras thermiques pour protéger les biens des entrepôts


Dans le monde entier, des biens très précieux sont stockés en entrepôts. Il est extrêmement important de protéger ces biens contre le vol. Mais le vol n'est pas le seul danger. Les incendies sont un danger plus grand encore. Les incendies peuvent détruire un entrepôt entier en un temps très court. La valeur des biens détruits lors d'un incendie peut être considérable, tandis que la mort d'une personne représente une perte incalculable. Les statistiques montrent une forte augmentation de la perte des biens en cas d'incendie, et ce même si les entrepôts sont équipés d'alarmes incendie et de systèmes de lutte anti-incendie.
De nombreux types de matériaux sont exothermiques sans avoir besoin d'être exposés à un stimulus extérieur. Leur température interne peut augmenter au point de provoquer leur combustion spontanée. L'incendie et la chaleur intense qui en résultent peuvent provoquer un embrasement dans les autres conteneurs, avec pour conséquence finale la destruction de la structure de l'entrepôt, des câbles électriques et de l'équipement.
Bien que les entrepôts stockant des équipements exothermiques soient plus susceptibles que d'autres de prendre feu, un incendie peut se déclarer dans tout type d'entrepôt. Peu importe la nature des marchandises qui y sont entreposées.
Les entrepôts et autres sites doivent être protégés contre les incendies. Il existe différentes options pour y parvenir. Des caméras de vidéosurveillance peuvent être installées pour contrôler la fumée ou les flammes. L'inconvénient, c'est que l'incendie est déjà déclaré lorsque la fumée ou les flammes se développent.
De plus, les caméras de vidéosurveillance ont besoin d'une luminosité suffisante pour fournir des images de bonne qualité. C'est rarement le cas dans un entrepôt, car le nombre de fenêtres y est limité. Et ce n'est certainement pas le cas la nuit. En d'autres termes, un éclairage doit être installé. Le coût ne se limite pas seulement à l'installation. L'activation des lumières et le remplacement régulier des ampoules sont aussi très onéreux.
Autre inconvénient des caméras de vidéosurveillance, la fumée et les flammes ne sont visibles que lorsque l'image offre un bon contraste. Une petite quantité de fumée grise ne sera pas immédiatement perceptible sur un fond gris.
Les détecteurs de fumée et les systèmes d'extinction sont une autre option pour réduire les risques pour le contenu des entrepôts. Cependant, les incendies ne sont pas tous les mêmes et les détecteurs de fumée ne répondent pas tous de la même façon aux différents types d'incendie.
Il existe deux principaux types de détecteur de fumée, à ionisation et photoélectriques. Ils s'appuient sur des technologies dont le fonctionnement peut être aléatoire selon les circonstances. Les détecteurs à ionisation détectent plus rapidement les feux générant des flammes hautes, tandis que les détecteurs photoélectriques déclenchent plus rapidement une alerte en cas de feu couvant à combustion lente. Selon le type d'incendie qui se déclare, les détecteurs de fumée peuvent donc ne pas fonctionner aussi bien qu'espéré.
Les détecteurs de fumée peuvent également générer des alarmes indésirables. Elles peuvent être déclenchées par la vapeur et la poussière. L'installation de détecteurs à fumée près des poêles, des fours ou d'autres appareils générateurs de chaleur et de fumée est le plus sûr moyen de générer des alarmes indésirables. Malheureusement, ces zones font partie de celles qui ont le plus besoin d'une surveillance attentive des risques d'incendie. Les détecteurs de chaleur, dont les alarmes sonores sont basées sur les variations brutales de température, sont de remarquables solutions de remplacement dans ces zones.
Principal inconvénient des détecteurs de fumée, ils ne sont utiles que pour les incendies déjà déclarés.
Les caméras thermiques FLIR vont encore plus loin en envoyant un signal d'alarme précoce en cas de détection de points chauds. Ceci est important pour tous les types d'entrepôt, mais en particulier pour ceux qui contiennent des produits hautement inflammables ou présentant un risque de combustion spontanée.
Les caméras thermiques FLIR révèlent clairement et en temps réel les points chauds sur une vidéo distante ou un écran d'ordinateur, et elles indiquent la température précise et l'emplacement des points chauds. De plus, ces « caméras intelligentes » peuvent être programmées pour définir la température à partir de laquelle un signal d'alarme est généré. Plusieurs points cible et alarmes peuvent être utilisés. La sortie d'alarme peut être directement câblée à un dispositif d'alarme, un tableau annonciateur, un contrôleur logique programmable (PLC) ou un système de contrôle et de surveillance sur PC. Lorsqu'une alarme se déclenche, le personnel peut ensuite consulter l'écran pour vérifier le problème et son emplacement exact.
Les caméras thermiques FLIR peuvent être utilisées pour économiser des centaines de milliers d'euros en évitant la détérioration des produits et des structures. Les feux imminents sont identifiés à un stade très précoce.
Tous les objets émettent dans le spectre infrarouge un rayonnement thermique invisible à l'œil nu. Les caméras thermiques convertissent ce rayonnement en une image thermique qui est étalonnée selon une échelle de températures. Ces données thermiques sans contact peuvent être affichées sur un écran, et envoyées sur un dispositif de stockage numérique à des fins d'analyse.
Lorsqu'elles sont installées dans le système de protection des biens d'un entrepôt, les caméras thermiques FLIR produisent une image thermique claire sur laquelle les plus petits détails sont visibles. Mais ce n'est pas tout. L'image affiche également les données thermiques obtenues en mode sans contact.
Contrairement aux caméras à lumière visible qui peuvent être utilisées pour détecter la fumée, les caméras thermiques ne nécessitent aucun éclairage pour produire leurs images. Elles peuvent par conséquent effectuer une surveillance continue des entrepôts toutes lumières éteintes. De plus, les caméras thermiques présentent un autre avantage : elles peuvent également voir à travers la fumée. Ceci signifie qu'en cas d'incendie, elles peuvent être utilisées pour guider les pompiers jusqu'à la source de l'incendie et pour voir s'il reste des personnes dans la pièce enfumée.
Cependant, les caméras thermiques peuvent « voir » les points chauds bien avant que de la fumée ou des flammes n'apparaissent. Ceci en fait des outils parfaits pour la protection des marchandises dans les entrepôts.
La caméra thermique peut envoyer un signal directement à un système d'alarme sonore ou visuel, mais elle peut également être associée à un PLC ou un contrôleur sur PC pour créer un système de surveillance doté de fonctionnalités avancées. Avec le micrologiciel de la caméra thermique FLIR ou le logiciel sur PC, ces fonctionnalités peuvent être les suivantes :
Le schéma présente une configuration système typique utilisant la caméra thermique FLIR A310 . Même si les sorties vidéo analogique et E/S numériques lui permettent de fonctionner comme un capteur intelligent autonome, de nombreuses applications pour les entrepôts utilisent également son flux de données numérique, lequel est transféré via des lignes Ethernet vers un PLC ou un contrôleur sur PC.
Lorsqu'elle sont utilisées de cette façon, les données thermiques sont l'une des principales entrées vers le PLC ou le contrôleur sur PC qui fait partie d'un système plus vaste de contrôle et de surveillance du site. En association avec les fonctionnalités de seuil pour les alarmes, la capacité de communication via Ethernet de l'A310 permet d'effectuer une compression numérique du signal vidéo de la caméra pratiquement partout où un PC exécute un logiciel de surveillance. Le logiciel de FLIR permet à un PC d'afficher jusqu'à neuf images simultanément, et d'alterner entre les groupes de caméras supplémentaires, au fur et à mesure des besoins.
Outre l'affichage d'images vidéo thermographiques, les données thermiques peuvent être sauvegardées et analysées pour effectuer une analyse des tendances. Les protocoles TCP/IP des caméras thermiques A310 sont de plus en plus utilisés pour simplifier la surveillance à partir de plusieurs sites.
Ils peuvent automatiquement envoyer des images et des données thermiques vers un PC par e-mail (SMTP) ou via un protocole FTP lorsqu'un seuil thermique d'alerte est atteint. Le personnel de sécurité dans des lieux donnés peut ouvrir un navigateur Web protégé par mot de passe pour accéder au serveur Web de la caméra, à des fonctions de contrôle de base, et ainsi consulter la vidéo en direct de la zone surveillée.
C'est une chose de pouvoir détecter un point chaud susceptible d'occasionner en incendie. C'en est une autre d'éviter qu'il ne se transforme en incendie. Par conséquent, de nombreux utilisateurs et également des compagnies d'assurance s'adressent à nous en voulant créer un système capable non seulement de détecter les points chauds, mais aussi de les refroidir immédiatement afin d'éviter la survenue d'un incendie.
En pareils cas, la caméra thermique peut être connectée à un système de lutte anti-incendie. Elle guidera ce système vers l'endroit exact où le point chaud est situé et le refroidira. En d'autres termes, seule une petite quantité de biens sera endommagée par l'eau. Et ce contrairement aux systèmes d'extinction qui peuvent endommager une grande partie de l'entrepôt.
Étudions le cas d'une entreprise qui dispose d'une grande usine de fabrication d'hypochlorite de calcium pour la purification des piscines. La forme anhydre de ce matériau exothermique est conservée dans de grands conteneurs dans les entrepôts de l'entreprise.
Initialement, l'entreprise a commencé à insérer des thermocouples dans des conteneurs sélectionnés pour surveiller leur température. Les sorties des thermocouples étaient connectées à un système de surveillance destiné à donner l'alarme en cas de hausse trop importante de la température. Avec onze entrepôts répartis sur une vaste surface, et un grand nombre de conteneurs à surveiller, un problème important s'est posé avec le câblage des thermocouples. Pour rendre cela à peu près gérable, l'entreprise a adopté une approche par échantillonnage, en installant des thermocouples dans un tiers seulement des conteneurs. Cependant, ceci les a rendus vulnérables à un certain niveau de risque.
Pour réduire ce risque, l'entreprise a commencé à installer des caméras thermiques FLIR A310 en tant que capteurs thermiques sans contact fixes, et ainsi à surveiller tous les conteneurs dans un groupe aisément couvert par le champ de vision (CdV) de la caméra. Une simple connexion Ethernet de chaque caméra thermique achemine les données thermiques vers un système de surveillance PLC via un réseau sans fil. Une temporisation d'alarme est programmée dans le micrologiciel de la caméra thermique. Elle permet d'ignorer les hausses de température ponctuelles dues à l'entrée des chariots élévateurs dans l'entrepôt. Cette solution économique garantit une couverture complète des produits et supprime l'accumulation de câblage des thermocouples.
Citons également le cas d'un entrepôt réservé au stockage des barils de produits chimiques. Même si ce site bénéficie d'une protection intégrale, les barils ne peuvent être totalement préservés de l'humidité. Il est donc possible que des fuites surviennent ou que le contenu des barils soit contaminé par l'air et l'humidité, entraînant ainsi une augmentation de la température consécutive à une réaction chimique. Au final, il existe un risque d'incendie ou même d'explosion. Même si les caméras à lumière visible peuvent détecter les flammes ou la poussière lorsque l'éclairage est suffisant, il peut être trop tard pour prendre des mesures préventives.
Comme pour l'exemple précédent, l'opérateur de cet entrepôt utilise des caméras thermiques autonomes pour détecter une augmentation de température dans leur CdV avant qu'un incendie ne se déclare, et envoyer une alarme à un poste de surveillance central. La fonction d'hystérèse de la caméra est utilisée pour empêcher l'alarme de se désactiver tant que la température détectée n'est pas retombée en dessous de la température de consigne et que l'alarme n'est pas désactivée par un opérateur.
Les images thermiques sont affichées sur un écran de la salle de commande qui indique au personnel l'emplacement exact d'un point chaud.
Les caméras thermiques FLIR constituent un outil idéal pour protéger les biens dans les entrepôts. Contrairement aux autres méthodes, comme la vidéosurveillance et les détecteurs de fumée, la technologie de l'imagerie thermique peut empêcher un incendie de se déclarer grâce à la fonction d'alarme automatique selon la température, et ainsi éviter de coûteuses pertes de stock. Elle fournit également un moyen simple et intuitif de comprendre une image visuelle, ce qui permettra au personnel et aux pompiers d'effectuer une évaluation immédiate de la situation et d'identifier le problème.
Selon l'alarme de température précédemment définie, une caméra thermique détecte un incendie durant la phase de combustion naissante ou couvante. Un détecteur de fumée s'appuie sur la production de fumée pour détecter l'incendie naissant. Il ne détecte l'incendie qu'au terme de la phase de combustion couvante ou au début de l'embrasement. Les caméras de vidéosurveillance s'appuient sur le contraste couleur. Elles ne détectent l'incendie qu'à partir du moment où il est vraiment déclaré, et ce en fonction des conditions de luminosité.
Les caméras thermiques ne nécessitent aucune maintenance, ni aucun éclairage coûteux ou consommant beaucoup d'énergie. Les caméras thermiques génèrent également moins d'alarmes indésirables, un problème courant avec les caméras de vidéosurveillance et les détecteurs de fumée. Autre avantage, les caméras thermiques de FLIR Systems peuvent également être utilisées pour la sécurité et, le cas échéant, détecter les intrus dans l'obscurité totale.
Les caméras thermiques peuvent être légèrement plus coûteuses que les caméras de vidéosurveillance et les détecteurs de fumée lors de l'achat initial. Cependant, leur fonctionnement n'exige aucun système d'éclairage. Les frais de maintenance et les factures d'énergie restent donc limités. Cette solution est également le seul système qui prévient les incendies, et permet de préserver vos biens et de vous protéger des pertes de stock coûteuses, ce qui en fait la meilleure solution de protection des entrepôts du marché.