Si une fuite se produit sur un toit plat, les dégâts passent souvent inaperçus pendant longtemps car l'eau s'infiltre et imbibe la toiture et l'isolation sous-jacente. Les moisissures qui se développent souvent dans ces circonstances peuvent entraîner des dommages coûteux et affaiblir la structure du toit. Les couvreurs professionnels utilisent les caméras infrarouge depuis des années pour localiser les infiltrations d'eau, détecter l'humidité sous la surface et documenter les emplacements sains avec précision et confiance. Mais dans le cas du toit des bâtiments industriels, les inspections thermiques peuvent être fastidieuses et éprouvantes physiquement, lorsqu'elles sont réalisées avec une caméra thermique portable. C'est là que le Workswell WIRIS intervient. Grâce à ce drone sophistiqué équipé d'un cœur de caméra infrarouge FLIR Tau2, les inspections thermiques des toits industriels deviennent des promenades de santé.
Bien que les toits plats présentent de nombreux avantages sur le plan de la construction, leur installation est souvent complexe en raison du nombre de couches qui les composent. De nombreux points d'un toit plat peuvent être source de problèmes. Les fuites d'eau peuvent être le résultat d'un manque de professionnalisme lors de l'installation, d'une maintenance insuffisante ou d'une dégradation de la surface due à une protection inadéquate des couches de surface contre les intempéries. De plus, l'eau qui s'accumule sur un toit endommagé peut avoir des conséquences néfastes sur la durée de vie du revêtement. En particulier, des infiltrations d'eau sous la surface du toit pendant une période prolongée peuvent détruire les couches de fondation.
Détecter les fuites à l'œil nu n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Dans la plupart des cas, les traces d'eau ne conduisent pas directement à la source de la fuite, et c'est donc l'intégralité du toit qu'il faut examiner en détail. Des inspections d'entretien régulières peuvent toutefois permettre de détecter rapidement les fuites et ainsi éviter que les dommages ne s'aggravent et deviennent irrémédiables. Malheureusement, dans les applications industrielles, il est très difficile de réaliser une étude détaillée de toute la surface du toit, en raison de l'ampleur de la tâche. Pour un professionnel de l'inspection, c'est potentiellement une tâche aussi longue qu'éprouvante, et dans la plupart des cas, l'inspecteur se concentre uniquement sur les zones à risque et les défaillances susceptibles de passer inaperçues.
L’imagerie thermique pour la détection de l'humidité
Les caméras infrarouge ont fait la preuve de leur efficacité et de leur fiabilité quand il s'agit de localiser les fuites d'eau et les zones d'humidité invisibles. En raison des différences de température entre les zones sèches et les zones humides, les caméras thermiques détectent les endroits où l'humidité a pénétré le toit. Selon la construction du toit, il est ensuite possible de déterminer l'ampleur de la zone touchée par l'humidité et d'évaluer la gravité du problème. Les inspections par imagerie thermique sont très efficaces pendant et après le coucher du soleil parce que le toit, qui a chauffé pendant une période prolongée, révèle des inégalités de température entre les zones sèches qui refroidissent lentement, et les zones humides qui perdent bien plus vite leur chaleur. Dans les saisons les plus chaudes, une caméra thermique peut identifier les zones qui sont mal isolées (ponts thermiques). Ces zones affichent des températures plus élevées que les surfaces environnantes.
Inspections aériennes avec Workswell WIRIS
Bien qu'une caméra infrarouge soit un excellent outil de diagnostic, les inspections de toitures restent longues, en particulier dans le cas des grands bâtiments industriels. Le meilleur moyen de contourner ce problème est d'utiliser un drone équipé d'une caméra thermique. Le drone peut survoler les toits sans s'inquiéter du nombre d'échelles, de la hauteur ou des surfaces instables. L'opérateur exerce un contrôle total sur le drone depuis un lieu sûr. Il reçoit une vue d'ensemble complète de l'état du toit et, s'il détecte de l'humidité, il peut zoomer sur les détails puis contrôler personnellement la zone.
Pour répondre à ce besoin, Worskwell s.r.o., un cabinet d'investissement et de développement technologique basé à Prague opérant sur les marchés d'Europe centrale, a mis au point le système Workswell WIRIS. Le WIRIS est un système de drone avancé qui combine une caméra à lumière visible et une caméra thermique, et qui a été spécialement développé pour la détection des problèmes d'humidité sur les toits plats. Ce système unique permet aux opérateurs de passer d'une caméra à l'autre à distance, d'enregistrer des vidéos radiométriques ou de prendre des images statiques dans le spectre visible comme infrarouge. L'opérateur voit les objets observés par le drone en temps réel, et il peut également analyser les enregistrements et identifier les zones endommagées. Contrairement aux autres systèmes similaires, le Workswell SIRIS permet de définir manuellement la place de température de détection (une fourchette de 15 °C à 25 °C, par exemple), même pendant un vol.
« Grâce au système Workswell WIRIS, les professionnels peuvent désormais réaliser les inspections à distance, en toute sécurité, avec une productivité inégalée, » explique Jan Sova, directeur exécutif de Workswell s.r.o. « Ils ont enfin une vue globale de l'intégralité du toit au bout des doigts. »
Les images prises par la caméra pour lumière visible embarquée complètent les vidéos infrarouge et permettent de localiser précisément les problèmes d'humidité. Le système WIRIS peut également être doté d'un capteur GPS pour conserver des informations sur la position du drone au moment de la création d'un enregistrement. Le système mesure les températures à un point précis et enregistre également les minima et maxima locaux. Cette fonction peut également être employée pour piloter les drones car elle indique automatiquement l'emplacement des plus gros problèmes potentiels. Les enregistrements produits sont entièrement radiométriques et incluent la vidéo.
Cœur de caméra infrarouge Tau2 LWIR
Workswell a opté pour le cœur de caméra infrarouge à grande longueur d'onde FLIR Tau2 pour la part imagerie thermique du système Workswell WIRIS. Jon Sova détaille : « Nous avons utilisé la FLIR Tau2 dans de précédents systèmes et nous avons toujours obtenus d'excellents résultats en termes d'imagerie. La Tau2 est très légère et compacte, ce qui permet de construire un drone qui pèse deux fois moins lourds que les systèmes précédents. La plus grande amélioration apportée par le système WIRIS réside dans le fait qu'il peut être intégralement contrôlé depuis le seul et que ses réglages peuvent être modifiés en cours de vol. Le WIRIS équipé de la FLIR Tau2 est la solution idéale pour l'inspection thermique des toits de bâtiments industriels. »
Les caméras thermiques FLIR® Tau® 2 offrent un jeu de fonctionnalités inégalé, qui les rendent particulièrement adaptées pour les applications exigeantes comme les véhicules aériens autonomes (UAV), la vision thermique militaire et l'imagerie portable. Des composants électroniques de pointe confèrent aujourd'hui à la Tau 2 de nouvelles capacités comme la radiométrie, une sensibilité accrue (<30 mK), une fréquence d'images de 640/9 Hz et des modes de traitement d'image puissants qui améliorent considérablement le niveau de détail et le contraste. Comme la Tau 2 640, la 336 et la 324 présentent des fonctions électriques communes, les intégrateurs bénéficient d'une compatibilité directe entre les différents formats de caméra, et les versions de la Tau ont de nombreuses options d'objectif en commun.