Détection des nuisibles avec l’imagerie thermique

Les caméras thermiques sont une solution de plus en plus populaire et non intrusive pour trouver des nuisibles dans les murs et d’autres endroits cachés. Des rongeurs aux frelons en passant par les termites, de nombreux propriétaires et professionnels de la maintenance des bâtiments utilisent l’imagerie thermique pour localiser rapidement les nids et éviter la propagation de produits chimiques tels que les insecticides dans les maisons. Cependant, trouver des nuisibles avec succès nécessite de comprendre quelques éléments clés de l’imagerie thermique.

Voir à travers les murs ?

Tout d’abord, clarifions un mythe courant : l’imagerie thermique ne peut pas voir à travers les murs. Les caméras thermiques détectent plutôt les différences de température à la surface d’un mur causées par quelque chose de l’autre côté. Par exemple, une caméra thermique ne détectera pas un rongeur qui se déplace dans un mur, mais pourrait détecter un nid de rongeurs qui génère de la chaleur depuis longtemps et a provoqué l’échauffement de la paroi externe. Consultez l’article Can Thermal Imaging See Through Walls? (L’imagerie thermique peut-elle voir à travers les murs ?) pour en savoir plus.

Recherche de modèles

Si une importante source de chaleur comme un nid n’est pas évidente, les caméras thermiques sensibles peuvent détecter des modèles thermiques irréguliers, l’humidité et d’autres signes de dommages qui indiquent la présence d’un nuisible, comme une isolation manquante ou des trous dans les murs qui indiquent un point d’entrée. Comprendre les modèles à rechercher nécessite une formation et de la pratique, car il est facile d’interpréter une image de manière incorrecte.

Voici quelques indicateurs à rechercher lorsque vous essayez de localiser les intrus courants suivants :

Termites

termites-in-walls.jpg

Les nids de termites peuvent être observés sous forme de points chauds (à gauche) et les tunnels de termites ont une teneur élevée en humidité qui peut être détectée par l’imagerie thermique (à droite).

Les termites peuvent être trouvés en recherchant des nids, des sources d’humidité et des signes de dommages dans les murs. Lorsque les termites pénètrent dans une maison, ils libèrent de la chaleur de leur système digestif sous la forme de dioxyde de carbone et construisent des tubes de boue qui ont une forte teneur en humidité, créant des modèles thermiques irréguliers à la surface des murs, des plafonds et des sols.

Rongeurs

rodents-in-thermal.jpg

Les rongeurs (comme l’opossum à gauche) ou leurs nids peuvent être visibles, ou l’activité de la faune sauvage peut laisser des indices comme l’absence d’isolation (à droite).

Les rongeurs et d’autres animaux sauvages peuvent créer des nids qui peuvent être détectés, ou peuvent avoir endommagé des murs ou déplacé l’isolation et créer des points froids qui peuvent être vus avec l’imagerie thermique. Les animaux nocturnes qui émergent la nuit peuvent également être suivis par imagerie thermique, qui fonctionne dans l’obscurité totale.

Frelons et autres insectes sociaux

hornet-nests-small.jpg

Les nids de frelons apparaissent sous forme de points chauds avec l’imagerie thermique.

Même si les insectes sont à sang froid, ils génèrent de la chaleur. La chaleur d’un nid de guêpe, d’une ruche ou d’un autre grand groupe d’insectes sociaux génère généralement suffisamment de chaleur pour être détectée par une caméra thermique.

Même si vous savez quoi rechercher, la présence de nuisibles n’est pas toujours évidente. En général, nous vous recommandons de suivre un cours de formation avec l’ITC ou d’embaucher un professionnel si votre problème de nuisible n’est pas facilement localisé.

De quelle caméra ai-je besoin ?

La caméra thermique requise dépend de la situation de vos nuisibles. Si vous recherchez un nid qui génère beaucoup de chaleur, vous pourrez peut-être repérer le problème avec une caméra d’entrée de gamme telle qu’une FLIR ONE® ou une FLIR série Cx.

Si vous recherchez des termites et que vous avez besoin de trouver des preuves de dommages causés par l’humidité, vous aurez probablement besoin d’une solution à plus haute résolution, telle qu’une caméra FLIR série Exx.

termite under floor.png

Un nid de termites sous le plancher est détecté par l’imagerie thermique.

Les caméras thermiques éliminent les approximations liées à la détection des nuisibles, ce qui permet aux inspecteurs d‘économiser des heures de travail, d’identifier l’emplacement exact des nids et de minimiser les dommages nécessaires pour les éliminer. Pour en savoir plus sur les caméras thermiques FLIR pour l’inspection des bâtiments, cliquez ici.

FLIR_Line_Ironbow.png

Articles connexes

Comment procéder

Comment détecter une fuite d’eau avec l’imagerie thermique

Read more
Étude de cas

Jouer à cache-cache avec les nuisibles et gagner avec les caméras infrarouge de FLIR.

Read more
Back to top