Étalonnage de la caméra thermique

Dans le domaine de la mesure de température sans contact, les caméras thermiques se démarquent en tant qu’outils remarquables, capables de révéler le monde invisible de l’infrarouge. Cependant, au-delà de leur capacité à produire une image thermique, le processus délicat appelé étalonnage est une étape cruciale pour garantir la précision et la fiabilité des relevés de température.

Mesure de la température sans contact

Les caméras thermiques, comme celles produites par FLIR, détectent l’énergie infrarouge émise par les objets. Cette capacité unique leur permet de mesurer la température sans toucher physiquement le sujet, un atout précieux dans diverses industries, que ce soit l’inspection des équipements électriques ou le diagnostic des défauts du bâtiment.

transmission-line-inspection.png

Cependant, le parcours vers une mesure précise de la température n’est pas simple. L’énergie infrarouge entrante ne provient pas uniquement de l’objet mesuré ; elle inclut également les réflexions des composants internes de la caméra et ses fluctuations de température internes. Pour surmonter ces défis, les caméras thermiques font l’objet d’un processus d’étalonnage approfondi.

Expertise en étalonnage de précision de FLIR

FLIR, leader mondial de la technologie d’imagerie thermique, fait passer l’étalonnage au plus haut niveau. Nos laboratoires de service utilisent des équipements et des techniques spécialisés pour ajuster et valider avec précision les performances des caméras thermiques.

Le processus d’ajustement de l’étalonnage commence par l’uniformité de l’image, pour s’assurer que tous les pixels de l’imageur de la caméra réagissent systématiquement à l’énergie infrarouge. Ensuite, l’énergie entrante est mise en corrélation avec des points de température connus dans un environnement contrôlé. Ces données sont utilisées pour créer un modèle de mesure adapté à l’objectif, au filtre et à la plage de température uniques de chaque caméra.

Understanding Calibration_final 12.jpg

Enfin, la caméra thermique ajustée est soumise à un schéma de test rigoureux, comparant ses relevés aux normes étalonnées, appelées corps noirs. Ce processus, appelé étalonnage, vérifie que la caméra répond aux exigences de précision et de performance spécifiées.

L’ajustement de l’étalonnage est accompagné d’un certificat d’étalonnage qui ne peut être fourni que par FLIR et fait partie des plans de service FLIR Care et FLIR Protect.

Certificat d’étalonnage : Élément essentiel pour garantir la précision

Un certificat d’étalonnage sert de document officiel attestant de la précision et de la fiabilité d’une caméra thermique. Il fournit des informations détaillées sur le processus d’étalonnage, y compris la correction de mesure pour chaque niveau de température et les incertitudes associées aux relevés.

Bien que les spécifications techniques des fabricants fournissent des conseils sur la précision attendue, seul un certificat d’étalonnage détaillé peut fournir une preuve concrète des performances d’une caméra. De plus, les certificats d’étalonnage aident les utilisateurs à tenir compte de toute dérive des performances de la caméra au fil du temps.

Au-delà de l’autotest : L’importance de l’étalonnage périodique

Bien que l’autotest puisse fournir une indication approximative des performances d’une caméra thermique, il ne peut pas remplacer un étalonnage régulier par un laboratoire certifié. Les autotests impliquent généralement la mesure des cibles de référence, telles que la glace et l’eau bouillante. Cependant, la relation entre la température et l’énergie infrarouge n’est pas linéaire, ce qui signifie qu’un étalonnage précis nécessite une plage plus large de points de température.

Pour maintenir l’intégrité des données thermiques, un étalonnage périodique est essentiel. FLIR recommande un étalonnage annuel pour la plupart des applications. Cela garantit que la caméra reste précise et fiable, offrant aux décideurs la confiance nécessaire pour se fier à ses relevés.

En conclusion : L’étalonnage, la pierre angulaire de l’imagerie thermique précise

L’étalonnage de la caméra thermique n’est pas seulement une exigence technique ; il fait partie intégrante du processus d’imagerie thermique. En garantissant la précision et la fiabilité des mesures thermiques, l’étalonnage permet aux professionnels de divers domaines de prendre des décisions éclairées et des mesures préventives basées sur des données de température précises.

Articles connexes

Choisir une caméra

Spécifications thermiques à connaître avant d’acheter une caméra

Read more
Notions fondamentales

En quoi consiste la fonctionnalité MSX® ?

Read more
Notions fondamentales

Comment l’émissivité affecte-t-elle l’imagerie thermique ?

Read more
Back to top