Comment l’émissivité affecte-t-elle l’imagerie thermique ?

Premièrement, qu’est-ce que l’émissivité ?

L’émissivité est une mesure de l’efficacité avec laquelle un objet émet de la chaleur, c’est-à-dire dans quelle mesure la surface d’un objet « dit la vérité » sur sa température. Les valeurs d’émissivité vont de 0 (un miroir théoriquement parfait qui reflète toute l’énergie) à 1 (un objet théorique appelé corps noir qui absorbe et rayonne parfaitement toute l’énergie). Notez que les valeurs d’émissivité de 0 et 1 ne peuvent être obtenues qu’en théorie : en réalité, les objets physiques peuvent être mieux décrits comme allant de 0,01 à 0,99 sur l’échelle d’émissivité.

Les surfaces métalliques hautement polies comme le cuivre ou l’aluminium ont généralement une émissivité inférieure à 0,10. Les surfaces métalliques rugueuses ou oxydées auront une émissivité beaucoup plus élevée (0,6 ou plus selon l’état de la surface et la quantité d’oxydation). La plupart des peintures à fini mat ont une émissivité d’environ 0,90, tandis que la peau humaine et l’eau ont une émissivité d’environ 0,98.

Emissivity test.jpg

Chaque bloc a la même température, alors pourquoi ont-ils tous un aspect différent ?

Si vous regardez un objet métallique hautement poli avec une faible émissivité, cette surface agira comme un miroir. Au lieu de mesurer la température de l’objet lui-même, votre caméra détectera plutôt la température réfléchie. La température réfléchie (également appelée température d’arrière-plan ou T-réfléchie) est un rayonnement thermique provenant d’autres objets qui se réfléchissent sur la cible que vous mesurez.

Emissivity Diagram.jpg

La température réfléchie peut affecter la température mesurée par une caméra thermique.

Un objet peut être froid au toucher mais afficher une température beaucoup plus élevée selon votre caméra si une source de chaleur proche (comme le thermographe) se réfléchissait de la surface.

LIGHT-FLIR-ONE-Pro.jpg

L’interrupteur de lumière métallique est-il plus chaud que le reste du mur, ou reflète-t-il une source de chaleur chaude ?

Ou un objet peut avoir la même température qu’un objet adjacent, mais sembler beaucoup plus froid.

Arm And Veins-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

L’anneau est probablement à la même température que la peau de la personne, mais semble beaucoup plus froid.

Pour les objets avec une émissivité plus élevée, la température réfléchie a moins d’influence. Mais pour les objets à plus faible émissivité, c’est un facteur essentiel qui doit être bien compris. Lorsque l’émissivité diminue, ce que vous mesurez (et voyez thermiquement) provient davantage des surfaces des objets environnants que de la cible que vous inspectez.

Si l’objet que vous essayez de mesurer a une émissivité élevée, vous pouvez ajuster l’émissivité et la température réfléchie dans les paramètres de votre caméra. Par exemple, si vous souhaitez mesurer la température corporelle d’une personne, vous devez régler l’émissivité sur 0,98 (émissivité de la peau humaine) et la température réfléchie sur la température ambiante (probablement autour de 20 °C (68 °F) si vous êtes à l’intérieur), et votre caméra effectuera la compensation.

Pour les autres types de surface, et si la précision de la mesure de la température est importante pour vous et votre programme d’inspection, vous aurez probablement besoin d’une formation en thermographie pour compenser correctement l’émissivité lors de la prise de mesures. L’émissivité peut être affectée par de nombreux facteurs variés, et nous vous recommandons d’obtenir une certification avant d’essayer de mesurer des surfaces difficiles.

En général, sachez que si l’émissivité de la cible que vous essayez de mesurer est inférieure à 0,5, il est peu probable que vous puissiez obtenir une mesure de température précise. Dans ces cas, vous devrez peut-être envisager de trouver des moyens d’augmenter l’émissivité de votre cible. L’émissivité est l’un des facteurs les plus difficiles que vous devez connaître lorsque vous prenez des mesures de température. Cependant, il peut être compris et, avec les bonnes techniques, il peut faire l’objet d’une compensation correcte.

emissivity-tape-test.jpg

Les surfaces à haute émissivité comme le ruban électrique peuvent être utilisées pour mesurer avec précision la température des surfaces à faible émissivité comme le métal brillant.

Les cours de thermographie peuvent être suivis au Centre de formation à l’infrarouge, qui propose des cours partout dans le monde. Une formation de certification en thermographie de niveau I vous apprendra à ajuster correctement l’émissivité et la température réfléchie sur divers composants, y compris ceux qui sont sous tension électrique ou qui sont difficiles d’accès. Pour en savoir plus sur ces cours de certification, ainsi que sur les dates et lieux de formation à venir, veuillez consulter le Centre de formation à l’infrarouge en ligne à l’adresse www.infraredtraining.com

Articles connexes

Notions fondamentales

En quoi consiste la fonctionnalité MSX® ?

Read more
Comment procéder

Comment détecter une fuite d’eau avec l’imagerie thermique

Read more
Back to top