Jusqu’où pouvez-vous mesurer avec une caméra thermique ?

Les thermographes se posent couramment la question : « Quelle est la cible la plus éloignée que je puisse mesurer avec ma caméra thermique ? » La réponse à cette question est compliquée, mais la distance que vous pouvez mesurer dépend essentiellement de la résolution et du champ de vision de votre caméra. Une caméra avec une résolution plus élevée vous permettra d’obtenir plus de pixels sur la cible que vous essayez de mesurer, améliorant ainsi la précision même à distance. Un champ de vision étroit, tel que 6°, agrandit les objets distants, en plaçant à nouveau plus de pixels sur les cibles distantes.

Lorsque vous mesurez la température avec une caméra thermique, vous voulez au moins 3 × 3 pixels sur votre cible pour vous assurer d’obtenir une mesure précise. Une règle générale consiste à s’assurer que la zone que vous essayez de mesurer dépasse la taille de l’outil de mesure de votre caméra. Cependant, ce n’est PAS parce que vous pouvez voir quelque chose sur votre viseur que vous pouvez le mesurer avec précision.

vault-elbow-joint-JPEG-(Print --- 300-dpi).jpg

La cible à mesurer doit être d’au moins 3 × 3 pixels et dépasser la taille de l’outil de mesure.

Comment savoir si vous pouvez mesurer une cible avec précision ? Les détails sont expliqués dans notre article Comprendre le rapport distance/taille qui décrit comment calculer la distance que vous pouvez parcourir d’une cible d’une taille donnée tout en obtenant une mesure de température précise. Ce calcul nécessite un certain travail mental, mais pour de nombreuses applications, il n’est pas nécessaire de se soucier de mathématiques compliquées.

Quand est-il important de calculer le rapport distance/taille et quand pouvez-vous probablement l’ignorer ?

Applications de distance

Les types d’applications suivantes nécessitent généralement des mesures de longue distance :

  • Inspection des toits ou autres objets en hauteur
  • Surveillance des lignes électriques
  • Surveillance des sous-stations électriques et des lignes de transmission
  • Surveillance et cartographie des drones
  • Inspection des parcs solaires par drones
  • Inspections à distance lorsqu’il est dangereux ou peu pratique de se rapprocher de la cible

Ces applications nécessiteront probablement que vous calculiez le rapport distance/taille de votre caméra pour vous assurer d’avoir au moins 3 × 3 pixels sur votre cible.

Autres applications

Les types d’applications suivantes ne nécessitent généralement pas de mesures de longue distance :

  • Inspection de l’intérieur d’une maison ou d’un bâtiment pour détecter des fuites d’air, une isolation manquante, etc.
  • Détection des problèmes d’humidité
  • Inspection d’un boîtier de disjoncteurs ou d’un autre câblage domestique
  • Surveillance des transformateurs, des moteurs, etc. dans les situations où il est sûr et pratique d’approcher l’équipement
  • Entretien et réparation d’un appareil
  • Mesure de grandes cibles lorsque vous pouvez facilement vous assurer que la cible remplit plus de 3 × 3 pixels

N’oubliez pas que l’utilisation de la fonction zoom de votre caméra thermique n’agrandit que les pixels : cela n’améliore PAS votre capacité à mesurer de petites cibles. Si la cible est particulièrement petite, vous pouvez vous rapprocher pour vous assurer que vous avez au moins 3 × 3 pixels à mesurer. Veillez à respecter toutes les précautions de sécurité et à ne pas vous approcher des environnements ou des équipements à moins que cela ne soit sans danger.

E95_Thermal_IR_0025_Substation-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

La fonction zoom n’améliore pas votre capacité à mesurer de petites cibles. Un appareil photo et/ou un téléobjectif de résolution supérieure sont nécessaires s’il n’est pas possible de se rapprocher de la cible.

Si vous avez décidé que vous deviez effectuer des mesures de distance, de quel type de caméra thermique avez-vous besoin ? Et quelles caméras thermiques ne conviendront pas à votre application ?

Caméras d’entrée de gamme

Le terme « niveau d’entrée » est utilisé pour désigner les caméras de résolution inférieure comme la FLIR C3, la FLIR ONE ou les caméras de la série Ex à moindre coût. Ces caméras sont idéales pour certaines applications lorsque vous êtes en mesure de vous rapprocher de votre cible et surtout lorsque la différence de température que vous recherchez est évidente. Les options de résolution inférieure ne doivent pas être utilisées pour les mesures de distance, en particulier s’il est important que votre application ait des mesures de température correctes.

Caméras pour la mesure de longue distance

Les caméras haute résolution comme la FLIR de série T et la FLIR de série Exx seront mieux adaptées pour effectuer des mesures à distance. Parmi les caméras les plus adaptées pour la distance, citons la FLIR T840 et la FLIR T860, qui incluent des options de téléobjectif pour les mesures de température de petites cibles à distance.

Consultez notre article Comprendre le rapport distance/taille pour une compréhension complète de ce que vous devez savoir lorsque vous effectuez des mesures de température à distance.

Articles connexes

Notions fondamentales

Comment l’émissivité affecte-t-elle l’imagerie thermique ?

Read more
Notions fondamentales

En quoi consiste la fonctionnalité MSX® ?

Read more
Notions fondamentales

Conseils pour la caméra thermique afin d’éviter les erreurs courantes d’inspection des maisons

Read more
Back to top