Comment détecter une fuite d’eau avec l’imagerie thermique

Les fuites d’eau et l’infiltration d’humidité peuvent causer de graves dommages à une maison ou à un bâtiment, et peuvent être difficiles à détecter jusqu’à ce qu’il ne soit déjà trop tard. Avec une caméra thermique et dans des conditions appropriées, il est possible de détecter les problèmes de fuite d’eau et d’humidité cachés sans recourir à des méthodes de contrôle invasives.

Il existe de nombreuses sources d’humidité dans un bâtiment, y compris l’humidité atmosphérique (quelle que soit la saison), la condensation, les fuites dans les tuyaux, la pluie et la neige, et même la respiration des personnes et des animaux. Généralement, un faible niveau d’humidité est acceptable, mais les fuites ou une condensation importante peuvent causer de graves problèmes. Une caméra thermique ne peut pas « voir » l’humidité dans les murs, mais elle peut détecter des différences de température subtiles et des modèles qui révèlent l’existence d’eau.

Modèles d’humidité

L’humidité dans les bâtiments se répand généralement selon un modèle reconnaissable en fonction de l’endroit où se trouve l’eau :

Murs : forme triangulaire avec la pointe orientée vers le bas qui est formée lorsque l’eau se propage vers le bas

Plafond : forme amorphe et non structurée avec des zones de matériau humide et mouillée se répandant vers l’extérieur à différentes températures

Inondation : l’eau est absorbée dans un mur jusque dans l’isolation et remonte les poteaux muraux

Tuyau d’eau chaude : les fuites apparaissent comme une zone chaude

L’humidité est l’un des problèmes les plus difficiles à détecter dans un bâtiment. Les signes sont subtils et faciles à manquer jusqu’à ce que l’eau commence à couler du plafond. Une formation en thermographie peut aider à identifier et à trouver la caméra adaptée à la tâche.

Quelle est la meilleure caméra thermique pour la détection de l’humidité ?

L’humidité a tendance à ne causer que des différences de chaleur subtiles. Une caméra thermique capable de détecter l’humidité doit avoir une haute résolution et une grande sensibilité thermique (NETD), ce qui signifie que de petites différences de température seront affichées. Dans le cas de la sensibilité thermique, plus la sensibilité est faible, mieux c’est. Une caméra avec une sensibilité de 30 mK est donc idéale pour les applications d’humidité, tandis qu’une caméra avec une sensibilité de 100 mK est mieux adaptée aux applications industrielles et détecte les grandes différences de température.

En outre, il est préférable d’utiliser une caméra qui vous permet d’ajuster manuellement le niveau et la plage de l’image thermique. Les problèmes d’humidité sont plus visibles lorsque l’image est réglée sur une plage d’environ 10 °C ou 20 °C, ce qui permet même de faire ressortir les différences de température infimes.

Les caméras thermiques les plus appropriées comprennent la FLIR E6 pour les applications de base, la FLIR E8 et la FLIR E95 pour les options à résolution plus élevée.

N’oubliez pas les hygromètres

Les caméras thermiques peuvent aider à localiser l’eau et à estimer le taux d’humidité, mais l’identification d’un modèle qui ressemble à de l’humidité ne garantit pas la présence d’eau. Il existe une multitude de raisons pour lesquelles vous pourriez voir une différence de température en plus de l’humidité dans les murs. Pour vérifier ce que vous voyez, vous devez toujours utiliser un hygromètre pour confirmer ce que la caméra thermique a détecté.

Les hygromètres FLIR et Extech offrent de multiples options de détection pour chaque application, et les appareils de mesure comme la FLIR MR176 combinent même des capacités d’imagerie thermique et de mesure de l’humidité pour localiser et tester l’humidité.

Lorsque vous effectuez une inspection du bâtiment à la recherche de fuites d’eau, veillez à prendre votre temps. L’eau est détectée avec une caméra thermique en raison des différences de température causées par l’évaporation, la capacitance ou la conduction, et ces processus peuvent être affectés par les conditions météorologiques ou l’humidité intérieure. Pour une compréhension complète de la manière dont les caméras thermiques peuvent détecter l’humidité, envisagez de suivre un cours de thermographie via le Centre de formation à l’infrarouge.

Articles connexes

Comment procéder

Comment savoir si votre habitation est mal isolée ?

Read more
Étude de cas

FLIR révèle les défaillances des systèmes de chauffage par le sol

Read more
Back to top